手でさすられているような感覚で、重だるい腰まわりの痛みを和らげる新モード搭載 オムロン 低周波治療器 HV-F013 ~軽量でコンパクトなパルスマッサージャー 4月6日発売~ | オムロン
  1. ホーム
  2. ニュースルーム
  3. ニュースリリース - 2018年
  4. 手でさすられているような感覚で、重だるい腰まわりの痛みを和らげる新モード搭載 オムロン 低周波治療器 HV-F013 ~軽量でコンパクトなパルスマッサージャー 4月6日発売~

手でさすられているような感覚で、重だるい腰まわりの痛みを和らげる新モード搭載 オムロン 低周波治療器 HV-F013 ~軽量でコンパクトなパルスマッサージャー 4月6日発売~

  • 2018年3月13日
  • オムロン ヘルスケア株式会社

オムロン 低周波治療器 HV-F013
オムロン 低周波治療器 HV-F013

オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都府向日市、代表取締役社長:荻野 勲)は、手でさすられているような感覚で痛みを和らげる「リズムたたき」モードを新しく搭載した「オムロン 低周波治療器 HV-F013」(以下HV-F013)を4月6日から発売します。

  メーカー希望小売価格 販売目標(発売後1年間)
HV-F013-W オープン価格 12,000台

近年、生活習慣の変化などにより、コリや痛みに悩む方は年々増加傾向にあります。特に女性は、男性と比較して筋肉が少ないことや女性ホルモンの影響により、これらの悩みがおきやすいと言えます。コリと痛みに関するアンケート調査によると、女性の約70%は肩コリ、約55%は首のコリ、約46%は腰痛に悩んでいます※1。この原因のひとつとして挙げられているのが、「血流の悪さ」です。低周波治療器は、体に微弱な電流を流し、その刺激で血行を促進させることで、コリや痛みを改善します。

このたび発売する「HV-F013」は、国際疼痛学会で痛みを和らげる効果があると定義されている周波数※2を採用した「リズムたたきモード」を、当社商品として初めて搭載しました。女性の重だるい腰まわりの痛みを、手でさするようにやさしく緩和します。
他に、治療したい箇所に合わせた「腕/肩」、「腰」、「足裏/ふくらはぎ」と、お好みの場所に使える「もむ」の、合計5モードを用意しました。刺激の強さは10段階で調節可能です。

本体は、重さ約75g、縦7.5cm、厚さ2.2cmと軽量でコンパクトなデザインを採用。女性の手のひらにもすっぽり収まるサイズで、カバンやポーチのなかに入れて持ち運びもできるので、自宅はもちろん、オフィスや旅行先などでも心地よくマッサージすることができます。

低周波電気治療器で、量販店市場13年連続メーカー販売数量シェアNo.1※3の当社は、本製品により、コリや重だるい腰まわりの痛みを治療したいという女性のニーズにお応えします。

※1
2017年 自社調べ
※2
国際疼痛学会で定義されている50Hz~100Hz Conventional波形
※3
2004年度~2016年度(4月~3月)「電気治療器」より「低周波」を抽出。
メーカー別販売数量シェア 全国有力家電量販店の販売実績を集計/GfKJapan調べ

詳細は次のとおりです。

主な特長

  1. 手でさすられているような感覚を再現する「リズムたたき」モード搭載
    国際疼痛学会で痛みを和らげる効果があると定義されている周波数を採用した「リズムたたきモード」を搭載。手でさすられているような感覚を再現し、女性の重だるい腰まわりの痛みを緩和します。

    「リズムたたき」モード搭載

  2. 5つのモード・10段階の強弱機能搭載
    「リズムたたき」に加え、「腕/肩」、「腰」、「足裏/ふくらはぎ」、「もむ」の5つのモードを搭載。治療したい箇所や症状に合わせてお選びいただけます。刺激の強さは10段階で調節可能です。

  3. 女性の手にすっぽり収まるコンパクトサイズ
    本体は、重さ約75g、縦7.5cm、厚さ2.2cmの軽量でコンパクトなデザインを採用。
    女性の手のひらにもすっぽり収まります。カバンの中に入れて気軽に持ち運べ、また場所を取らないため、ベッドやソファの上など、お好きな場所で使用できます。

    コンパクトサイズ

  4. 洗えて繰り返し使える専用パッド
    パッドは、水洗いすることで約300回繰り返し使えて経済的です。

    洗えて繰り返し使える専用パッド

主な仕様

名称/型式 オムロン 低周波治療器 HV-F013
電源電圧 DC3V(単4形乾電池2個使用)
電池寿命 約3ヵ月: 1日1回連続15 分使用時
最大出力電流 6mA以下
基本周波数 約1~108Hz
定格出力電圧 最大約40V
最大パルス幅 100μsec
消費電力 約0.2W
定格時間 15分
使用環境温湿度 +10~+40℃/30~85%RH
保管環境条温湿度 0~+40℃/30~85%RH
本体質量 約75g(電池含む)
本体寸法 縦75×横70×厚さ22mm
付属品 導子コードB タイプ(ホワイト)(1本)
ロングライフパッド HV-LLPAD-GY(1組2枚入り)
製造販売元:積水化成品工業株式会社
製造販売届出番号:08B2X10006000007
お試し用乾電池(単4形乾電池2個)
導子収納具(グレー)(1個)
取扱説明書(品質保証書付き)(1部)
JANコードNo. 4975479405297
医療機器認証番号 228AGBZX00078000

詳細お問い合わせ先
オムロン ヘルスケア株式会社
E-mail:pr_ohq@omron.co.jp
一般の方のお問い合わせ先
オムロン ヘルスケア お客様サービスセンター
フリーダイヤル:0120-30-6606
(受付時間 9:00~19:00[祝日を除く月~金])
オムロン ヘルスケアサイトはこちら