バッテリー駆動による長期稼働を実現した
「ワイヤレスモニタリングシステム」を発売
~橋や建物などの保守・保全活動を高度化・効率化~
- 2018年3月15日
- オムロン株式会社
オムロン株式会社(本社: 京都市下京区、代表取締役社長 CEO: 山田義仁)の子会社として社会システム事業を担うオムロン ソーシアルソリューションズ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長: 細井俊夫、以下 OSS)は、バッテリー駆動方式のセンサーを様々な場所に設置することで、橋や建物などの構造物の損傷や劣化の状態把握に必要な振動やひずみなどのデータを、遠隔から長期的に収集できる「ワイヤレスモニタリングシステム」を2018年4月に発売いたします。
高度成長期に一斉に建設された橋やトンネルなどの構造物の老朽化は、今後20年で加速度的に進行すると想定され、構造物の健全性を維持・管理していくことが社会的課題となっています。構造物の健全性を維持していくためには、各種センサーを組み合わせ、損傷や劣化の状態を早期に把握するシステムを構築することが不可欠です。しかし、システム構築にはセンサーで収集した情報を基地局に送信するための電源の確保や通信を確立する工事が必要となり、センサーの設置場所が限定され、構造物の状態を定量的に把握できないという課題があります。
そこで、OSSは、2010年から東京工業大学との共同研究や、SIP*1に関連した国土交通省の技術研究開発テーマの一つに参画、課題解決のための実現手段を検討してまいりました。この度、これらの活動によって蓄積した技術と、現場の知見を活用した、新たなバッテリー駆動による「ワイヤレスモニタリングシステム」を開発しました。今回発売する「ワイヤレスモニタリングシステム」は、大規模な工事を行うことなく、様々な場所に各種センサーを設置することを可能にし、構造物の健全性を維持するために最適な保守・保全環境を提供します。
「ワイヤレスモニタリングシステム」は、ワイヤレス通信機能によりセンサーの通信ケーブルや電源ケーブルが不要なため、橋や建物の保守・保全を行う施設管理者などのユーザーが、ケーブル敷設などの大規模な工事を行なうことなく、様々な場所に各種センサーを設置することを可能にします。また、OSS独自の電源制御技術により、センサーに接続したバッテリーで5年間に及ぶ長期稼働を実現、バッテリー交換の手間と現場対応に掛かるコストを低減します。ユーザーは本システムを導入することで、構造物の振動やひずみ、コンクリートなどの劣化に影響を及ぼす温湿度などの計測や、しきい値を超えた時に計測したりすることができます。昨年3月に発売した「3軸加速度計」を構造物の様々な箇所に設置することで、地震発生時に構造物に直接かかる振動を常時計測できます。これらにより最適な保守・保全活動を実現することができます。
OSSは、鉄道事業や道路交通事業などで長年に渡り培った社会インフラの保守・保全のノウハウと、オムロンのコア技術である「センシング&コントロール+Think」を駆使し、社会的課題の解決を通じて、安心・安全・快適な社会づくりに貢献していきます。
*1 SIP:総合科学技術・イノベーション会議により創設された国家プロジェクト
システム構成
主な特長
センサーノード (WMS100)
- 独自の電源制御機能による省電化計測(効率的な常時モニタリング)
電力消費を最小限に抑えるOSS独自の電源制御機能を搭載することで、待機時には高精度な計測、通信を行わず、低消費電力での計測を実現。5年間(弊社推奨の計測頻度設定時)のバッテリー駆動を可能にしました。 - ケーブルレスの設計による優れた施工性(効率的な常時モニタリング)
ワイヤレス通信、バッテリー駆動により通信ケーブルや電源ケーブルが不要となります。この設計により、ケーブル敷設工事が不要となり、様々な場所への設置が可能となりました。また高い防水性能(IP65相当)を有しており、厳しい屋外環境にも適応いたします。 - 独自の「時刻同期処理」機能搭載による時刻誤差の最小化(効率的な常時モニタリング/点検の高度化)
複数台の機器が接続される場合、その計測データ分析の精度を上げるためには正確な時刻同期が必要です。これまでの構造物センシング機器ではGPSアンテナを搭載し、時刻同期を行っていました。今回開発したセンサーノードでは、OSS独自の時刻同期処理を搭載することで、ワイヤレス通信においても高精度な時刻同期が可能となりました。 - 独自学習による「自動しきい値設定」機能で高精度センシング(点検の高度化)
橋梁などの構造物は車・電車が通ることにより振動が発生します。この交通による荷重振動と地震による振動を区別することは、これまで困難でしたが、日常的に発生する交通荷重振動を学習し、地震振動と区別することで、地震発生をより正確に検知する自動しきい値設定(パテント申請中)を搭載しました。
ピエゾ式ひずみセンサー (ST100)
- 耐環境性と省電力稼働による高い汎用性(効率的な常時モニタリング)
化学的安定材料を使用した高い耐環境性能と、圧電方式計測による省電化計測を実現することで、屋外環境への設置と長期稼働を可能にしたセンサーを開発しました。
主な仕様
センサーノード (WMS100)
分類 | 項目 | 仕様 | |
---|---|---|---|
電源 | 入力電源 | 専用バッテリーにより駆動 | |
筐体仕様 | 外形寸法(W×D×H) | 本体 | 160mmx80mmx56mm |
バッテリーユニット | 175mmx125mmx60mm | ||
重量 | 本体 | 約500g | |
バッテリーユニット | 約1100g | ||
防塵・防水性能 | IP65相当 | ||
温湿度環境 | 使用温湿度範囲 | -20~+60℃(25~90%RH) | |
温湿度センサ | 温湿度分解能 | 0.015℃(0.01%RH) | |
温湿度精度 | ±0.3℃(±2%RH) | ||
加速度センサ | 検出方向 | 3軸 | |
周波数応答 | 0.1~50Hz | ||
無線通信 | 通信周波数 | 920MHz |
シンクノード (WMT100)
分類 | 項目 | 仕様 |
---|---|---|
電源 | 入力電源 | AC100V ±10V |
筐体仕様 | 外形寸法(W×D×H) | 300mmx220mmx450mm |
重量 | 約22kg | |
温湿度環境 | 使用温湿度範囲 | -20~+60℃(30~80%RH) |
無線通信 | 通信周波数 | 920MHz |
最大接続台数(センサーノード) | 40台 |
ピエゾ式ひずみセンサー (ST100)
分類 | 項目 | 仕様 | |
---|---|---|---|
電源 | 入力電源 | センサーノードからの給電 | |
筐体仕様 | 外形寸法(W×D×H) | 本体 | 270mmx38mmx10mm |
アンプ部 | 100mmx100mmx60mm | ||
重量 | 本体 | 約70g | |
アンプ部 | 約300g | ||
防塵・防水性能 | IP65相当 | ||
温湿度環境 | 使用温湿度範囲 | -20~+60℃(25~90%RH) | |
ひずみセンサ | 材料 | ポリフッ化ビニリデン(センサ部) | |
周波数特性 | 0.01~50Hz |
オムロン株式会社について
オムロン株式会社は、独自の「センシング&コントロール+Think」技術を中核としたオートメーションのリーディングカンパニーとして、制御機器、電子部品、車載電装部品、社会インフラ、ヘルスケア、環境など多岐に渡る事業を展開しています。1933年に創業したオムロンは、いまでは全世界で約36,000名の社員を擁し、117か国で商品・サービスを提供しています。詳細については、 https://www.omron.co.jp/ をご参照ください。
- 報道関係からのお問い合わせ先
- オムロン株式会社
コーポレートコミュニケーション部
TEL: 075-344-7175 - お客さまからのお問い合わせ先
- オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社
グループ企画室 経営企画部
TEL: 03-6718-3702