高効率化と小型軽量化の両立で太陽光発電システムの早期投資回収に貢献 野立て専用パワーコンディショナ「KPVシリーズ」の発売について | オムロン
  1. ホーム
  2. ニュースルーム
  3. ニュースリリース - 2018年
  4. 高効率化と小型軽量化の両立で太陽光発電システムの早期投資回収に貢献 野立て専用パワーコンディショナ「KPVシリーズ」の発売について

高効率化と小型軽量化の両立で太陽光発電システムの早期投資回収に貢献
野立て専用パワーコンディショナ「KPVシリーズ」の発売について

  • 2018年2月22日
  • オムロン株式会社

オムロン株式会社(本社:京都市下京区、代表取締役社長 CEO:山田義仁、以下オムロン)は、産業用太陽光発電市場に向け、実発電量最大化と小型軽量化による施工性向上を両立した太陽光発電システム用屋外単相パワーコンディショナ(以下パワコン)KPVシリーズを、本年4月より発売開始します。

商品名 形式 容量 発売時期(予定)※1 販売目標(3年間累計)
パワーコンディショナ KPV-A55-J4 5.5KW 2018年4月 30万台
KPV-A55-SJ4

(価格はすべてオープン価格)

製品の外観

KPVシリーズサイズ:W450×H484×D232(mm)

近年、国内のエネルギー関連市場は多様な変化を見せており、2012年夏に始まった再生可能エネルギーの固定価格買取制度(以下買取制度)をはじめとし、昨年1月に施行された省令改正における出力制御(※2)や、昨年4月よりスタートした電力小売全面自由化など、エネルギー需要と供給のバランスを保ち、効率よく使用するためのニーズはますます広がりをみせるものと思われます。また昨今の産業向太陽光発電市場では買取価格の低下から、発電コスト低減のニーズが高まってきています。

当社は20数年の長期にわたり、住宅・産業向けの太陽光発電用パワコンをご提供してまいりました。この度発売するKPVシリーズは、産業用太陽光発電市場に向け、実発電量最大化と施工性向上を両立した単相パワーコンディショナです。
近年、太陽光システムはより小さな面積で効率的に発電する高出力のパネル搭載が求められおり、産業用の野立てにおいては両面タイプのパネルを用いるなど、従来に比べ、同じスペースでより多くの発電を創出するニーズに注目が集まっています。
本製品では太陽光パネルからの入力電流値を最大12Aに拡大を実現することで、近年高効率化が進む太陽光パネルに対応します。また、電力発電効率は業界最高水準の96%を実現。合わせて入力電圧・電流の拡大を実現することで、ニーズの高まっている「過積載」にも対応しました。パネルの搭載数を増やすことで過積載率を最大200%(※3)まで拡大することが可能です。より多くの発電量を確保することが可能となり、売電価格アップに貢献します。
また、従来機比容量80%、質量64%の小型軽量化を実現。本体はわずか20kgのため一人での設置作業が可能で、取付施工手順の短縮や設置面積の縮小により、設置時間を大幅に縮小し、初期投資費の削減に貢献します。

主な特長

  1. 実発電量の大幅アップにより、売電収入の拡大に貢献

    • 高効率パネルへの対応と過積載率200%の実現により発電量を最大化
      近年ニーズが高まっている高効率タイプの太陽光パネルは高電流入力への対応が必要となります。
      本製品は最大12Aの高電流入力を実現し、当社従来機種(11A)に比べ、より高電流のパネルにも対応が可能となりました。
      また、パネルの搭載数を増やすことで過積載率を最大200%まで拡大することが可能です。パワコンの容量以上の太陽光パネルを設置することで、朝夕や曇りなどの発電量が少ない時間帯でも、より多くの発電量を確保することが可能となり、売電収入アップに貢献します。

      過積載の例

    • 発電効率を最大化
      電力変換効率は業界最高水準:96.0%の高効率化を実現しました。
      また、日照の少ない朝夕や曇りといった低出力時(500W程度)でも95.5%の高変換効率を実現。
      いつでも、しっかり発電します。

  2. 施工性を大きく向上することで、初期投資費の削減に貢献

    • 小型軽量で1人でも取り扱い楽々
      当社従来機(KPMシリーズ)比では、容量80%、質量64%の小型軽量化を実現。
      本体はわずか20kgのため、従来機では2名必要だった設置作業に1人での対応が可能となりました。

      小型軽量

    • 設置時間を従来機比1/2に(※4)
      野立て太陽光発電システム用架台において、広く採用されているC型鋼に直接取付けができるようになりました。
      従来機で必要だった背板や取付ベース板のコーキングなどの設置工数が不要になり、従来の約半分の時間で設置が完了できます。

    • 離隔距離は1/5!設置面積を大幅に縮小
      パワコンを複数台設置する場合のパワコン間の離隔距離を従来比1/5の3センチメートルに縮小しました。
      設置面積の縮小とともに、ケーブルなどの部材や工数が削減でき、初期投資の削減に貢献します。

その他の特長

  • 一般タイプでも塩害地域への設置が可能(※5)
  • 省令改正における出力制御に対応(※2)
  • 新規定の力率0.95時でも発電出力は変わりません。

主な仕様

形式 KPV-A55-J4 KPV-A55-SJ4
タイプ 一般タイプ 重塩害対応タイプ
直流入力 定格入力電圧 DC320V
運転可能電圧範囲 DC50~450V
最大許容短絡電流 4回路:DC44A(1回路11A)、3回路:DC36A(1回路12A)
最大動作入力電流 4回路:DC40A、3回路:DC33A
入力回路数 4回路
交流出力 定格容量 5.5kW(力率1.0時)、5.5kW(力率0.95時)
電力変換効率 96.0%
単独運転検出方式 能動的方式:ステップ注入付周波数フィードバック方式(AICOT®)
受動的方式:周波数変化率
絶縁方式 トランスレス方式
系統出力方式 単相2線式(単相3線式配電線に接続)
夜間消費電力 有効電力:0.5W 皮相電力:11.5VA
使用周囲温度 -20~+50℃
使用周囲湿度 25~90%RH(ただし結露なきこと)
外形寸法(横×高さ×奥行き) 450×484×232mm
質量 本体:約20.0kg(フロントパネル含む)
取付け方式 壁掛け方式/C型鋼取付方式(背板不要)
設置環境 海岸から500mを超える屋外設置 屋外設置*
保護構造 IP55 IP66

*海水のしぶきが直接かかるところでは使用できません。台風などの強風により一時的に海水が飛来する場所は設置可能。

※仕様・製品デザインなどについては現時点での予定のため、予告なく変更する場合があります。

※1
現時点での予定です。具体的な発売日・出荷日などについては購入窓口までお問合せください。
※2
省令改正:経済産業省にて2015年1月26日に施行された再生可能エネルギー特別措置法施行規則の一部を改正する省令と関連告示。
※3
運転可能電圧範囲内で最大許容短絡電流以下であること。
※4
従来機種:当社製KPMシリーズ、2018年2月現在 当社調べ
※5
海岸から500mを超える屋外設置

尚、本製品は今月末に東京ビッグサイトで開催される「スマートグリッドEXPO」展のオムロンブースに展示いたします。
● 開催日:2018年2月28日(水)~3月2日(金)
● 場 所:東京ビッグサイト 東1ホール NO. E7-51

本製品の詳細に関しては、次の担当者までお問合せください

オムロン株式会社 環境事業本部 グローバルマーケティング部
担当:井上 健一  TEL:075-344-8160

当社は、低圧から高圧までをサポートする太陽光発電用パワーコンディショナのラインナップと蓄電池をはじめとするエネルギー関連製品を品揃えし、関連会社のオムロンフィールドエンジニアリングの140拠点のアフターサービス網と連携しながら、住宅用及び公共・産業用のエネルギー関連市場の普及に大きく貢献するとともに、エネルギーの変換技術と制御技術を用いて「ムダなく創る・上手に貯める・かしこく使う」をサポートし、お客様のエネルギー効率の最大化に貢献してまいります。

オムロン株式会社について

オムロン株式会社は、独自の「センシング&コントロール+Think」技術を中核としたオートメーションのリーディングカンパニーとして、制御機器、電子部品、車載電装部品、社会インフラ、ヘルスケア、環境など多岐に渡る事業を展開しています。1933年に創業したオムロンは、いまでは全世界で約36,000名の社員を擁し、117か国で商品・サービスを提供しています。詳細については、 https://www.omron.co.jp/ をご参照ください。

報道関係からのお問合せ先
オムロン株式会社
環境事業本部 グローバルマーケティング部 鈴木純子
〒600-8530 京都市下京区塩小路通堀川東入
TEL: 075-344-8160

ニュースリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。