Bluetooth通信機能搭載で、血圧データを簡単転送 オムロン 上腕式血圧計 HEM-7511T ~健康管理アプリ「OMRON connect(オムロン コネクト)」対応 iPhone/Androidスマートフォンでグラフ管理が可能 11月1日発売~ | オムロン
  1. ホーム
  2. ニュースルーム
  3. ニュースリリース - 2016年
  4. Bluetooth通信機能搭載で、血圧データを簡単転送 オムロン 上腕式血圧計 HEM-7511T ~健康管理アプリ「OMRON connect(オムロン コネクト)」対応 iPhone/Androidスマートフォンでグラフ管理が可能 11月1日発売~

Bluetooth通信機能搭載で、血圧データを簡単転送 オムロン 上腕式血圧計 HEM-7511T ~健康管理アプリ「OMRON connect(オムロン コネクト)」対応
iPhone/Androidスマートフォンでグラフ管理が可能
11月1日発売~

  • 2016年10月18日
  • オムロン ヘルスケア株式会社

オムロン 上腕式血圧計 HEM-7511T
オムロン 上腕式血圧計 HEM-7511T

オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都府向日市、代表取締役社長:荻野 勲)は、Bluetooth通信機能を搭載し、測定データをiPhoneやAndroidスマートフォンに簡単に転送して専用アプリ「OMRON connect(オムロン コネクト、以下オムロン コネクト)」で管理することができる「オムロン 上腕式血圧計 HEM-7511T」(以下HEM-7511T)を11月1日から発売します。
同時に、通信機能搭載の血圧計シリーズを刷新し、機能が異なる上腕式血圧計の「HEM-7325T」、「HEM-7281T」、「HEM-7271T」、手首式血圧計の「HEM-6324T」、「HEM-6323T」も発売いたします。

  メーカー希望小売価格 販売目標
(発売後1年間)
HEM-7511T オープン価格 35,000台
HEM-7325T オープン価格 30,000台
HEM-7281T オープン価格 40,000台
HEM-7271T オープン価格 30,000台
HEM-6324T オープン価格 35,000台
HEM-6323T オープン価格 30,000台

高血圧症は日本人に最も患者数が多い生活習慣病で、推定患者数は約4,300万人といわれています。厚生労働省が2013年に実施した「国民生活基礎調査」によると、医療機関への通院の原因のトップは高血圧症で、通院者率(通院している患者数を人口1,000人あたりでみた割合)は男性114.0、女性114.6と、2010年実施の同調査の男性100.0、女性105.7に比べて男女共に増加しています。このように高血圧患者の数が増加する中、高血圧治療や健康管理・疾病予防のために、家庭で毎日血圧を測定し、管理することの重要性がますます高まっています。

このたび発売するHEM-7511Tは、Bluetooth通信機能を搭載した上腕式の血圧計です。測定データはiPhoneやAndroidスマートフォン専用アプリ「オムロン コネクト」に転送し、データの推移を簡単に確認・管理することができます。
また、測定状態や結果をわかりやすく文字と光で伝える「お知らせディスプレイ」を搭載。測定を開始すると、液晶画面に測定中であることを文字でお知らせするとともに、カフ(腕帯)が適切な強さで正しく巻けているかをチェックし、結果を光と文字で表示します。測定終了後には、正しく測定ができた場合には「測定が完了しました」、測定中に体が動いたり、測定中の脈が適切に検出されなかったり、カフが適切な強さで巻かれていなかったりする場合には、その理由を示すマークとともに「再測定をおすすめします」というメッセージが表示されるので、正しく測定ができたかどうかがひと目でわかり、安心して毎日の血圧測定を行えます。

同時に、通信機能搭載の血圧計シリーズを刷新し、機能が異なる上腕式血圧計の「HEM-7325T」、「HEM-7281T」、「HEM-7271T」、手首式血圧計の「HEM-6324T」、「HEM-6323T」も発売いたします。いずれもBluetooth通信機能を搭載し、iPhone/Androidスマートフォン専用アプリ「オムロン コネクト」でのデータ管理が可能です。
また、いずれも松阪工場(三重県松阪市)での製造です。

詳細は次のとおりです。

今回発表の製品の主な特長

  1. 血圧データをiPhone/Androidスマートフォンで簡単管理。他社アプリ連携も可能
    Bluetooth通信技術を搭載。iPhone/Androidスマートフォン専用アプリ「オムロン コネクト」にデータを転送し、データの推移を簡単に確認・管理することができます。他社の健康管理アプリにデータ連携することができるので、測定したデータをAppleの健康管理アプリケーション「ヘルスケア」など、他社アプリでの確認・管理も可能です。

    <「オムロン コネクト」ホーム画面>
    <「オムロン コネクト」ホーム画面>

    <「オムロン コネクト」血圧・脈拍 月間グラフ>
    <「オムロン コネクト」血圧・脈拍 月間グラフ>

    <「オムロン コネクト」について>
    オムロンの健康医療機器で測定したバイタルデータを簡単に管理し、他社アプリやサービスと連携することができる、iPhone/Android対応の無料のアプリ。HEM-7511Tなど対応血圧計の発売開始に合わせて、11月1日よりサービスを開始します。
    他社の健康管理アプリに簡単にデータ連携することができるので、測定したバイタルデータを、Appleの健康管理アプリケーション「ヘルスケア」など、ユーザーが日頃からお使いのアプリで一元管理できるようになり、利便性が高まります。

  2. 測定状態や結果をわかりやすく伝える「お知らせディスプレイ」 (HEM-7511Tのみ)

    (1) 正しく測定できたかどうかを、文字と光でお知らせ

    測定を開始すると、液晶画面上に「測定しています」という文字が表示されるとともに、カフが適切な強さで正しく巻けているかをチェックして、マークやメッセージで表示します。
    測定終了後には、正しく測定ができた場合には「測定が完了しました」、測定中に体が動いたり、測定中の脈が適切に検出されなかったり、カフが適切な強さで巻かれていなかったりする場合には、その理由を示すマークとともに「再測定をおすすめします」というメッセージが表示されるので、正しく測定ができたかどうかがひと目でわかり、安心して毎日の血圧測定を行えます。

    <正しく測定できた場合>
    <正しく測定できた場合>

    <正しく測定できなかった場合>
    <正しく測定できなかった場合>

    (2) 8週間分の血圧の週平均値をグラフ表示(血圧値トレンド表示)

    2人分の朝と夜の血圧値を個別に管理し、液晶画面上にそれぞれの8週間分の週平均値をグラフで表示(血圧値トレンド表示)するので、血圧値の変化がひと目でわかります。
    また、朝に測定した血圧の週平均値が、家庭血圧の基準値である「最高血圧135mmHg/最低血圧85mmHg」を超えた場合、早朝高血圧マークとともに「朝の血圧が高めです」というメッセージが表示されるので、早朝高血圧の確認に役立ちます。

    朝の週平均値の表示例
    <朝の週平均値の表示例>

主な仕様

<HEM-7511T/HEM-7325T/HEM-7281T/HEM-7271T>
販売名 HEM-7511T :オムロン 上腕式血圧計 HEM-7500シリーズ
HEM-7325T :オムロン 上腕式血圧計 HEM-7325T
HEM-7281T :オムロン 上腕式血圧計 HEM-7280シリーズ
HEM-7271T :オムロン 上腕式血圧計 HEM-7270シリーズ
表示方式 デジタル表示方式
通信方式 Bluetooth® Smart
無線通信仕様 使用周波数帯:2.4 GHz (2400~2483.5 MHz)、変調方式:GFSK、
有効放射電力: <20 dBm
測定方式 オシロメトリック法
カフ圧力表示範囲 0~299 mmHg
測定範囲 血圧:40~260mmHg、脈拍数:毎分40~180拍
電源 専用ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池 4個
電池寿命 約300回(当社試験条件による)
本体質量 HEM-7511T :約480g(電池含まず)
HEM-7325T :約380g(電池含まず)
HEM-7281T :約365g(電池含まず)
HEM-7271T :約330g(電池含まず)
外形寸法 HEM-7511T/HEM-7325T :幅 124×高さ 90×奥行き 161mm
HEM-7281T/HEM-7271T :幅 115×高さ 86×奥行き 145mm
対象腕周 17~36 cm
IP保護等級 IP20
付属品 専用カフ、専用ACアダプタ、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池4個、HEM-7325T/HEM-7281T/HEM-7271Tのみ)、収納ソフトケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料
医療機器認証番号 HEM-7511T :226AABZX00163000
HEM-7325T :228ABBZX00040000
HEM-7281T :226AABZX00160000
HEM-7271T :226AABZX00161000
<HEM-6324T/HEM-6323T>
販売名 オムロン 手首式血圧計 HEM-6320シリーズ
表示方式 デジタル表示方式
通信方式 Bluetooth® Smart
無線通信仕様 使用周波数帯:2.4 GHz (2400~2483.5 MHz)、変調方式:GFSK、
有効放射電力: <20 dBm
測定方式 オシロメトリック法
カフ圧力表示範囲 0~299 mmHg
測定範囲 血圧:40~260mmHg 、脈拍数:毎分40~180拍
電源 単4形アルカリ乾電池 2個
電池寿命 約300回(当社試験条件による)
本体質量 約100g(電池含まず)
外形寸法 幅 89×高さ 61×奥行き 25mm(カフ含まず)
対象手首周 13.5~21.5 cm
IP保護等級 IP22
付属品 お試し用電池(単4形アルカリ乾電池2個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料
医療機器認証番号 227AGBZX00088000
【ご参考】新発売の血圧計シリーズ一覧
  HEM-7511T HEM-7325T HEM-7281T HEM-7271T HEM-6324T HEM-6323T
タイプ 上腕式 上腕式 上腕式 上腕式 手首式 手首式
腕帯タイプ e-フィットカフ e-フィットカフ フィットカフ フィットカフ    
お知らせ
ディスプレイ
早朝高血圧
確認機能
血圧値
トレンド表示
血圧値
レベル表示
バックライト
メモリ 2人×
90回
1人×
90回
2人×
100回
1人×
100回
2人×
100回
1人×
100回
通信機能搭載/オムロン コネクト対応

オムロン 手首式血圧計 HEM-6324T
オムロン 手首式血圧計 HEM-6324T

詳細お問い合わせ先
オムロン ヘルスケア株式会社
E-mail:pr_ohq@omron.co.jp
一般の方のお問い合わせ先
オムロン ヘルスケア お客様サービスセンター
フリーダイヤル:0120-30-6606
(受付時間 9:00~19:00[祝日を除く月~金])
オムロン ヘルスケアサイトはこちら
事業者向けサービスについてのお問い合わせ先
http://www.telehealth.omron.com/jp/