乾電池式で、手みがきの約5倍の歯垢除去力を実現 オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B211/HT-B212 ~パステルカラーのHT-B210も全国の薬局・ドラッグストアにて4月1日に同時発売~ | オムロン
  1. ホーム
  2. ニュースルーム
  3. ニュースリリース - 2016年
  4. 乾電池式で、手みがきの約5倍の歯垢除去力を実現 オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B211/HT-B212 ~パステルカラーのHT-B210も全国の薬局・ドラッグストアにて4月1日に同時発売~

乾電池式で、手みがきの約5倍の歯垢除去力を実現 オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B211/HT-B212 ~パステルカラーのHT-B210も全国の薬局・ドラッグストアにて4月1日に同時発売~

  • 2016年3月17日
  • オムロン ヘルスケア株式会社

オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B211(左)/HT-B212(右)
オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B211(左)/HT-B212(右)

オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都府向日市、代表取締役社長:荻野 勲)は、乾電池式の音波式電動歯ブラシの新商品として、手みがきの5倍の歯垢除去力※1を実現した「オムロン 音波式電動歯ブラシHT-B211/HT-B212」(以下HT-B211/HT-B212)を、全国の薬局・ドラッグストアにて4月1日から発売します。また、パステルカラーの「オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B210」(以下HT-B210)も同時発売します。

  メーカー希望小売価格 販売目標(発売後1年間)
HT-B211 オープン価格 5万台
HT-B212 オープン価格 5万台
HT-B210 オープン価格 20万台

近年、20~40代女性の電動歯ブラシの購入意向が高まりつつあります。直近1年間でドラッグストアにて電動歯ブラシを購入した女性にアンケート調査したところ、商品を選ぶ際に重視した点として、「歯垢除去力」「価格」「デザイン・カラー」が多く挙げられました。※2

このたび発売する「HT-B211/HT-B212」は、乾電池式で約20,000回/分の高速音波振動を行います。タテ方向とヨコ方向の振動を組み合わせた立体的な振動により毛先が楕円運動し、歯の表面だけでなく歯のすき間や凹凸に毛先が入り込み、歯垢を効果的に除去することで、乾電池式でも充電式同様、手みがきの約5倍の歯垢除去力を実現しました。また、乾電池2本で約2.5ヶ月の使用が可能です。※3
HT-B211には、ステイン※4を効果的に除去する「極細スパイラルブラシ」、HT-B212には2種類の微細毛でやさしく磨ける「極細マイルドブラシ」が付属。それぞれ、3種類の植毛が効果的に歯垢を除去する「トリプルクリアブラシ」、磨きにくい歯間や歯並びの悪い所の歯垢をかき出す「すき間ブラシ」も同梱しているので、3種類のブラシを使い分けることで、お口の悩みに合わせたケアが可能。
また、本体は約60g(ブラシ・乾電池含む)と軽量なので女性でも持ちやすく、細くて手にフィットして磨きやすいデザインです。

同時発売の、「トリプルクリアブラシ」を搭載したHT-B210は、本体色にパステルカラーの、ピンク、ミントグリーン、パープルの3色をご用意しました。

※1
トリプルクリアブラシ使用時(当社調べ)
※2
2015年7月実施Webアンケート(N=1,000人、当社調べ)
※3
室温23℃、1回2分、1日2回使用の場合
※4
歯の表面に付着した着色汚れ

詳細は次のとおりです。

オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B211/HT-B212、HT-B210 主な特長

  1. タテ方向とヨコ方向の振動を組み合わせた立体的な振動により、乾電池式でも充電式同様、手みがきの約5倍の歯垢除去力を実現
    乾電池式で約20,000回/分の高速音波振動を行います。タテ方向とヨコ方向の振動を組み合わせた立体的な振動により毛先が楕円運動し、歯の表面だけでなく歯のすき間や凹凸に毛先が入り込み、歯垢を効果的に除去することで、乾電池式でも充電式同様、手みがきの約5倍の歯垢除去力を実現しました。

    タテ振動
    タテ振動

    ヨコ振動
    ヨコ振動

  2. ケアの目的に合わせて選べる替えブラシ
    HT-B211は、ステインを効果的に除去する「極細スパイラルブラシ」、HT-B212は2種類の微細毛でやさしく磨ける「極細マイルドブラシ」が付属。それぞれ、3種類の植毛が効果的に歯垢を除去する「トリプルクリアブラシ」、磨きにくい歯間や歯並びの悪い所の歯垢をかき出す「すき間ブラシ」も同梱しています。複数のブラシを使い分けることで、お口の悩みに合わせたケアが可能です。
    * 歯の表面に付着した着色汚れ

    「極細スパイラルブラシ」
    「極細スパイラルブラシ」
    (HT-B211のみ)

    「極細マイルドブラシ」
    「極細マイルドブラシ」
    (HT-B212のみ)

    「トリプルクリアブラシ」
    「トリプルクリアブラシ」

    「すき間みがきブラシ」
    「すき間みがきブラシ」
    (HT-B211、HT-B212のみ)

  3. 乾電池2本で約2.5ヶ月の使用が可能
    室温23℃、1回2分、1日2回の使用にて、乾電池2本で約2.5ヶ月の使用が可能です。

  4. 女性でも持ちやすいデザイン
    本体は約60g(ブラシ・乾電池含む)と軽量なので女性でも持ちやすく、細くて手にフィットして磨きやすいデザインです。また、HT-B210は女性を意識したパステルカラーのピンク、ミントグリーン、パープルの3色をご用意しました。

主な仕様

HT-B211/HT-B212
名称/型式 オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B212/HT-B211
使用電源 単4形アルカリ乾電池2本
消費電力 約0.75W
振動数 20,000回/分
使用環境温湿度 +5~+35℃/30~85%RH
保管環境条件 -20~+60℃/10~95%RH
質量 本体:約60g(ブラシ・乾電池含む)
外形寸法 全長約200(ブラシ含む)×幅約21.8×奥行約21.8mm
付属品 HT-B211:極細スパイラルブラシ(1本)、トリプルクリアブラシ(1本)、すき間みがきブラシ(1本)、ブラシスタンド(1台)、お試し用電池(2本)、取扱説明書(品質保証書付き)
HT-B212:極細マイルドブラシ(1本)、トリプルクリアブラシ(1本)、すき間みがきブラシ(1本)、ブラシスタンド(1台)、お試し用電池(2本)、取扱説明書(品質保証書付き)
JANコードNo.
HT-B211 :4975479416606
HT-B212 :4975479416613

HT-B210
名称/型式 オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B210
使用電源 単4形アルカリ乾電池2本
消費電力 約0.75W
振動数 20,000回/分
使用環境温湿度 +5~+35℃/30~85%RH
保管環境条件 -20~+60℃/10~95%RH
質量 本体:約60g(ブラシ・乾電池含む)
外形寸法 全長約200(ブラシ含む)×幅約21.8×奥行約21.8mm
付属品 トリプルクリアブラシ(1本)、お試し用電池(2本)、取扱説明書(品質保証書付き)
JANコードNo.
HT-B210-PK(ピンク) :4975479416583
HT-B210-G(ミントグリーン) :4975479416590
HT-B210-V(パープル) :4975479416576

別売品

トリプルクリアブラシ  SB-072   メーカー希望小売価格 600円(2本入り、税別)
極細マイルドブラシ SB-082   メーカー希望小売価格 600円(2本入り、税別)
すき間みがきブラシ SB-092   メーカー希望小売価格 800円(2本入り、税別)
極細スパイラルブラシ  SB-032   メーカー希望小売価格 800円(2本入り、税別)

オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B210
オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B210

詳細お問い合わせ先
オムロン ヘルスケア株式会社
E-mail:pr_ohq@omron.co.jp
一般の方のお問い合わせ先
オムロン ヘルスケア お客様サービスセンター
フリーダイヤル:0120-30-6606
(受付時間 9:00~19:00[祝日を除く月~金])
オムロン ヘルスケアサイトはこちら