じんわり温熱で心地よく温め、低周波でコリ・痛みを緩和し、充電式で場所を選ばず使える オムロン 温熱低周波治療器 HV-F320 ~強い痛みやコリを治療するHV-F311と同時に2月15日発売~ | オムロン
  1. ホーム
  2. ニュースルーム
  3. ニュースリリース - 2016年
  4. じんわり温熱で心地よく温め、低周波でコリ・痛みを緩和し、充電式で場所を選ばず使える オムロン 温熱低周波治療器 HV-F320 ~強い痛みやコリを治療するHV-F311と同時に2月15日発売~

じんわり温熱で心地よく温め、低周波でコリ・痛みを緩和し、充電式で場所を選ばず使える オムロン 温熱低周波治療器 HV-F320 ~強い痛みやコリを治療するHV-F311と同時に2月15日発売~

  • 2016年2月9日
  • オムロン ヘルスケア株式会社

オムロン 温熱低周波治療器 HV-F320
オムロン 温熱低周波治療器 HV-F320

オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都府向日市、代表取締役社長:荻野 勲)は、血行を促進する温熱治療とコリや痛みを緩和する低周波治療の両方を行える、コンパクトなデザインの「オムロン 温熱低周波治療器 HV-F320」(以下HV-F320)、および、強いコリや痛みを緩和する「オムロン 温熱低周波治療器 HV-F311」(以下HV-F311)を2月15日から発売します。

  メーカー希望小売価格 販売目標(発売後1年間)
HV-F320 オープン価格 40,000台
HV-F311 オープン価格 20,000台

近年、女性が活躍する機会が増える一方で、20~40歳代の女性の90%がなんとなくだるい、つらい、など病院に行くほどでもない軽い不調(プチ不調)を抱えています※1。中でも多くの女性が「コリ」と「冷え」の症状を持ち、女性が抱える体に関する悩みについての当社アンケートによると、1位は「首と肩のコリ」、2位は「冷え性」となっています※2

このたび発売する「HV-F320」は、約41℃の温熱治療と微弱な電気による低周波治療を交互に行うことにより、痛みやコリをほぐし、自宅でリラックスしながら治療を行える温熱低周波治療器です。
「温治療コース」と「低周波コース」の2つの治療コースが選択でき、「温治療コース」は、患部を約30秒温めた後に、低周波による刺激で約60秒間痛みやコリを心地よくほぐします。温めることで血行を良くし、コリの解消や筋肉の疲労回復を早める効果が期待できます。「低周波コース」は、30分間、低周波でじっくり治療し、定期的な体のケアにおすすめです。
刺激の強さは20段階で調節できるので、やさしい刺激から強めの刺激まで、お好みの強さを選んで治療できます。治療箇所は、肩・腕・腰・ふくらはぎ・足裏・関節の6種類。選んだ治療箇所に効果的なプログラムを選ぶことができるほか(「部位選択モード」)、「たたく」「おす」「もむ」のマッサージ(「もみ方モード」)を選択可能。計9種類のプログラムの中から、最適な治療を行えます。
また、本体は当社の低周波治療器として初の充電式を採用しているので、ACコードが邪魔にならず、ご自宅以外にも会社や旅行先など、お使いいただく時に場所を選びません。
色はブラウン、ピンクの2色で、当社としてこれまでにない、女性を意識した使いやすいコンパクトなデザインを採用しています。

さらにコリ、痛み、冷えなどの悩みが深刻な方には、症状を緩和できる2つの治療コースを搭載したHV-F311も同時に発売します。
「温治療Proコース」は、15分間じっくり温めてから15分間低周波でしっかりと治療します。強いコリ、痛みには1200Hzの高い周波数の「深部モード」で、痛みを伴う部位を治療します。

※1
2012年 オリコンモニターリサーチ 調べ
※2
2015年 オムロン式美人調べ

詳細は次のとおりです。

温熱低周波治療器 HV-F320 / F311 主な特長

  1. 「温治療コース」と「低周波コース」の2つの治療コース
    「温治療コース」は、患部を約41℃の温度で約30秒温めた後に、低周波(微弱な電気)による刺激で約60秒間痛みやコリを心地よくほぐします。温めることで血行を良くし、コリの解消や筋肉の疲労回復を早める効果が期待できます。「低周波コース」は、30分間、低周波でじっくり治療し、定期的な体のケアにおすすめです。

    心地よく幹部を刺激するリラクゼーション

    定期的なカラダのケアに最適

  2. 6つの「部位選択モード」と3つの「もみ方モード」による、多彩なプログラム
    治療箇所は、肩・腕・腰・ふくらはぎ・足裏・関節の6種類。選んだ治療箇所に効果的なプログラムを選ぶことができるほか(「部位選択モード」)、「たたく」「おす」「もむ」のマッサージ(「もみ方モード」)を選択可能。計9種類のプログラムの中から、最適な治療を行えます。刺激の強さは20段階で調節可能です。

  3. 持ち運びが便利な充電式
    本体は当社の低周波治療器として初の充電式を採用。ACコードが邪魔にならず、ご自宅以外にも会社や旅行先など、お使いいただく時に場所を選びません。

    場所を選ばない充電式

  4. 女性でも使いやすいコンパクトなデザイン
    女性を意識した使いやすいコンパクトなデザインを採用。色はブラウン、ピンクの2色をご用意しました。

  5. コリ、痛み、冷えなどの悩みが深刻な方の悩みを緩和する「温治療Proコース」、「深部モード」
    (HV-F311のみ)

    「温治療Proコース」は、15分間じっくり温めてから15分間低周波でしっかりと治療します。強いコリ、痛みには1200Hzの高い周波数の「深部モード」で、痛みを伴う部位を治療します。コリ、痛み、冷えなどの悩みが深刻な方におすすめです。

    コリや痛みがひどいときにオススメ

主な仕様

HV-F320
名称/型式 オムロン 温熱低周波治療器 HV-F320
専用ACアダプタ
(充電用)
定格入力: AC100V、50~60Hz
定格出力: DC6V700mA
使用電池 DC3.7V(充電式リチウムポリマー2次電池)
充電時間 約5時間
使用可能回数 約4回(満充電の場合)
最大出力電流 10mA以下
基本周波数 0.7~108Hz
定格出力電圧 最大約80V
最大パルス幅 100μsec
定格時間 30分
消費電力 10W(ヒータ部7W含む)
使用環境条件 +10~+40℃/30~85%RH ただし充電時は、+5~+35℃
保管環境条件 0~+40℃/30~85%RH
本体質量 約190g
本体寸法 縦103×横103×厚さ29mm
付属品 温熱導子コード(1本)、粘着パッド(1組2枚入り)、温熱導子収納具(1個)、専用ACアダプタ(充電用)(1個)、収納ケース(1個)、取扱説明書(品質保証書付き)(1部)
JANコードNo. HV-F320-BW(ブラウン) : 4975479405198
HV-F320-PK(ピンク)   : 4975479405181
医療機器認証番号 HV-F320-BW(ブラウン) : 227AGBZX00121000
HV-F320-PK(ピンク)   : 227AGBZX00121000

HV-F311
名称/型式 オムロン 温熱低周波治療器 HV-F311
専用ACアダプタ
(充電用)
定格入力: AC100V、50~60Hz
定格出力: DC6V700mA
使用電池 DC3.7V(充電式リチウムポリマー2次電池)
充電時間 約5時間
使用可能回数 約4回(満充電の場合)
最大出力電流 10mA以下
基本周波数 0.7~1200Hz
定格出力電圧 最大約80V
最大パルス幅 100μsec
定格時間 30分
消費電力 10W(ヒータ部7W含む)
使用環境条件 +10~+40℃/30~85%RH ただし充電時は、+5~+35℃
保管環境条件 0~+40℃/30~85%RH
本体質量 約220g
本体寸法 縦165×横71×厚さ30.5mm
付属品 温熱導子コード(1本)、粘着パッド(1組2枚入り)、温熱導子収納具(1個)、専用ACアダプタ(充電用)(1個)、収納ケース(1個)、取扱説明書(品質保証書付き)(1部)
JANコードNo. 4975479405204
医療機器認証番号 227AGBZX00120000

オムロン 温熱低周波治療器 HV-F320
オムロン 温熱低周波治療器 HV-F320

オムロン 温熱低周波治療器 HV-F311
オムロン 温熱低周波治療器 HV-F311

詳細お問い合わせ先
オムロン ヘルスケア株式会社
E-mail:pr_ohq@omron.co.jp
一般の方のお問い合わせ先
オムロン ヘルスケア お客様サービスセンター
フリーダイヤル:0120-30-6606
(受付時間 9:00~19:00[祝日を除く月~金])
オムロン ヘルスケアサイトはこちら