過去最高歩数から上位3つの記録を表示。自分の最高記録がひと目でわかる。 オムロン 歩数計 HJ-325 ~シンプル操作で、文字が大きく、表示も見やすい 2月3日発売~ | オムロン
  1. ホーム
  2. ニュースルーム
  3. ニュースリリース - 2014年
  4. 過去最高歩数から上位3つの記録を表示。自分の最高記録がひと目でわかる。 オムロン 歩数計 HJ-325 ~シンプル操作で、文字が大きく、表示も見やすい 2月3日発売~

過去最高歩数から上位3つの記録を表示。自分の最高記録がひと目でわかる。 オムロン 歩数計 HJ-325 ~シンプル操作で、文字が大きく、表示も見やすい 2月3日発売~

  • 2014年1月29日
  • オムロン ヘルスケア株式会社

オムロン 歩数計 HJ-325
オムロン 歩数計 HJ-325

オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都府向日市、代表取締役社長:宮田喜一郎)は、大きな液晶画面に過去の歩数記録から上位3つを表示する歩数計「オムロン 歩数計 HJ-325」(以下HJ-325)を2月3日から発売します。

当社の歩数計ユーザーアンケートによると、歩数計購入者は、50歳代以上が6割以上を占めています。歩数計ユーザーの8割はウォーキングを行っており、「成果の確認」と「運動モチベーション維持」のために、歩数計を活用しています。

このたび発売するHJ-325は、過去のデータから歩行記録上位3つを表示する「マイベスト3」機能を搭載したポケットインタイプの歩数計です。本体の王冠マーク(王冠マーク)ボタンを押すと、最高記録の歩数と日付(年、月、日)が1位から3位まで順番に表示されるので、過去の記録を励みに、ウォーキングのモチベーションが高まります。*1
大きな液晶に大きな文字、シンプル操作で高齢者にも使いやすい、歩数だけを測定したい人に向けたベーシックタイプの歩数計です。

本体にある3つのボタンは、ボタン1つにつき、機能1つなので、見たい画面をすぐに出すことができ、操作も簡単です。文字も大きめで見やすく、測定結果を簡単に確認できます。色は、ホワイト、ピンク、ブルーの3色をご用意しました。

「マイベスト3」機能搭載で*2、歩数以外にも消費カロリーや脂肪燃焼量、しっかり歩数*3などを測定し、測定記録を簡単に転送できる通信機能付き「歩数計 HJ-326F」も、同時発売します。近距離無線通信技術NFCを搭載しているので、歩数や消費カロリーなどの測定データを転送し、健康サポートサービス「ウェルネスリンク」*4を活用してパソコンやAndroidスマートフォン*5でデータ管理・確認を行うことができます。

*1
1万歩以上のデータが対象。
*2
機器本体にのみ表示。ウェルネスリンクには表示されません。
*3
脂肪を効果的に燃焼することができる有酸素運動の状態の歩数。本商品では、1分間に60歩以上、かつ10分以上継続して歩行したときの歩数。
*4
サービスの利用には、NTTドコモとオムロンヘルスケアが共同出資するドコモ・ヘルスケアの健康サポートサービス「わたしムーヴ」への会員登録が必要です。
*5
対応機種は以下の通りです。
スマートフォン:Android OS 2.3以上でおサイフケータイもしくはNFCに対応する機種(一部機種除く)
携帯電話:NTTドコモ903iシリーズ以降のおサイフケータイ(iモードFeliCa対応携帯電話)対応機種(一部機種除く)

詳細は次のとおりです。

歩数計 HJ-325/326F 主な特長

  1. 過去の歩行記録上位3つを表示。自分の最高記録がわかるので、歩く励みに。(HJ-325/326F)
    過去のデータから歩行記録上位3つを表示する「マイベスト3」機能を搭載。
    本体の王冠マークボタンを押すと、最高記録の歩数と日付(年、月、日)を1位から3位まで順番に表示するので、過去の記録を励みに、ウォーキングのモチベーションが高まります。*
    * 1万歩以上のデータが対象。

    「マイベスト3」機能

    本体の王冠マークボタンを押すと、マイベスト1位の歩数と達成年月日を表示。
    王冠マークボタンを押すごとに、2位、3位と表示が切り替わります。

  2. 1ボタン1表示の簡単操作。文字も大きく使いやすい。(HJ-325のみ)
    ボタン1つにつき、機能が1つなので、操作が簡単です。文字も大きめサイズで見やすく、歩いた記録が簡単に確認できます。

    1ボタン1表示

  3. 歩数や活動カロリーデータをパソコンやAndroidスマートフォンで管理(HJ-326Fのみ)
    近距離無線通信技術NFCを搭載しているので、歩数や消費カロリーなどの測定データを転送し、健康サポートサービス「ウェルネスリンク」*1を活用してパソコンやAndroidスマートフォンでデータの管理・確認を行うことができます。
    測定データは、おサイフケータイ機能付きのAndroidスマートフォンや携帯電話から簡単に自動転送できるほか*2、別売品の通信トレイ(HHX-IT3)を使ってUSBケーブルでパソコンに転送することも可能です。

    HJ-326F HJ-326F

    *1
    サービスの利用には、NTTドコモとオムロンヘルスケアが共同出資するドコモ・ヘルスケアの健康サポートサービス「わたしムーヴ」への会員登録が必要です。
    *2
    対応機種は以下の通りです。
    スマートフォン:Android OS 2.3以上でおサイフケータイもしくはNFCに対応する機種(一部機種除く)
    携帯電話:NTTドコモ903iシリーズ以降のおサイフケータイ(iモードFeliCa対応携帯電話)対応機種(一部機種除く)

■ 販売価格

HJ-325  オープン価格
HJ-326F  オープン価格

販売目標

HJ-325  15万台(発売後1年間)
HJ-326F  6万台(発売後1年間)

主な仕様

【HJ-325】
販売名 オムロン 歩数計 HJ-325
電源電圧 DC3V(リチウム電池 CR2032×1個)
電池寿命 約6ヶ月(1日14時間装着時) 新品電池使用、当社試験条件による
表示
歩数 0~99,999歩
時刻 0:00~23:59
メモリ 1~7日前
設定
日付 2014年1月1日~2039年12月31日
時刻 0:00~23:59/24時間表示
外形寸法 縦 約57 × 横 約42 × 厚さ 約13 mm
質量 約23g(電池含む)
付属品 お試し用電池(CR2032×1個)
落下防止用ストラップ、ストラップ用クリップ、
取扱説明書(品質保証書付き)

【HJ-326F】
販売名 オムロン 歩数計 HJ-326F
電源電圧 DC3V(リチウム電池 CR2032×1個)
電池寿命 約6ヶ月(1日14時間装着時) 新品電池使用、当社試験条件による
表示
歩数 0~99,999歩
歩行距離 0.0~999.9km
歩行時間* 0~1440分
しっかり歩数 0~99,990歩
しっかり歩行時間 0~1440分
エクササイズ歩数* 0~99,990歩
エクササイズ量* 0.0~999.9Ex
消費カロリー 0~59,999kcal
脂肪燃焼量 0.0~999.9g
時刻 0:00~23:59
* スマートフォンやパソコンで設定することにより、本体に表示させることができます。
メモリ
表示メモリ 前日分
本体記憶メモリ 42日分
通信方式 NFC-F(ISO/IEC 18092準拠)
設定
体重 30~136kg : 1kg単位
身長 100~199cm : 1cm単位
歩幅 30~120cm : 1cm単位
日付 2014年1月1日~2039年12月31日
時刻 0:00~23:59 : 24時間表示
外形寸法 縦 約57 × 横 約42 × 厚さ 約13 mm
質量 約23g(電池含む)
付属品 お試し用電池(CR2032×1個)
落下防止用ストラップ、ストラップ用クリップ、
クイックガイド(品質保証書付き)

オムロン 歩数計 HJ-325
オムロン 歩数計 HJ-325

詳細お問い合わせ先
オムロン ヘルスケア株式会社
E-mail:pr_ohq@omron.co.jp
一般の方のお問い合わせ先
オムロン ヘルスケア お客様サービスセンター
フリーダイヤル:0120-30-6606
(受付時間 9:00~19:00[祝日を除く月~金])
オムロン ヘルスケアサイトはこちら