オムロン デジタル自動血圧計HEM-6050 3月2日発売 | オムロン
  1. ホーム
  2. ニュースルーム
  3. ニュースリリース - 2009年
  4. 正しく測定できる手首の位置を光と音でお知らせ オムロン デジタル自動血圧計HEM-6050 ~早朝高血圧確認機能付き 3月2日発売~

正しく測定できる手首の位置を光と音でお知らせ オムロン デジタル自動血圧計HEM-6050 ~早朝高血圧確認機能付き 3月2日発売~

  • 2009年2月26日
  • オムロン ヘルスケア株式会社

オムロン デジタル自動血圧計HEM-6050
オムロン デジタル自動血圧計HEM-6050

オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都市、代表取締役社長:山田義仁)は、 正しく測定できる手首の位置を光と音でお知らせする測定姿勢チェックランプを搭載した手首式血圧計、『オムロン デジタル自動血圧計 HEM-6050』(以下HEM-6050)を3月2日から発売します。

高血圧は別名「サイレントキラー」とも呼ばれ、自覚症状がないままにさまざまな循環器系の病気を引き起こす可能性があるといわれています。近年では、高血圧ではないけれども、健康管理のために血圧計を購入されている40代、50代のお客さまが増加している傾向が見られ*1、毎日の健康管理のために家庭で血圧を測定することが習慣として定着してきていることがわかります。
なかでも、手首で簡単に測定できる手首式血圧計は、その手軽さや、持ち運びの便利さなどから需要が拡大し、血圧計市場における手首式血圧計の販売台数の構成比は、2005年の24%から2008年には33%と、約10%伸びています。*2

手首式血圧計で血圧を正確に測るには、手首を心臓の高さに持ってくることが大切です。
このたび発売するHEM-6050は、手首の位置が心臓の高さと同じになると青い光と音でお知らせする測定姿勢チェックランプを搭載しています。さらに、カフ(手首に巻くベルト部分)についているハートマークを胸の中心にあてることで、正しい測定姿勢をとることができます。 また、当社の手首式血圧計では初めて早朝高血圧の確認に役立つ「早朝高血圧」マークを表示し、2人分のデータを別々に管理することができます。

HEM-6050と同時にお求めやすいHEM-6051も発売いたします。血圧が心配なのでそろそろ測定をはじめたいと思っていらっしゃるお客さまにも、簡単にお使いいただけます。

  • *1.2008年当社調べ
  • *2.2008年当社調べ

詳細は次のとおりです。

主な特長

  1. 正しく測定できる手首の位置を、光と音でお知らせする測定姿勢チェックランプ(正確測定サポート機能)を搭載
    手首式の血圧計は、手首を心臓の高さに合わせて血圧測定することが正確な測定のポイントとなります。HEM-6050は手首が心臓の高さになると青い光と音でお知らせするので、簡単に正しい姿勢をとることができます。
  2. 正しい手首の位置の目印となる「カフハートマーク」(新デザイン)
    カフ(手首に巻くベルト部分)についているハートマークを胸の中心にあてることで、自然に正しい測定姿勢をとることができます。
    カフハートマーク
  3. 正確測定をサポートする「体動おしらせ機能」を搭載(新機能)
    当社の手首式血圧計では初めて、測定誤差の原因となる測定中の体の動きを感知し、測定中に体が動いた場合は「体動」マークが表示され、姿勢の固定や再測定を促します。
    「体動」マーク
  4. わかりやすいレベル確認のための「血圧値レベル表示」(新機能)
    8段階で、血圧値のレベルを表示。家庭血圧の基準である「135mmHg/85mmHg」を越えているかかどうか、血圧の状態を知る目安として簡単にチェックできます。
    血圧値レベル表示
  5. 早朝高血圧確認機能搭載(HEM-6050のみ)
    当社の手首式血圧計では初めて早朝高血圧の確認に役立つ「早朝高血圧」マークを表示します。朝に測定した血圧値の1週間の平均値が、家庭血圧の基準である「135/85mmHg」を越えた場合、早朝高血圧マークが点灯します。また、2人分のデータを別々に記録するので、毎日の血圧を管理にされるお客さまに最適です。
  6. 100回分の測定データを2人分本体に記録(HEM-6050のみ)
    2人分のデータを別々に管理できます。測定データは、姿勢チェックの結果とともに記録されます。

メーカー希望小売価格

オープン価格

販売目標

HEM-6050  50,000台(発売後1年間)
HEM-6051  70,000台(発売後1年間)

主な仕様

販売名 オムロンデジタル自動血圧計HEM-6050/6051
表示方式 デジタル表示方式
測定方式 オシロメトリック法
測定範囲 圧力:0~299mmHg 、脈拍数:40~180拍毎分
測定精度 圧力:±3mmHg以内、脈拍数:読み取り数値の±5%以内
電源 単4形アルカリ乾電池(2個)
電池寿命 約300回(単4形アルカリ乾電池(2個)使用時
室温23℃、1日2回、170mmHg加圧の場合)
使用環境温湿度 +10~+40℃・30~85%RH
測定可能な手首周囲長 135mm~215mm
本体質量 約114g(電池含まず)
外形寸法 幅70×高さ70×奥行き21mm (手首カフ含まず)
付属品 お試し用電池(単4アルカリ乾電池2個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)医療機器添付文書、クイックガイド
JANコードNo. HEM-6050 : 4975479605390
HEM-6051 : 4975479605406
医療機器認証番号 HEM-6050 : 220AGBZX00339000
HEM-6051 : 220AGBZX00339A01

オムロンデジタル自動血圧計 HEM-6050
オムロンデジタル自動血圧計 HEM-6050

詳細お問い合わせ先
オムロン ヘルスケア株式会社
E-mail:pr_ohq@omron.co.jp
一般の方のお問い合わせ先
オムロン ヘルスケア お客様サービスセンター
フリーダイヤル:0120-30-6606
(受付時間 9:00~19:00[祝日を除く月~金])
オムロン ヘルスケアサイトはこちら