オムロン歩数計 ウォーキングスタイル HJ-305 3月2日発売 | オムロン
  1. ホーム
  2. ニュースルーム
  3. ニュースリリース - 2009年
  4. カラフルな3色展開のポケットインタイプ歩数計 オムロン歩数計 ウォーキングスタイル HJ-305 ~歩行スピードを反映した脂肪燃焼量も表示 3月2日発売~

カラフルな3色展開のポケットインタイプ歩数計 オムロン歩数計 ウォーキングスタイル HJ-305 ~歩行スピードを反映した脂肪燃焼量も表示 3月2日発売~

  • 2009年2月19日
  • オムロン ヘルスケア株式会社

オムロン歩数計 ウォーキングスタイル HJ-305
オムロン歩数計 ウォーキングスタイル HJ-305

オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都市、代表取締役社長:山田 義仁)は、歩行スピード(歩行強度)まで認識する歩数計の新商品として、カラフルな3色展開の「オムロン歩数計 ウォーキングスタイル HJ-305」(以下HJ-305)を、3月2日から発売します。

近年、人々の健康意識の高まりや、2008年4月からの特定健診および保健指導の義務化の影響等で、ウォーキング人口は増え、2008年度の歩数計市場は前年度比約138%と大幅に伸びています。*1 特に近年は、従来関心のなかった若い方々にもユーザーは広がり、当社調査によると20代で27%、30代で29%が歩数計を所有しています。*2 これは、デザイン性や携帯性に優れた商品が多数発売されたことが大きく影響しており、ポケットやカバンの中でも歩数をカウントできるポケットインタイプの歩数計市場は、20代で2007年度比396%、30代で264%と大幅に伸びています。*3 また、20代、30代の女性の購入理由の上位は、「デザインや色が良い」が22%、「サイズがコンパクトである」が28%となっています。*2

今回発売する「HJ-305」は、パッションピンク、アクティブグリーン、ピュアホワイトのカラフルな3色展開で、女性や若い方でも、抵抗なくファッション感覚でお使いただける歩数計です。3軸加速度センサーを搭載しているので、ポケットやかばんの中など、装着場所を選びません。
さらに、歩行スピード(歩行強度・メッツ*4)を反映したより正確な脂肪燃焼量(g単位)と消費カロリー(Kcal)も確認できるので、ダイエットに効果的なウォーキング指標として役立ちます。
また、歩行スピード(歩行強度・メッツ)を認識するので、1日の歩数カウントに加え、全ての歩行の中から、健康づくりに効果的な3メッツ以上に相当する時速4km以上(目安:歩幅 70cm、100歩以上/分)の歩行のみをカウントし、エクササイズ歩数*5として表示します。

  • *1 オムロンヘルスケア調べ
  • *2 2009年  オムロンヘルスケア調べ
  • *3 2008年  オムロンヘルスケア調べ
  • *4 身体活動の強さの単位。身体活動の強さを、安静時の何倍に相当するかで表す単位で、座って安静にしている状態が1メッツ、普通歩行が3メッツに相当。
  • *5 身体活動の量を表す単位。身体活動の強度(メッツ)に身体活動の実施時間(時)を掛けたもの。例えば、3メッツの身体活動を20分間行った場合は、「3メッツ×1/3時間=1エクササイズ」となります。

詳細は次のとおりです。

主な特長

  1. カラフルな3色のカラーバリエーションをご用意
    パッションピンク、アクティブグリーン、ピュアホワイトのカラフルな3色をご用意しました。3軸加速度センサーを搭載しているので、ポケットやかばんの中など、装着場所を選びません。女性や若い方でも、抵抗なくファッション感覚でお使いただけます。
  2. 歩行スピードを反映した脂肪燃焼量など、ダイエットに効果的なウォーキング指標を表示
    歩行スピード(歩行強度・メッツ)を反映したより正確な脂肪燃焼量(g単位)と消費カロリー(Kcal)も確認できるので、ダイエットに効果的なウォーキング指標として役立ちます。
  3. 健康づくりに効果的な「エクササイズ歩数」を表示(従来機種より継承)
    1日の歩数カウントに加え、全ての歩行の中から、健康づくりに効果的な歩行スピードである3メッツ以上に相当する時速4km以上(目安:歩幅 70cm、100歩以上/分)の歩行のみをカウントし、エクササイズ歩数として表示します。
  4. 特定の期間の歩数のみをカウントする「トリップ機能」を搭載(従来機種より継承)
    1日の歩数とは別に、特定の期間の歩数のみをカウントする「トリップ機能」を搭載。トリップ表示画面をリセットすると、そこから任意の期間の歩数がカウントできます。さらに、トリップ歩数と経過日数も表示するので、例えば旅行期間中にどれぐらい歩いたか、または100万歩歩くのに何日かかったか等、歩数計の使い方が広がります。

<ご参考> HJ-305 表示項目
本体「表示」ボタンを押すごとに、次の表示項目が順番で確認できます。

メーカー希望小売価格

オープン価格

販売目標

220,000台(発売後1年間)

主な仕様

名称/型式 オムロン歩数計 Walking style HJ-305
電源電圧 DC3V(リチウム電池CR2032×1個)
電池寿命 約4.5ヶ月(1日4時間作動時)
約6.0ヶ月(1日2時間作動時1万歩相当)
表示 歩数 0~999999歩
エクササイズ歩数 0~999999歩
トリップ歩数 0~999999歩
トリップ経過日数 1~3999日
消費カロリー 0~59999kcal
脂肪燃焼量 0.0~399.9g
歩行距離 0.0~399.9km
時刻 0:00~23:59
メモリ 歩数 1~7日前
エクササイズ歩数 1~7日前
脂肪燃焼量 1~7日前
消費カロリー(kcal) 1~7日前
歩行距離(km) 1~7日前
設定 時刻 0:00~23:59(24時間表示)
体重 30~136kg(1kg単位)
身長 100~199cm(1cm単位)
歩幅 30~120cm(1cm単位)
質量 約28g(電池含む)
外形寸法 幅75.5×高さ33.5×奥行き11.8mm
付属品 ストラップ、ストラップ用クリップ、簡易ドライバー
お試し用電池(リチウム電池CR2032×1個、内蔵)
取扱説明書(品質保証書付き)
JANコードNO. HJ-305-P  4975479405631
HJ-305-G  4975479405624
HJ-305-W  4975479405648

オムロン歩数計 ウォーキングスタイル HJ-305
オムロン歩数計 ウォーキングスタイル HJ-305

詳細お問い合わせ先
オムロン ヘルスケア株式会社
E-mail:pr_ohq@omron.co.jp
一般の方のお問い合わせ先
オムロン ヘルスケア お客様サービスセンター
フリーダイヤル:0120-30-6606
(受付時間 9:00~19:00[祝日を除く月~金])
オムロン ヘルスケアサイトはこちら