オムロン デジタル自動血圧計 スポットアーム HEM-1020 2月9日発売 | オムロン
  1. ホーム
  2. ニュースルーム
  3. ニュースリリース - 2009年
  4. 正しい測定姿勢をお知らせする姿勢チェック表示を新搭載 オムロン デジタル自動血圧計 スポットアーム HEM-1020 ~毎日の簡単な正確測定をサポート 2月9日発売~

正しい測定姿勢をお知らせする姿勢チェック表示を新搭載 オムロン デジタル自動血圧計 スポットアーム HEM-1020 ~毎日の簡単な正確測定をサポート 2月9日発売~

  • 2009年2月5日
  • オムロン ヘルスケア株式会社

オムロン デジタル自動血圧計 スポットアーム HEM-1020
オムロン デジタル自動血圧計 スポットアーム HEM-1020

オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都市、代表取締役社長:山田義仁)は、 正しい測定姿勢がとれていることを画面でお知らせする姿勢チェック表示(正確測定サポート機能)を新しく搭載した、『オムロン デジタル自動血圧計 スポットアーム HEM-1020』を2月9日から発売します。

2009年1月、高血圧の標準的な治療方法とその根拠を示す「高血圧治療ガイドライン(JSH2009)」が日本高血圧学会によって5年ぶりに改定されました。新しい指針では、診察室と家庭で測定した場合の降圧目標1が設定されました。また、診察室ではわかりづらい「白衣高血圧」2や「仮面高血圧」3の存在とともに、家庭で測った血圧が、高血圧治療効果を判定する際に有効であることも言及されました。現在、日本の高血圧患者数は約4000万人4と推定されています。新指針からも、高血圧治療や健康管理・疾病予防のために、家庭で毎日正確に血圧測定をすることがますます重要視されていることがわかります。

このたび発売するHEM-1020は、腕を通した可動式腕帯(腕を通す部分)の角度から、正しい姿勢がとれているかを判断し、画面でお知らせする姿勢チェック表示を搭載しました。これにより前かがみの姿勢で腹圧がかかることで生じる測定誤差を防ぎ、毎日の測定をより正確に、楽に行いたい高齢者の方々にも安心してお使いいただけます。
血圧値とともに姿勢チェックの結果も記録されるため、測定後に正確な姿勢で測定した値だけを確認することができます。このように記録を活用していただくことによって、より精度の高い家庭血圧測定を医師や専門家より求められる高血圧患者にも最適です。

  • *1 日本高血圧学会、JSH2009による降圧目標
      診察室血圧 家庭血圧
    若者・中年者 130/85未満 125/80未満
    高齢者 140/90未満 135/85未満
    糖尿病、慢性腎臓病、心筋梗塞後患者 130/80未満 125/75未満
    脳血管障害患者 140/90未満 135/83未満
    ※ 数字は、収縮期(最高)/拡張期(最低)血圧、単位はmmHg
  • *2 家庭で測る血圧は正常値でも、病院で測った場合のみ高血圧になる場合があります。これを「白衣性高血圧」といい、医師や看護士を前にした緊張やストレスが原因であると考えられます。
  • *3 「白衣高血圧」とは反対に、病院で日中測定すると正常値で、家庭で測定すると血圧が高いタイプもあり、高血圧が隠れてわかりにくいため、「仮面高血圧」と呼ばれています。
  • *4 2000年、循環器病予防研究会 完全収録第5次循環器疾患基礎調査結果、中央法規、2003

詳細は次のとおりです。

主な特長

  1. 正しい姿勢を画面でお知らせする姿勢チェック表示(正確測定サポート機能)(新機能)
    血圧を正確に測るには、正しい姿勢(腕帯が心臓の高さで、背筋がまっすぐ伸びており、前かがみな姿勢による腹圧がかかっていない)をとることが大切です。HEM-1020は、腕を通した可動式腕帯の角度から、正しい姿勢がとれているかを判断し、画面でお知らせします。正しい角度になると液晶表示部のオレンジ部分が点灯します。(下図:正しい測定姿勢の時の表示)
    正しい測定姿勢の時の表示
  2. 測定する腕を支える「らくらくサポート腕置き」 (新機能)
    手の甲までしっかりサポートできる腕置きを搭載。腕に余計な力が入らず、リラックスしながら正しい姿勢を保って測定できます。
  3. 無駄な締め付けを削減する「ぴったりフィット腕帯」 (新機能)
    腕にぴったり巻きつけるための「巻きつけ空気袋」と、血圧測定のための「測定用空気袋」の両方の圧力コントロールをすることによって、無駄な締め付けを削減します。腕の太さに関係なく、適切な加圧が実現します。
  4. 早朝高血圧の確認に役立つ「早朝高血圧マーク」
    朝測定した血圧値の1週間の平均が「135/85mmHg」を超えた場合には、「早朝高血圧マーク」が点灯するので、早朝高血圧の確認に役立ちます。また、朝と夜の週平均測定値を個別に管理できる「朝/夜平均スイッチ」も搭載しています。
  5. コンパクト収納
    コンパクト収納
    使用後は、腕帯と腕置きをとじて、
    コンパクトに収納できます。

メーカー希望小売価格

オープン価格

販売目標

50,000台(発売後1年間)

主な仕様

販売名 オムロン デジタル自動血圧計 スポットアーム HEM-1020
表示方式 デジタル表示方式
測定方式 オシロメトリック法
測定範囲 圧力:0~299mmHg 、脈拍数:40~180拍毎分
測定精度 圧力:±3mmHg以内、脈拍数:読み取り数値の±5%以内
電源 専用ACアダプタ(AC100V)単2形アルカリ乾電池(別売)
電池寿命 単2形アルカリ乾電池4個使用時
約300回(室温23℃、170mmHg加圧、腕周25cmの場合)
約100回(室温15℃、210mmHg加圧、腕周17cmの場合)
使用環境温湿度 +10~+40℃・30~85%RH
適用腕周範囲 腕周17~32cm(上腕中央部)
本体質量 約1600g(電池含まず)
外形寸法 幅179×高さ211×奥行き246mm
付属品 専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付き)、
医療機器添付文書、クイックガイド
JANコードNo. 4975479605376
医療機器認証番号 220AGBZX00307000

オムロン デジタル自動血圧計 スポットアーム HEM-1020
オムロン デジタル自動血圧計 スポットアーム HEM-1020

詳細お問い合わせ先
オムロン ヘルスケア株式会社
E-mail:pr_ohq@omron.co.jp
一般の方のお問い合わせ先
オムロン ヘルスケア お客様サービスセンター
フリーダイヤル:0120-30-6606
(受付時間 9:00~19:00[祝日を除く月~金])
オムロン ヘルスケアサイトはこちら