オムロン音波式電動歯ブラシ『メディクリーン』 HT-B458 12月1日発売 | オムロン
  1. ホーム
  2. ニュースルーム
  3. ニュースリリース - 2008年
  4. 「歯みがき時間ナビタイマー」機能を新搭載 オムロン音波式電動歯ブラシ『メディクリーン』 HT-B458 ~ブラッシング時間の目安をお知らせ 12月1日発売~

「歯みがき時間ナビタイマー」機能を新搭載 オムロン音波式電動歯ブラシ『メディクリーン』 HT-B458 ~ブラッシング時間の目安をお知らせ 12月1日発売~

  • 2008年11月27日
  • オムロン ヘルスケア株式会社

オムロン音波式電動歯ブラシ『メディクリーン』 HT-B458
オムロン音波式電動歯ブラシ『メディクリーン』 HT-B458

オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都市、代表取締役社長:山田義仁)は、「毛先スウィングテクノロジー」を搭載した音波式電動歯ブラシの新商品として、ブラッシング時間の目安をお知らせする「歯みがき時間ナビタイマー」機能を新搭載した「メディクリーンHT-B458」を12月1日から発売します。

近年、歯周病や口臭、歯槽膿漏予防のために、手みがきよりも簡単に、また確実に歯垢を取り除くことができる電動歯ブラシへのニーズは高く、市場規模は2008年度でおよそ272万台*1と推定されます。その中でも、ブラシを歯にあてるだけで歯垢を除去できる効果の高い音波式電動歯ブラシの需要が拡大しています。
このような市場背景のもと、2007年11月に発売した音波式電動歯ブラシ「メディクリーン」は、毛先の振動幅を最大で約2倍に*2向上させた当社独自の技術「毛先スウィングテクノロジー」や、軽くて細い本体の使いやすさが好評をいただき、発売以来シリーズ合計で41万本以上を販売しています*3。

このたび発売する「HT-B458」は、ブラッシング時間の目安をお知らせする「歯みがき時間ナビタイマー」機能を新搭載した、音波式電動歯ブラシ「メディクリーン」の新モデルです。
電源を入れてから30秒ごとに、ブラシの振動が短く3回一時停止し、歯みがきの経過時間をお知らせします。効果的な歯垢除去のためには、上と下の歯の表側と裏側それぞれを、同じ時間をかけて丁寧にみがくことが推奨されています。「歯みがき時間ナビタイマー」で歯みがきの経過時間を意識することにより、みがく場所ごとに生じるみがきムラやみがき残しのない、効果的なブラッシングが可能です。
色は、落ち着きのあるブルーとシルバー、上質感のある華やかなレッドの3種類をご用意しました。

なお、機能や付属ブラシを限定した、普及価格タイプの「HT-B456」と「HT-B457」も同時に新発売いたします。

*1 オムロンヘルスケア調べ(電動歯ブラシ本体のみ、替えブラシ含まず)
*2 オムロンヘルスケア調べ。トリプルクリアブラシ使用時、ノーマルモードとの比較(100g負荷時)
*3 2008年11月10日時点、日本国内での販売台数

詳細は次のとおりです。

主な特長

  1. ブラッシング時間の目安をお知らせする「歯みがき時間ナビタイマー」
    電源を入れてから30秒ごとに、ブラシの振動が短く3回一時停止し、歯みがきの経過時間をお知らせします。効果的な歯垢除去のためには、上と下の歯の表側と裏側それぞれを、同じ時間をかけて丁寧にみがくことが推奨されています。「歯みがき時間ナビタイマー」で歯みがきの経過時間を意識することにより、みがく場所ごとに生じるみがきムラやみがき残しのない、効果的なブラッシングが可能です。
  2. 毛先の振動幅を最大約2倍向上させる「毛先スウィングテクノロジー」(従来機種より継承)
    「毛先スウィングテクノロジー」は、毛先の横方向と縦方向の振動幅を最大で約2倍に向上させた、当社独自の技術です。このように毛先の動きを高めることにより、歯や歯ぐきにやさしい低い振動でも歯垢を効果的に除去することができます。
    「ワイドスウィング」は、1分間に約13,000回という歯ぐきにやさしい低い振動で、毛先の振動幅を横方向に最大で約2倍に向上させました。横方向に楕円運動をしながら、より広範囲に毛先を当てることで歯と歯ぐきの境目の歯垢をしっかり除去します。
    「ポイントスウィング」は、1分間に約33,000回の振動数で、毛先の振動幅を縦方向に最大で約1.5倍に向上。縦方向に楕円運動をしながら、歯間や歯周ポケットなど磨きにくいすき間に深く入り込むことで、歯垢を叩いて浮かして取り去ります。
    みがく場所やお好みに合わせ、それぞれのモードを選択することができます。

    「ワイドスウィング」
    「ワイドスウィング」
       「ポイントスウィング」
    「ポイントスウィング」
  3. お好みの速度を選ぶことができる「5段階速度切替」機能(従来機種より継承)
    低速(約13,000回/分)から高速(約33,000回/分)の間で5段階の振動速度の切替が可能です。自分の好みに合う振動速度でブラッシングすることができます。
  4. 軽くて細く、「持ちやすくて疲れにくい」デザイン(従来機種より継承)
    軽くて細い本体は持ちやすく、ペンスタイルでのブラッシングが可能です。

販売価格

オープン価格

販売目標

3機種合計 30万台(発売後1年間)

主な仕様

名称/型式 オムロン音波式電動歯ブラシ HT-B456/HT-B457/HT-B458-A(ブルー)、HT-B458-R(レッド)、HT-B458-S(シルバー)
電源電圧 AC100~110V 50/60Hz
消費電力 約2W(充電時)
充電方式 電磁誘導方式
使用電池 ニッケル水素電池2個(Ni-MH2.4V)
充電時間 約16時間(室温23℃にて)
連続使用時間 約30分※(室温23℃にて満充電後100g負荷・ノーマルモード時)
オートパワーオフ3分
モード ノーマル、ワイドスウィング、ポイントスウィング、5段階速度切替(HT-B457、HT-B458のみ)
振動数 ノーマル 約25,500回/分(無負荷時)
ワイドスウィング 約13,000回/分(無負荷時)
ポイントスウィング 約33,000回/分(無負荷時)
使用環境温湿度 +5~+35℃、30~85%RH
保管環境温湿度 -20~+60℃、10~95%RH
本体質量 本体:約62g(ブラシ含む)
充電器:約180g
外形寸法 本体:全長約225mm(ブラシ含む)、約20×23mm(楕円形状)
充電器:幅約61×高さ約47×奥行き約83mm
付属品 トリプルクリアブラシ(1本)、極細マイルドブラシ(1本、HT-B457、HT-B458のみ)、すき間みがきブラシ(1本、HT-B458のみ)、充電器(1台)、取扱説明書(品質保証書付き)
JANコードNO. HT-B456  :4975479406171
HT-B457  :4975479406188
HT-B458-A:4975479406201
HT-B458-R:4975479406195
HT-B458-S:4975479406218

※充電池の特性として、充電を繰り返すたびに満充電での使用時間は次第に短くなります。

【ご参考】音波式電動歯ブラシ「メディクリーン」シリーズ一覧

ノーマル ワイド
スウィング
ポイント
スウィング
マッサージ
スウィング
速度切替 歯みがき時間
ナビタイマー
付属ブラシ
HT-B458-A
HT-B458-R
HT-B458-S
- トリプルクリア
極細マイルド
すき間みがき
HT-B457 - - トリプルクリア
極細マイルド
HT-B456 - - - トリプルクリア
HT-B454
(2008年10月
発売)
- トリプルクリア
極細マイルド
すき間みがき
ダブルメリットブラック

別売品

トリプルクリアブラシ SB-070  メーカー希望小売価格 630円(2本入り、税込)
極細マイルドブラシ SB-080  メーカー希望小売価格 630円(2本入り、税込)
すき間みがきブラシ SB-090  メーカー希望小売価格 840円(2本入り、税込)
ダブルメリットブラックブラシ SB-B50  メーカー希望小売価格 980円(2本入り、税込)
 
※音波式電動歯ブラシ「シュシュ マイクロビブラート」で使用していた下記ブラシ2種も、「メディクリーン」シリーズの全機種で使用することができます。
ダブルメリットブラシ SB-050  メーカー希望小売価格 263円(1本入り、税込)
歯ぐきマッサージブラシ SB-060  メーカー希望小売価格 368円(1本入り、税込)

オムロン 音波式電動歯ブラシ『メディクリーン』 HT-B458
オムロン 音波式電動歯ブラシ『メディクリーン』 HT-B458

詳細お問い合わせ先
オムロン ヘルスケア株式会社
E-mail:pr_ohq@omron.co.jp
一般の方のお問い合わせ先
オムロン ヘルスケア お客様サービスセンター
フリーダイヤル:0120-30-6606
(受付時間 9:00~19:00[祝日を除く月~金])
オムロン ヘルスケアサイトはこちら