日本初 「こり」と「痛み」の症状別治療を1台で実現 オムロン電気治療器 HV-F5200 ~新開発の大型温熱サポーターで、温熱治療も可能 6月2日発売~ | オムロン
  1. ホーム
  2. ニュースルーム
  3. ニュースリリース - 2008年
  4. 日本初 「こり」と「痛み」の症状別治療を1台で実現 オムロン電気治療器 HV-F5200 ~新開発の大型温熱サポーターで、温熱治療も可能 6月2日発売~

日本初 「こり」と「痛み」の症状別治療を1台で実現オムロン電気治療器 HV-F5200
~新開発の大型温熱サポーターで、温熱治療も可能 6月2日発売~

  • 2008年5月29日
  • オムロン ヘルスケア株式会社

オムロン電気治療器 HV-F5200
オムロン電気治療器 HV-F5200

オムロン ヘルスケア株式会社(本社:京都市、代表取締役社長:赤星慶一郎、以下当社)は、「こり」と「痛み」の症状に応じた専用波形を搭載し、日本で初めて(*1)症状別治療を1台で行うことができる「オムロン電気治療器 HV-F5200」を、6月2日から発売いたします。

生活習慣の変化などにより、肩のこりや慢性の腰痛、関節痛などの症状を持つ人が増えています。厚生労働省が行った「平成16年度国民生活基礎調査」によると、日本人が訴える自覚症状の第1位は男性が「腰痛」で女性は「肩こり」、同2位は男性が「肩こり」で女性が「腰痛」、さらに女性の3位は「手足の関節の痛み」という調査結果が出ています。年齢別に見ると、男性・女性ともに25歳以上から「腰痛」「肩こり」が、さらに55歳以上からは「手足の関節の痛み」がトップ3に入るようになり、65歳以上の男性の約10%、女性の約13%が「腰痛」、また女性の約8%が「関節症」の治療のために通院しています。

今回発売する「HV-F5200」は、「こり」と「痛み」の症状に応じた専用波形を搭載し、日本で初めて「こり治療」「痛み治療」を1台で行うことができる電気治療器です。
こり治療」には、こりの原因となる筋肉疲労や血行不良の改善に有効な低周波電流として、周波数1~1200Hz(ヘルツ)の「こり用マッサージ波形」を搭載。治療には4枚のパッドを使用するので(*2)、電流を広く効率的に流すことができ、広範囲のこり解消、疲労回復の治療が可能です。「痛み治療」には、痛みを和らげるのに効果的な122Hzの波形と、従来の低周波治療器特有のぴりぴり感を和らげる4000Hzの波形を組み合わせた「痛み用深部治療波形」を搭載。痛み神経を刺激し、つらい神経痛や筋肉痛を和らげます。
また、「痛み治療」時には新開発の「患部集中パッド」によって痛みの患部に治療電流を集中させることができるので、効果の高い治療が可能になりました(*3)。
さらに、新開発の大型温熱サポーターによって、こりや痛みの部分を包み込んで温める温熱治療を行うこともできます。こり治療、痛み治療の前後に温熱治療を行うことによって、血行が改善され、つらい症状の緩和に役立ちます。
また、治療箇所ごとの効果的なパッド貼り付け位置を本体の液晶に表示する「パッド貼り位置ガイド」、治療後にパッドやコードを簡単かつすっきりと収納することができる「パッド収納ボックス」、「コード巻取り収納」機能を採用。初めての方でも簡単にお使いいただけます。

なお、「温熱治療」機能を省いた、お求めやすいHV-F5000も同時発売いたします。

*1 2008年5月現在 家庭用低周波治療器において、当社調べ  
*2 お好みに合わせて、パッド2枚のみを使用する治療も可能です。
*3 治療効果については、個人差があります。

詳細は次のとおりです。

「HV-F5200」の商品概要

主な特長
  1. こりには「こり用マッサージ波形」、痛みには「痛み用深部治療波形」を搭載し、症状別の治療を実現
    「こり治療」には、こりの原因となる筋肉疲労や血行不良の改善に有効な低周波電流として、周波数1~1200Hzの「こり用マッサージ波形」を搭載。患部全体の血行促進、マッサージ効果が得られ、こり解消や疲労回復の治療が可能です。
    「痛み治療」には、痛みを和らげるのに効果的な122Hzの波形と、従来の低周波治療器特有のぴりぴり感を和らげる4000Hzの波形を組み合わせた「痛み用深部治療波形」を搭載。痛み神経を刺激し、つらい神経痛や筋肉痛を和らげます。
  2. こりには「こり用マッサージ波形」、痛みには「痛み用深部治療波形」を搭載し、症状別の治療を実現

  3. 治療をより効果的に行う、新開発の「患部集中パッド」
    当社で、従来痛み治療に用いてきたパッドを改良し、「患部集中パッド」を新開発。2枚1組のパッドのうち、1枚は従来痛み患部に貼って使用していた小さなパッドを「通常パッド」に重ね合わせた、2重構造の「青丸パッド」を採用しました。
    痛み治療時には、この「青丸パッド」を痛み患部に貼ることで、流れる電流を患部に集中させることができ、治療効果が高まります。
    また、こり治療時には「青丸パッド」も広範囲に電流が流れる「通常パッド」として使用することができるので、こり治療時と痛み治療時でパッドを貼りかえる必要がありません。

  4. 治療をより効果的に行う、新開発の「患部集中パッド」

  5. 新開発の大型温熱サポーターによる温熱治療(HV-F5200のみ)
    新開発の大型温熱サポーターが、肩や腰、背中のこりや痛みの部分を包み込み、効率的に温めます。広範囲を温めることで血行を改善し、つらい症状を緩和します。
    「低温」「中温」「高温」の温度調整が可能なので、お好みの温度で治療を行えます。
  6. 新開発の大型温熱サポーターによる温熱治療(HV-F5200のみ)

  7. 「こり治療」用:6つの「部位別自動コース」と5つの「お好みコース」による多彩なマッサージプログラム
    肩・背中・腕・腰・脚・足裏の6つの部位ごとに「こり自動コース」を搭載。選択した部位の症状に合わせて、もみ・たたき・押し・さすり・振動の刺激を組み合わせたプログラムで自動的に治療を行います。また、もみ・たたき・押し・さすり・振動を個別に選択できる「お好みコース」を搭載。
    さらに、治療中に左右のパッドの刺激の強さを変えることができる「左右バランスダイヤル」機能により、症状に合った効果的な治療を行うことができます。

    「こり治療」用:6つの「部位別自動コース」と5つの「お好みコース」による多彩なマッサージプログラム

  8. 「痛み治療」用:4つの「部位別自動コース」と「治療パッド選択」機能
    肩関節・ひじ関節・腰・ひざ関節の4つの部位ごとに「痛み自動コース」を搭載。また、「治療パッド選択」機能により、「左のみ」「右のみ」「左右交互」の3つから治療したい部位を選ぶことができるので、痛みの部分に集中して治療電流を流し、効果的な治療を行います。

    「痛み治療」用:4つの「部位別自動コース」と「治療パッド選択」機能

  9. 使いやすさをサポートする「パッド貼り位置ガイド」
    「こり治療コース」「痛み治療コース」ともに、治療部位を選択すると、本体液晶画面でパッドを貼り付ける位置を点滅して表示する「パッド貼り位置ガイド」を搭載。
    初めての方でも簡単に治療を開始できます。
  10. 収納に便利な「コード巻取り収納」「パッド収納ボックス」
    肩本体とパッドをつなぐパッドコードは、簡単に巻取り収納ができるので、使用後には簡単に収納できます。また、本体背面には大型ポケット「パッド収納ボックス」を設置し、4枚のパッドをすっきりと収納することができます。

    「収納に便利な「コード巻取り収納」「パッド収納ボックス」

メーカー希望小売価格
  • オープン価格
販売目標
  • HV-F5200 17,000台(発売後1年間)
  • HV-F5000 25,000台(発売後1年間)
主な仕様

HV-F5200

販売名 オムロン電気治療器 HV-F5200
一般的名称 低周波・温熱組合せ家庭用医療機器
使用電源 専用ACアダプタ(HV-F5200専用)
入力:AC100V(50/60Hz)
出力:DC12V/2A
定格電流 電気治療:500mA
温熱治療:1300mA
発振周波数 約1~1200Hz
出力電流 20mA以下(無誘導抵抗負荷1kΩ接続時の実効値)
定格時間 15分
使用環境温湿度 10~40℃、30~85%RH
対象腰周(大型温熱サポーター) 100cm以下
本体寸法 幅約178×高さ約212×奥行き約209mm
本体質量 約1500g
付属品 患部集中パッド、専用ACアダプタ(HV-F5200専用)、パッドホルダー、大型温熱サポーター、取扱説明書(品質保証書付き)、かんたん操作ガイド
別売品 患部集中パッド(1組2枚入り)
JANコードNo. 4975479405075
医療機器認証番号 220AGBZX00027000

HV-F5000

販売名 オムロン電気治療器 HV-F5000
一般的名称 家庭用低周波治療器
使用電源 専用ACアダプタ(HV-F5000専用)
入力:AC100V(50/60Hz)
出力:DC12V/1A
定格電流 500mA
発振周波数 約1~1200Hz
出力電流 20mA以下(無誘導抵抗負荷1kΩ接続時の実効値)
定格時間 15分
使用環境温湿度 10~40℃、30~85%RH
本体寸法 幅約178×高さ約212×奥行き約209mm
本体質量 約1500g
付属品 患部集中パッド、専用ACアダプタ(HV-F5000専用)、パッドホルダー、取扱説明書(品質保証書付き)、かんたん操作ガイド
別売品 患部集中パッド(1組2枚入り)
JANコードNo. 4975479405068
医療機器認証番号 220AGBZX00026000

オムロン電気治療器 HV-F5000
オムロン電気治療器 HV-F5000

オムロン ヘルスケア株式会社
E-mail:pr_ohq@omron.co.jp
一般の方のお問い合わせ先
オムロン ヘルスケア お客様サービスセンター
フリーダイヤル:0120-30-6606
(受付時間 9:00~19:00[祝日を除く月~金])
オムロン ヘルスケアサイトはこちら