業界初 1週間のウォーキング目標の達成度合いが確認できるオムロン歩数計 ウォーキングスタイル HJ-302 ~歩行強度も一目でわかる 6月2日発売~ | オムロン
  1. ホーム
  2. ニュースルーム
  3. ニュースリリース - 2008年
  4. 業界初 1週間のウォーキング目標の達成度合いが確認できるオムロン歩数計 ウォーキングスタイル HJ-302 ~歩行強度も一目でわかる 6月2日発売~

業界初 1週間のウォーキング目標の達成度合いが確認できるオムロン歩数計 ウォーキングスタイル HJ-302
~歩行強度も一目でわかる 6月2日発売~

  • 2008年5月22日
  • オムロン ヘルスケア株式会社

オムロン歩数計 ウォーキングスタイル HJ-302
オムロン歩数計 ウォーキングスタイル HJ-302

オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都市、代表取締役社長:赤星慶一郎)は、業界で初めて(*1)1週間のウォーキング目標の達成度合いが確認できる「オムロン歩数計 ウォーキングスタイル HJ-302」(以下HJ-302)を、6月2日から発売します。

2008年4月から、メタボリックシンドロームに着目した特定健診および保健指導の義務化がスタートしました。これに先立ち、厚生労働省は2006年7月に「健康づくりのための運動指針<エクササイズガイド2006>」を策定し、保健指導の指針となる身体活動(*2)の目標や目標達成のための具体策を示しました。
エクササイズガイド2006では、生活習慣病予防に効果のある身体活動量の目標を「週23エクササイズ(*3)以上の活発な身体活動(3メッツ(*4)以上の運動・生活活動)を行い、そのうち4エクササイズ以上の活発な運動を行うこと」としています。

今回発売する「HJ-302」は、エクササイズガイド2006で示されている1週間の運動目標量である23エクササイズのウォーキングの達成度合いが分かる歩数計です。1日の歩数の合計に加え、全ての歩行の中から、3メッツ以上に相当する時速4km以上(目安:歩幅 70cm、100歩以上 / 分)の歩行のみをカウントし、エクササイズ歩数として表示。さらに、1週間で23エクササイズ達成までの残エクササイズ量を数値とインジケータで表示するので、目標達成度合いが一目で確認できます。歩行目標達成に向けた1日の歩行時間の目安も表示します。
さらに、現在の歩行強度(歩行速度)のレベルを2~4メッツでメータ表示するので、健康増進に効果的なウォーキングの目安である3メッツ以上の歩行かどうかが、歩きながら確認できます。
特定期間の歩数のみをカウントする「トリップ機能」も搭載。例えば、ゴルフスタート時にトリップ機能で歩数を0にすると、その日の歩数合計とは別に、ゴルフ時のみの歩数をカウントできるなど、歩数計の使い方が広がります。
3軸加速度センサーを搭載しているので、ポケットやかばんの中など、装着場所を選びません。ブラックとシルバーの2色展開で、小型で軽くスタイリッシュなデザインなので、女性や若い方でも抵抗なくお使いいただけます。

エクササイズ量 / 歩数のカウント機能とトリップ歩数機能を搭載したお求めやすいHJ-301も、シルバー、レッド、ブルーの3色展開で同時発売します。

*1 2008年  オムロン ヘルスケア調べ
*2 安静にしている状態より多くのエネルギーを消費する全ての動き。
*3 身体活動の量を表す単位。身体活動の強度(メッツ)に身体活動の実施時間(時)を掛けたもの。例えば、3メッツの身体活動を20分間行った場合は、「3メッツ×1/3時間=1エクササイズ」となります。
*4 活動の強さの単位。身体活動の強さを、安静時の何倍に相当するかで表す単位で、座って安静にしている状態が1メッツ、普通歩行が3メッツに相当。

詳細は次のとおりです。

HJ-302の商品概要

主な特長
  1. 業界初 1週間の歩行目標達成度合いを表示
    業界で初めて、1週間で23エクササイズ達成までの残エクササイズ量を数値とインジケータで表示します。今週の残日数、残運動量を数値で表示するとともに、達成度合いをグラフィカルにインジケータで表示するので、目標達成度合いが一目で確認できます。さらに、歩行目標達成に向けた1日の目標歩行時間の目安も表示します。
  2. 業界初 歩行強度をレベルメータ表示
    業界で初めて、現在の歩行強度(歩行速度)レベルを2~4メッツでメータ表示するので、健康増進に効果的なウォーキングの目安である3メッツ以上の歩行かどうかが、歩きながら確認できます。


  3. 歩行目標達成度合い、歩行強度表示画面

    歩行目標達成度合い、歩行強度表示画面

  4. 特定の期間の歩数のみをカウントする「トリップ機能」を搭載
    1日の歩数とは別に、特定の期間の歩数のみをカウントする「トリップ機能」を搭載。
    トリップ表示画面をリセットすると、そこから任意の期間の歩数がカウントできます。さらに、トリップ歩数計測の経過日数も表示するので、例えば、ゴルフでどれぐらい歩いたか、または100万歩歩くのに何日かかったか等、歩数計の使い方が広がります。


  5. トリップ歩数表示画面

    トリップ歩数表示画面

  6. 3軸加速度センサーで、装着箇所を選ばず歩数をカウント
    3軸加速度センサーを搭載しているので、ポケットやかばんの中など、装着場所を選びません。小型で軽く、腰に装着する必要がないので、女性や若い方でも抵抗なく歩数計を使っていただけます。

  7. <ご参考> HJ-302 表示項目
    本体「表示」ボタンを押すと、次の表示項目が順番で確認できます。

    HJ-302 表示項目

メーカー希望小売価格
  • オープン価格
販売目標
  • HJ-302 300,000台(発売後1年間)
  • HJ-301 210,000台(発売後1年間)
主な仕様

HJ-302

名称 / 型式 オムロン歩数計 Walking style
HJ-302-S / HJ-302-K
電源電圧 DC3V(リチウム電池CR2032×1個)
電池寿命 約4.5ヶ月(1日4時間作動時)、約6ヶ月(1日2時間作動時 1万歩相当)
*新品電池使用、当社試験条件による
表示
歩数 0~999999歩
エクササイズ歩数 0~999999歩
エクササイズ量 0.0~399.9エクササイズ
目標残エクササイズ量 23.0~0.0エクササイズ
残り日数 7~1日
週間累計エクササイズ量 23.0~399.9エクササイズ
(23エクササイズ達成後表示)
トリップ歩数 0~999999歩
トリップ経過日数 1~3999日
消費カロリー 0~59999kcal
歩行距離 0.0~399.9km
時刻 0:00~23:59
歩行強度レベルメータ 2~4
メモリ
歩数 1~7日前
エクササイズ歩数 1~7日前
エクササイズ量 1~7日前
週間累計エクササイズ量 1~4週間前
消費カロリー(kcal) 1~7日前
歩行距離(km) 1~7日前
設定
時刻 0:00~23:59(24時間表示)
体重 30~136kg(1kg単位)
身長 100~199cm(1cm単位)
歩幅 30~120cm(1cm単位)
質量 約29g(電池含む)
外形寸法 幅75.5×高さ33.5×奥行き11.8mm
付属品 ストラップ、ストラップ用クリップ、簡易ドライバー
お試し用電池(リチウム電池CR2032×1個)
取扱説明書(品質保証書付き)
JANコードNO. HJ-302-S : 4975479405600
HJ-302-K : 4975479405594

HJ-301

名称 / 型式 オムロン歩数計 Walking style
HJ-301-S / HJ-301-R / HJ-301-A
電源電圧 DC3V(リチウム電池CR2032×1個)
電池寿命 約4.5ヶ月(1日4時間作動時)、約6ヶ月(1日2時間作動時 1万歩相当)
*新品電池使用、当社試験条件による
表示
歩数 0~999999歩
エクササイズ歩数 0~999999歩
エクササイズ量 0.0~399.9エクササイズ
トリップ歩数 0~999999歩
トリップ経過日数 1~3999日
消費カロリー 0~59999kcal
歩行距離 0.0~399.9km
時刻 0:00~23:59
メモリ
歩数 1~7日前
エクササイズ歩数 1~7日前
エクササイズ量 1~7日前
消費カロリー(kcal) 1~7日前
歩行距離(km) 1~7日前
設定
時刻 0:00~23:59(24時間表示)
体重 30~136kg(1kg単位)
身長 100~199cm(1cm単位)
歩幅 30~120cm(1cm単位)
質量 約28g(電池含む)
外形寸法 幅75.5×高さ33.5×奥行き11.8mm
付属品 ストラップ、ストラップ用クリップ、簡易ドライバー
お試し用電池(リチウム電池CR2032×1個)
取扱説明書(品質保証書付き)
JANコードNO. HJ-301-S : 4975479405587
HJ-301-R : 4975479405570
HJ-301-A : 4975479405563

オムロン歩数計 ウォーキングスタイル HJ-301
オムロン歩数計 ウォーキングスタイル HJ-301

オムロン ヘルスケア株式会社
E-mail:pr_ohq@omron.co.jp
一般の方のお問い合わせ先
オムロン ヘルスケア お客様サービスセンター
フリーダイヤル:0120-30-6606
(受付時間 9:00~19:00[祝日を除く月~金])
オムロン ヘルスケアサイトはこちら