システムインテグレータ向け新マシンビジョンシステムを発売 | オムロン
  1. ホーム
  2. ニュースルーム
  3. ニュースリリース - 2007年
  4. システムインテグレータ向け新マシンビジョンシステムを発売

開発プロセスを1/2にしながら圧倒的なアプリケーション対応力を実現
システムインテグレータ向け新マシンビジョンシステムを発売

  • 2007年9月26日
  • オムロン株式会社

オムロン株式会社は、10月1日から次の制御機器新製品を発売します。

近年、FA現場での品質ニーズの高まりにより、不良品の流出を未然に防ぐための外観検査用途のセンサへのニーズは高く、その中でもマシンビジョンの需要が拡大しています。
このような市場背景のもと、これまで当社はFZやZFX、ZFVなど汎用の画像処理装置(視覚センサ)を中心に販売してまいりました。

今回発売する「FZW」は、お客様自らがマシンビジョンシステムを構築、アプリケーションプログラムを設計するシステムインテグレータ向けの新しい製品です。
従来、システムインテグレータがマシンビジョンシステムを構築する場合には、カメラやPC、グラバーボードやI/Oボードなどを別々のメーカーから購入し組み込みを行い、動作を確認する必要がありました。
FZWシリーズは、あらかじめ必要なカメラインターフェース、I/Oなどを搭載していること、当社製以外のメーカーのカメラも含めて80種類以上のカメラが接続できること、などにより、ハード構築の容易性とシステム拡張性を実現しています。
また、マシンビジョンシステムのソフトを開発するアプリケーションプログラムにおいては、これまではライブラリーの一覧を元に画像処理、HMI、I/O全てを一からプログラミングする必要がありました。
FZWシリーズでは、画像処理に必要とされる基本的な処理項目をフローとして標準装備することで、画面、演算、表示など必要なところだけを追加・置換するだけで開発が完了します。
さらに、コントローラにはOMRONライセンスに加えてHALCONライセンスを搭載することでリアルカラー、3DなどのOMRONライブラリーと世界最高のHALCONライブラリーを一緒に使用することができます。
HALCONは株式会社リンクス社(以下:リンクス社)が販売する画像処理ライブラリーです。
リンクス社はドイツ・MVTec(正式名称は:MVTec Software GmbHです)社の日本総代理店であり従来の画像処理技術レベルを一変させました。
その実績を持つリンクス社との提携により、OMRONとHALCONのコラボレーションが実現しました。

今回発売するFZWシリーズにより、多彩なライブラリーで圧倒的なアプリケーション解決力を実現するとともに、ハード構築・ソフト開発の期間を従来の1/2に短縮します。

主な特徴

  1. OMRON&HALCONライセンス組込み済、堅牢性の高い16機種のコントローラ

    多様なお客様のニーズにお応えするために16機種のコントローラを取り揃えています。カメラインターフェース、カメラ台数、CPU、出力形態を自由に選択することができます。接続するカメラは5社13シリーズ80機種以上から選択可能で、全てのカメラにおいてオムロンが接続動作を保証しています。 またOMRONとHALCONのライセンスがすでにコントローラに組み込まれているため新たにライセンスを購入する必要がありません。(開発ライセンスは別途必要)

  2. アプリケーションを自由自在に開発できる「ApplicationProducer」

    PC上でアプリケーションを開発する開発環境です。①標準処理項目を組合せ基本フローを作成、②必要に応じて足りない処理項目を開発、③計測画面やイベント処理などの追加・変更の流れで開発します。Microsoft® Visual Studio®をベースに多彩なサンプルプログラムと開発ウィザードで自由度はそのままに、わずらわしい作業だけを取り除きました。

  3. OMRON&HALCON1400種類以上のアプリケーションライブラリーによる圧倒的な解決力を実現

    リアルカラーサーチやリアルカラーキズ汚れ、3次元計測などオムロンオリジナルライブラリーに1000を超えるHALCONライブラリーを加えて、圧倒的な解決力を実現します。OMRONとHALCONそれぞれの処理項目の併用、HALCONライブラリに設定画面などのユーザインターフェースを装備したオリジナルHALCON処理項目をあらかじめ装備しています。

※HALCONはMVTec Software GmbHの登録商標です。
※Microsoft® Visual Studio®は米国 Microsoft Corporationの、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。

標準価格

オープン価格

販売目標

初年度1000台(半年)

担当工場

綾部工場

標準価格

オープン価格

詳細お問合せ先
オムロン株式会社
インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー   
センシング機器統轄事業部 アプリセンサ事業部
画像センシングPMグループ プロダクトマネージャー 宮永 裕 (担当 吉山 岳志)
〒600-8530 京都市下京区塩小路通堀川東入   
TEL:075-344-7068