測定結果の視認性を高めた低価格モデルの手首式血圧計 発売 | オムロン
  1. ホーム
  2. ニュースルーム
  3. ニュースリリース - 2007年
  4. 測定結果の視認性を高めた低価格モデルの手首式血圧計 発売

測定結果の視認性を高めた低価格モデルの手首式血圧計
オムロンデジタル自動血圧計 HEM-6022
7月20日発売

  • 2007年7月17日
  • オムロン ヘルスケア株式会社

オムロンデジタル自動血圧計 HEM-6022
オムロンデジタル自動血圧計 HEM-6022

オムロンヘルスケア株式会社(本社所在地:京都市、代表取締役社長:赤星慶一郎)は、手首で測定するタイプの血圧計の新商品として、従来の同等機種(*1)と比べて液晶画面を約30%大型化し、測定結果の視認性を高めた低価格モデルの『オムロンデジタル自動血圧計 HEM-6022』を7月20日から発売します。

現在、厚生労働省の統計調査による日本の高血圧の総患者数(継続的な治療を受けていると推測される患者数)は、約780万人で、3年前と比べ約82万人(11.8%)増加しています(*2)。さらに、潜在的な高血圧患者を含めると我が国の高血圧患者は3,000万人以上にのぼると言われています。
一方で、2003年の日本高血圧学会による「家庭血圧測定条件設定の指針」の発表を機に「家庭での血圧測定」が推奨されるようになりました。これを受け、家庭用血圧計の市場は堅調に拡大しています。
しかしながら、本年1月に実施した当社の意識調査(*3)では家庭用血圧計の保有率は37.7%で、そのうちの83.4%の人が血圧の測定頻度を「月1回以下」または「測定していない」と回答しており、日常的な測定習慣は定着していないことが浮き彫りとなりました。この結果からも、今後は個人の健康増進と生活習慣病予防に向けた「家庭での血圧測定」の普及・定着がさらに重要になってくると思われます。

このたび発売する『HEM-6022』は、従来の同等機種に比べ液晶画面を約30%大型化すると同時に、測定結果を縦並びに表示して視認性を高めた低価格モデルの手首血圧計です。手首血圧計の高機能タイプで「見やすい」と好評(*4)の縦並び表示を採用した商品を、血圧計の初回購入者が選びやすい普及価格帯域に投入することで、潜在的な血圧測定希望者の購買ニーズを喚起します。
当社が行なった購入意向調査によると、血圧計をまだ持っていない購入意向者においては、初回購入機種として手首血圧計を挙げる割合が約40%と高く、かつ低価格商品への希望が強いことがわかりました。
また本商品は、片手でも簡単に最適な締めつけ具合で装着することができる立体構造のU字型カフ(*5)や、押すだけで電源が入り自動的に測定を開始する「ワンプッシュスイッチ」を採用しているので、初心者でも簡単に正しく使用することができます。

  • *1 HEM-632 (2000年3月発売)
  • *2 厚生労働省「平成17年患者調査」より引用
  • *3 >2007年1月実施。対象は30~59歳の男女1,333名。


詳細は次のとおりです。

HEM-6022」の商品概要

主な特長
  1. 見やすい大型液晶と縦並び表示で視認性を向上

    表示画面を従来の同等機種(HEM-632)と比較して約30%大きくしました。また、最高血圧(収縮期血圧)と最低血圧(拡張期血圧)、脈拍の測定結果を縦並びに配置することで、数値を読み取りやすくしました。

    見やすい大型液晶と縦並び表示で視認性を向上

  2. 装着しやすいU字型立体構造カフ

    当社が手首血圧計で標準的に採用している当社独自のU字型の立体構造カフを採用。
    血圧計を手首にかぶせてマジックテープを留めるだけで、片手で簡単に最適な締めつけ具合で装着することができます。

    U字型立体構造カフ

  3. 「ワンプッシュスイッチ」で操作ミスを低減

    操作ボタンには、押すだけで電源が入り自動的に測定が始まる「ワンプッシュスイッチ」を採用。電源投入から測定までを一つのボタンで操作できるので、ボタンの押し間違いによる操作ミスを低減します。

    ワンプッシュスイッチ

メーカー希望小売価格

オープン価格

販売目標

発売から1年間(2008年6月末まで) 10万台

主な仕様
販売名 オムロンデジタル自動血圧計 HEM-6022
表示方式 デジタル表示方式
測定方式 オシロメトリック法
測定範囲 圧力/0~299mmHg
脈拍数/40~180拍毎分
測定精度 圧力/±3mmHg以内
脈拍数/読み取り数値の±5%以内
電源 単4形アルカリ乾電池(2本)
電池寿命 約300回(単4形アルカリ乾電池使用時、室温23℃、1日2回、170mmHg加圧の場合)
メモリ 60回記録
使用環境温湿度 +10~+40℃・30~85%RH
保管環境温湿度 -20~+60℃・10~95%RH
本体質量 約120g(電池含まず)
外形寸法 幅72×高さ56×奥行き44mm
測定可能な手首周囲長 135~215mm
付属品 お試し用電池(単4形アルカリ乾電池2本)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付)
JANコードNO. 4975479605222
医療機器認証番号 218AGBZX00034A01

オムロン手首血圧計 測定姿勢
オムロン手首血圧計 測定姿勢

詳細お問い合わせ先
オムロン ヘルスケア株式会社
E-mail:pr_ohq@omron.co.jp
一般の方のお問い合わせ先
オムロン ヘルスケア お客様サービスセンター
フリーダイヤル:0120-30-6606
(受付時間 9:00~19:00[祝日を除く月~金])
オムロン ヘルスケアサイトはこちら