毎日の測定を促す「測定わすれお知らせ」機能と「測定履歴」表示 オムロン体重体組成計 HBF-201 発売 | オムロン
  1. ホーム
  2. ニュースルーム
  3. ニュースリリース - 2007年
  4. 毎日の測定を促す「測定わすれお知らせ」機能と「測定履歴」表示 オムロン体重体組成計 HBF-201 発売

毎日の測定を促す「測定わすれお知らせ」機能と「測定履歴」表示
オムロン体重体組成計 HBF-201 - 乗るだけ、簡単操作の体重体組成計 3月10日発売 -

  • 2007年3月7日
  • オムロン ヘルスケア株式会社

オムロン体重体組成計 HBF-201
オムロン体重体組成計 HBF-201

オムロン へルスケア株式会社(本社所在地:京都市、代表取締役社長:赤星 慶一郎)は、家庭用健康機器の新商品として、両足測定方式の体組成計「オムロン体重体組成計 HBF-201」(以下HBF-201)を、3月10日から発売します。

近年、内臓脂肪型肥満の危険性、中でも肥満に加え高血圧や糖尿病、高脂血症といった生活習慣病を併せもつ病態を「メタボリックシンドローム」と言い、心筋梗塞や脳梗塞の発症リスクを高めることが、消費者の間にも浸透してきました。当社が2007年1月に行った生活習慣病予防に関する意識調査によると、「メタボリックシンドローム」という言葉を知っていると回答した人は74%と、昨年同時期に実施した同様の調査結果の3%から大幅に上昇しました。
このように消費者の意識が高まる中、家庭で体重や体脂肪だけでなく、内臓脂肪や筋肉の量など、体の組成を測ることで健康管理をする人が増えています。
一方、体組成計の購入後の使用実態を調査すると、「毎日測りたい」と思っていても実際に測れていない人は36.5%にのぼります。その主な理由は、「つい測定を忘れてしまう」が77.7%、「一日忘れると、継続する意欲が下がる」が19.4%、「収納場所から出し入れするのが面倒」が14.6%となっています。*1

回発売する「HBF-201」は、乗るだけで簡単に測定できる両足測定方式の体重体組成計です。前日の測定時刻から約24時間後*2に、個人の登録番号とカラーランプ*3が点滅して測定わすれをお知らせする機能が毎日の測定を促し、測定の習慣化に役立ちます。また、表示部のリングマークに「測定した日」と「測定しなかった日」が表示されるので、毎日測定しているかをひと目で確認することができ、継続意欲を高めます。
さらに、本体の大型スイッチ1つをつま先で操作するだけで、測定から結果確認まで立ったまま簡単に行えます。測定結果は、大型スイッチを押すごとに「体重/体脂肪率」「BMI/内臓脂肪レベル」「基礎代謝/骨格筋率」の順に表示が切り替わり、見やすい大型画面に表示されるので、立ったままでも測定結果を確認できます。
本体は、リビングや部屋に置いたままでも違和感のないシンプルなデザインを採用。
目に付きやすい場所で使えるので、「測定わすれお知らせ機能」の効果を高めます。

なお、「測定わすれお知らせ機能」と「測定履歴表示機能」を省いた普及価格タイプの「HBF-200」も同時発売します。

  • *1 2006年8月 当社調べ
  • *2 7:15に測定した場合は、翌日の7:00~8:00の1時間点滅
  • *3 個人登録は、4人まで可能。カラーランプは個人登録番号ごとに異なる色(グリーン、ブルー、オレンジ、ピンク)で表示されます。


詳細は次の通りです。

「HBF-201」の商品概要

主な特長
  1. 毎日の測定習慣を促す「測定わすれお知らせ機能」

    前日の測定時刻から約24時間後*1に、個人の登録番号とカラーランプが1時間点滅し*2、次の測定時刻をお知らせします。前日と異なる時間に測定をした場合は、その日の測定から約24時間後にカラーランプが点滅します。また、測定を忘れた場合は、前回測定時より最大7日間は点滅を繰り返します。

    測定わすれお知らせ機能

  2. 7日分の測定履歴を表示

    表示部のリングマークに、測定当日を含む直近7日分の「測定した日」と「測定しなかった日」の測定履歴が表示されます。7分割したリングマークが測定した日のみ点灯し、毎日測定しているかをひと目で確認することができるので、継続意欲を高めます。

    測定履歴表示機能

  3. 大型スイッチで、乗るだけ簡単操作

    大型スイッチ1つの操作で、測定から結果確認まで簡単に行えます。測定結果は、大型スイッチを押すごとに「体重/体脂肪率」「BMI/内臓脂肪レベル」「基礎代謝/骨格筋率」の順で表示が切り替わり、見やすい大型画面に表示されるので、立ったままでも結果確認ができます。

  4. 置き場所を選ばないシンプルなデザイン

    本体は、リビングや部屋に置いたままでも違和感のないシンプルなデザインを採用。色もホワイトでインテリアに馴染みやすく、部屋に置いたまま目に付きやすい場所で使えるので、収納の煩わしさを低減するとともに、測定わすれお知らせ機能の効果を高めます。

  5. 体組成の変化がひと目で確認できるメモリ機能

    個人登録番号ごとにそれぞれ97日分を自動記録し、現在と、1日/7日/30日/60日/90日前の体組成データを1画面で比較できるので、体組成の変化を簡単に確認することができます。
    (1日/7日/30日/60日/90日前に測定し忘れていた場合は、その1日前、2日前とさかのぼって表示します)

【ご参考】HBF-201、HBF-200比較表
HBF-201 HBF-200
体重
基礎代謝
BMI
体脂肪率
内臓脂肪レベル
骨格筋率 ×
体年齢
体脂肪率判定(低い/標準/やや高い/高い)
内臓脂肪レベル判定(標準/やや高い/高い)
骨格筋率判定(低い/標準/やや高い/高い) ×
メモリ(1日前/7日前/30日前/60日前/90日前) ×
測定わすれお知らせ ×
測定履歴表示 ×
個人登録(4人)
主な仕様:HBF-201
販売名 オムロン体重体組成計 HBF-201
表示 *
体重 0~100kgまで : 100g単位
  100~135kgまで : 200g単位
体脂肪率 5.0~50.0% : 0.1%単位
骨格筋率 5.0~60.0% : 0.1%単位
内臓脂肪レベル 1~30 : 1レベル単位
BMI 2.5~90.0 : 0.1単位
基礎代謝 385~3999kcal : 1kcal単位
体年齢 18~80才 : 1才単位
体脂肪率判定 低い/標準/やや高い/高い
骨格筋率判定 低い/標準/やや高い/高い
内臓脂肪レベル判定   標準/やや高い/高い
メモリ ポイントメモリ 
1日前/7日前/30日前/60日前/90日前
設定項目
重力補正 地域番号「1」または「2」
日付・時刻   西暦年、月日、時分

個人データ登録(下記の設定項目を4人分登録できます)

お知らせ on/off
身長 100.0~199.5cm : 0.5cm単位 
性別 男/女
生年月日 西暦年、月日
年齢 (ゲストではかる場合) 10~80才 : 1才単位

*ゲストではかる場合は個人データはその都度設定します。

体重計精度
0kgをこえ67.5kgまで : ±200g
67.5kgをこえ100kgまで : ±300g
100kgをこえ135kgまで : ±600g
電源 単3形マンガン乾電池4本(R6)
(単3形アルカリ乾電池(LR6)もご使用になれます)
電池寿命 約1年(単3形マンガン乾電池<黒>使用、室温23℃、1日2回測定時)
使用環境温湿度 +5~+35℃ 30~85%RH
保管環境温湿度 -20~+60℃ 10~95%RH
質量 約2.1kg(乾電池含む)
外形寸法 幅約350mm×高さ約50mm×奥行き約260mm
付属品 お試し用乾電池(単3形マンガン乾電池4本)、 取扱説明書(品質保証書付き)、別冊「活用ハンドブック」
JANコードNo. 4975479602825
*
10才未満および81才以上の方:体重とBMIだけの表示になります。
10才以上および18才未満の方:内臓脂肪レベルと体年齢以外の表示になります。
18才以上および81才未満の方:すべてを表示します。
主な仕様:HBF-200
販売名 オムロン体重体組成計 HBF-200
表示 *
体重  0~100kgまで : 100g単位
  100~135kgまで : 200g単位
体脂肪率 5.0~50.0% : 0.1%単位
内臓脂肪レベル 1~30 : 1レベル単位
BMI  2.5~90.0 : 0.1単位
基礎代謝 385~3999kcal : 1kcal単位
体年齢 18~80才 : 1才単位
体脂肪率判定 低い/標準/やや高い/高い
内臓脂肪レベル判定 標準/やや高い/高い
設定項目
重力補正 地域番号「1」または「2」
日付・時刻   西暦年、月日、時分

個人データ登録(下記の設定項目を4人分登録できます)

身長 100.0~199.5cm : 0.5cm単位 
性別 男/女
生年月日 西暦年、月日
年齢 (ゲストではかる場合) 10~80才 : 1才単位

*ゲストではかる場合は個人データはその都度設定します。

体重計精度
0kgをこえ67.5kgまで : ±200g
67.5kgをこえ100kgまで : ±300g
100kgをこえ135kgまで : ±600g
電源 単3形マンガン乾電池4本(R6)
(単3形アルカリ乾電池(LR6)もご使用になれます)
電池寿命 約1年(単3形マンガン乾電池<黒>使用、室温23℃、1日2回測定時)
使用環境温湿度 +5~+35℃ 30~85%RH
保管環境温湿度 -20~+60℃ 10~95%RH
質量 約2.1kg(乾電池含む)
外形寸法 幅約350mm×高さ約50mm×奥行き約260mm
付属品 お試し用乾電池(単3形マンガン乾電池4本)、 取扱説明書(品質保証書付き)、別冊「活用ハンドブック」
JANコードNo. 4975479602818
*
10才未満および81才以上の方:体重とBMIだけの表示になります。
10才以上および18才未満の方:内臓脂肪レベルと体年齢以外の表示になります。
18才以上および81才未満の方:すべてを表示します。
メーカー希望小売価格
  • HBF-201 オープン価格
  • HBF-200 オープン価格
販売目標
  • HBF-201 15万台(発売より1年)
  • HBF-200 12万台(発売より1年)

オムロン体重体組成計 HBF-201
オムロン体重体組成計 HBF-201

詳細お問い合わせ先
オムロン ヘルスケア株式会社
E-mail : pr_ohq@omron.co.jp
一般の方のお問い合わせ先
オムロン ヘルスケア お客様サービスセンター
フリーダイヤル:0120-30-6606
(受付時間 9:00~19:00[祝日を除く月~金])
オムロン ヘルスケアサイトはこちら