交流安定化電源装置(CVCF)「REシリーズ」を発売開始(CVCF)「REシリーズ」を発売開始 | オムロン
  1. ホーム
  2. ニュースルーム
  3. ニュースリリース - 2006年
  4. 厳しい環境下でも安定した電源環境を確保する、生産設備や産業用途に最適な多目的交流安定化電源装置(CVCF)「REシリーズ」を発売開始(CVCF)「REシリーズ」を発売開始

厳しい環境下でも安定した電源環境を確保する、生産設備や産業用途に最適な多目的交流安定化電源装置(CVCF)「REシリーズ」を発売開始(CVCF)「REシリーズ」を発売開始

  • 2006年9月14日
  • オムロン株式会社

オムロン株式会社は、厳しい環境下でも安定した電源環境を確保する、生産設備や産業用途に最適な新商品「交流安定化電源装置(CVCF)REシリーズ」を2006年9月20日より発売開始します。
< イメージ写真 > 

名称 型式 メーカー希望小売価格 発売日
交流安定化電源装置 RE60FW ¥113,400(税抜¥108,000) 2006年9月20日
RE100FW ¥144,900(税抜¥138,000)

今回発売する交流安定化電源装置(型式:RE60FW/RE100FW)は、オムロンが製造する無停電電源装置(UPS)のノウハウを活かし、製造現場などで発生する電源トラブル(例えば、入力電圧変動をなくしたい。入力周波数と出力周波数を切り替えたい。)を解決できる商品です。

従来の交流安定化電源装置(CVCF)は、高価/高機能/大型というものでしたが、オムロンの交流安定化電源装置(型式:RE60FW/RE100FW)は機能を集約、小型化/軽量化することで、価格を格段に抑えることができました。製造現場などの生産設備として容易に導入でき、電源トラブルを解決します。

オムロンは、製造現場などの電源トラブル解決のために、機能を集約した交流安定化電源装置(型式:RE60FW/RE100FW)を提案することで、交流安定化電源市場での商品展開を行っていきます。

主な特長

  1. 生産設備や産業用途などの厳しい環境に最適
    ・「-10~55℃」まで広範囲な温度環境で使用可能
    ・100V系4種類(100V/110V/115V/120V)の出力電圧に対応
    ・ 広い入力電圧範囲(75~144V)に対応し、電圧変動の激しい場所でも安定した電力を供給
    ・ 周波数変換装置(50/60Hz)やAVR(入出力周波数同期)としても使用可能
  2. 使いやすさにこだわった操作性
    ・ 入出力状態が一目で分かる「表示パネル」付。
    ・ 誤操作を防止する「電源スイッチカバー」付。
  3. 優れたメンテナンス性
    ・ ファン交換は前方から簡単に出来ます。

    ファン交換は前方から簡単に出来ます

  4. 小型軽量
    設置や持ち運びが簡単です
    (RE60FW:約6.3kg、RE100FW:約6.6kg)
  5. 本体3年保証

ターゲットユーザ

電機機器製造ライン、検査ライン
電源環境の悪い現場

ターゲットユーザ

販売目標台数
REシリーズ(2機種合計)・・・1,000台/年

主な仕様

型式 RE60FW RE100FW
交流入力 電圧範囲 AC75±2~144±2V[90%以下の負荷接続時]
AC80±2~144±2V[90%以上の負荷接続時]
周波数 50/60Hz±4.5Hz
最大電流 7A 12A
交流出力 出力容量 600VA/420W 1000VA/700W
電圧 100Vモード:100V±1.5%
110Vモード:110V±1.5%
115Vモード:115V±1.5%
120Vモード:120V±1.5%
周波数 50/60Hz±0.5%
波形歪率 3%以下(線形負荷にて)
出力コンセント 3個(NEMA5-15R)
外形寸法(W×D×Hmm) 220×500×84
本体質量 約6.3kg 約6.6kg
梱包寸法(W×D×Hmm) 330×560×240
梱包質量 約8.0kg 約8.5kg
使用環境温度/湿度 -10~55℃/25~85%RH
保管環境温度/湿度 -20~65℃/10~90%RH
同梱物 取扱説明書×1冊、保証書×1枚、愛用者登録カード×1枚、
動作状態説明シール×1枚、オムロン連絡先シール×1枚
保証期間 3年間

別売オプション

名称 型式 メーカー希望小売価格
交換用ファン REF60F 15,540円(税抜14,800円)

用語解説

CVCF 交流安定化電源装置 Constant-Voltage Constant-Frequency
機能: 入力電源に含まれるノイズを取り除き、常に一定電圧、一定周波数で供給します。

AVR 定電圧電源装置 Automatic Voltage Regulator
機能: 入力電源に含まれるノイズを取り除き、常に一定電圧、一定周波数で供給します。

※UPSとの違い
通常運転時、インバータを経由して出力するのはUPSと同じですが、停電時にバッテリからのバックアップ機能の有無が異なります。

※記載の社名、製品名はすべて各社の商標または登録商標です。

詳細お問い合わせ先
オムロン株式会社 事業開発本部 周辺機器事業部 営業課
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-10
TEL.03-3436-7228
オムロンパソコン周辺機器サイトはこちら