RFIDシステム機器 V720シリーズ(13.56MHz)のRoHS対応商品を発売 | オムロン
  1. ホーム
  2. ニュースルーム
  3. ニュースリリース - 2006年
  4. RFIDシステム機器 V720シリーズ(13.56MHz)のRoHS対応商品を発売~UHF帯とHF帯(13.56MHz)の両シリーズでRoHS対応が完了~

RFIDシステム機器 V720シリーズ(13.56MHz)のRoHS対応商品を発売 ~UHF帯とHF帯(13.56MHz)の両シリーズでRoHS対応が完了~

  • 2006年6月15日
  • オムロン株式会社

オムロン株式会社(本社:京都市下京区、代表取締役社長:作田久男)は、2006年6月26日より、欧州の化学物質規制であるRoHS指令(*1)に対応した次のRFIDシステム機器を発売いたします。

RoHS対応商品

商 品 名 旧形式 新形式 発売地域
13.56MHz ロングレンジRFIDシステム
ロングレンジリーダライタ V720S-BC5D4 V720S-BC5D4A  
ロングレンジリーダライタ(US仕様) V720S-BC5D4A-US    
ロングレンジアンテナ V720-HS03 V720-HS04
ゲートアンテナ V720-HS72
13.56MHz ミドルレンジRFIDシステム
ミドルレンジリーダライタ V720S-CD1D/2D V720S-BC5D1
ミドルレンジリーダライタ
(ACアダプタ対応)
V720S-BC5C1    
ミドルレンジアンテナ V720S-H01 V720-HS01
13.56MHz ショートレンジRFIDシステム
CFタイプリードライトユニット V720S-HMF01 V720S-HMF01    
USBタイプリードライトユニット V720S-HMU01    

基板型リードライトモジュール

V720S-HMC73 V720S-HMC73
V720S-HMC73T V720S-HMC73T

今回発売する商品は、これまで発売してきたV720シリーズ(13.56MHz:ISO15693準拠)のRFIDシステムを構成するリーダライタ、アンテナ、ケーブルで使用している部品を、RoHS指令に対応した部品に置き換えて、新たなデザインのハウジングで設計されています。これらの商品は、従来商品と上位インターフェイスに互換性を持たせていますので、これまでご使用の商品を容易にRoHS対応品に置き換えることができます。

当社事業開発本部RFID事業開発部では、2005年9月に発売したRoHS対応のUHF帯RFIDシステム機器に加えて、今回のHF帯(13.56MHz)RFIDシステム機器を発売することで、すべてのRFID商品のRoHS対応を完了いたします。

ところで、欧州の物流・流通分野においては、商品の個品にHF帯(13.56MHz)のICタグを貼付する動きがあります。また、HF帯のICタグでもUHF帯同様に、EPCグローバル仕様の標準化も検討されています。このような状況から、物流・流通業界のサプライチェーンマネジメントなどのオープンなRFIDシステムを構築する際にグローバル規模で使用できるICタグへの需要が増加することが十分に予測できます。よって、オムロンがこれらのRoHS対応の商品を販売できる体制にあることは、今後の事業展開で大きな強みになります。

オムロンは、RFID機器ベンダーとしてRFID導入の豊富な実績と、経験に基づくノウハウ、商品技術力の高さを武器に市場での拡販を図っています。インレットとリーダライタの商品技術力および生産技術力で、ニーズにマッチした製品をタイムリーに提供していきます。

(*1)RoHS対応について

RoHS対応とは、欧州におけるRoHS(電機電子機器特定有害物質使用制限)指令にしたがって、製品を作りこみ市場に投入することを意味します。
欧州では、2006年7月1日より販売する製品より、特定有害物質の使用が禁止されることになっています。特定有害物質とは、鉛Pb、カドミウムCd、水銀Hg、六価クロムCr6+、ポリ臭化ビフェニル類PBBs、ポリ臭化ジフェニルエーテルPBDEsなどがあります。製品に規制化学物質が使用されていないことを証明するためには、使用する全部品に対して含有の有無と含有量(含有率)を調査する必要があります。規制化学物質は、RoHS指令で規定している6物質以外にも様々なものがあります。
欧州のRoHS指令では、製品への含有禁止・排除の義務化など、これまでのような「環境に配慮した製品」ではなく、「環境を保証した製品」の提供が企業に求められています。オムロンでは、今回、発売するRFID商品に対し、73物質を使用禁止・全廃物質、5物質を代替促進物質、134物質の自主管理物質を規制化学物質の対象としています。

詳細お問い合わせ先
オムロン株式会社
事業開発本部 RFID事業開発部 
広報・渉外担当 立石 俊三
TEL : (03) 5435-2016

弊社の2009年3月21日付組織変更において、「事業開発本部 RFID事業開発部」は解消(廃止)となりました。本製品は、2009年6月末日までのご注文をもちまして販売終了とさせていただきます。(在庫の状況によっては、これよりも早期に販売終了となる場合もございます。) HF帯/13.56MHzのRFID製品をお探しのお客様は、弊社インダストリアルオートメーションビジネスカンパニーが提供するV680シリーズをご検討ください お問い合わせは、こちら