1.自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」が収録されているCD-ROM のバージョンを確認します。
<確認方法>
無停電電源装置(UPS)またはオプション(型式PA01)に同梱しているCD-ROMをご用意ください。
(例)
2.CD-ROMのボリュームラベルを確認します。
<確認方法>
(1) |
自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」が収録されているCD-ROMをCD-ROMドライブに入れてください。 |
(2) |
エクスプローラを起動し、CD-ROMのボリュームラベルをご確認ください。 |
(例)Windows 7/Windows Vistaの場合
(例)Windows XPの場合
3.ダウンロードページへログインします。
ダウンロードログイン画面が表示されたら、1項2項で確認していただきました情報を入力してください。PowerAct Pro Ver.4.Xのダウンロードを開始します。
<入力方法>
ユーザ名(U) |
: |
Versionの数字のみ“*.**“と入力します。 |
パスワード(P) |
: |
“ 2項で控えた( )を含まない文字列 ”を入力します。 |
|