従来機種をさらにパワーアップ!世界最小最軽量クラスを更新 太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム「KP55Sシリーズ」の発売について | オムロン
  1. ホーム
  2. ニュースルーム
  3. ニュースリリース - 2017年
  4. 従来機種をさらにパワーアップ!世界最小最軽量クラスを更新 太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム「KP55Sシリーズ」の発売について

従来機種をさらにパワーアップ!世界最小最軽量クラスを更新 太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム
「KP55Sシリーズ」の発売について

  • 2017年3月15日
  • オムロン株式会社

オムロン株式会社(本社:京都市下京区、代表取締役社長:山田 義仁、以下オムロン)は、主に戸建住宅に向け、世界最小最軽量クラス(※1)と太陽光発電出力アップの両立を実現したハイブリッド蓄電システム KP55S(蓄電池容量:6.5kWh、パワコン容量:5.5kW)を2017年4月より発売開始します。

商品名 発売時期(予定)※2 販売目標(3年間累計)
太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム
KP55Sシリーズ
2017年4月 55,000台

(価格はすべてオープン価格)

製品の外観

太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム「KP55Sシリーズ」
左から、蓄電池ユニット、パワーコンディショナ、DC/DCコンバータ

近年、国内のエネルギー関連市場は多様な変化を見せており、2012年夏に始まった再生可能エネルギーの固定価格買取制度(以下FIT法)をはじめとし、昨年4月よりスタートした電力小売全面自由化や本年4月より施行される改正FIT法など、エネルギー需要と供給のバランスを保ち、効率よく使用するためのニーズはますます広がりをみせるものと思われます。また昨今では、住宅用太陽光発電はグリッドパリティ(※3)に到達したといわれており、自らが使用する電力をより安価に自らで作る「自家消費」への移行が進むと思われ、エネルギー関連市場は今後も一定の市場が形成されるものと想定しています。

当社はこれまでもエネルギー関連市場に関わる社会ニーズにお応えするため、太陽光発電普及のための技術AICOT®やパワーコンディショナ、太陽光発電用ハイブリッドシステムなど、様々な技術や製品・サービスをご提案してまいりました。
この度発売する太陽光発電用ハイブリッドKP55Sシリーズの蓄電ユニットは、当社従来機種であるKP48Sシリーズの「世界最小最軽量クラス」蓄電ユニットと比較し、20%の小型化を実現しました。また、パワーコンディショナ(以下パワコン)の出力を4.8kW→5.5kWと約15%アップ。大容量化が進む住宅向け太陽光発電システムに対応し、発電をムダなく活用することが可能となります。

当社は今後成長が見込まれる蓄電市場に対し、蓄電システムの品揃えにより、停電などの安心・安全ニーズから余剰買取制度の買取期間(10年)終了後に想定される自家消費ニーズやVPP(※4)市場に向けたラインナップ強化を図りたいと考えています。

主な特長

  1. 世界最小最軽量クラスを進化、従来品体積比20%ダウンを実現
    2015年夏に発売した太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム(以下、KP48Sシリーズ)のコンセプトを継承し、世界最小最軽量クラスを実現。蓄電池は従来機種と比較すると薄さ30%ダウン、体積比20%とさらにコンパクトになりました。
    また、施工方法は従来機種と同様、パワコン・DC/DCコンバータは壁掛け設置、蓄電池はクレーン搬入や基礎工事が不要なため、設置時の工数・工費の大幅削減が可能です

    従来品体積比20%ダウン

  2. パワコンの容量アップでより多くの発電をサポート
    パワコンの出力を従来機種4.8kW→5.5kWと約15%アップ。大容量化が進む住宅向け太陽光発電システムに対応し、発電をムダなく活用することが可能となります。

    従来品体積比20%ダウン

  3. 太陽光発電を余すことなく消費
    定格以上容量の太陽光パネルからの入力がある場合(過積載の場合)、従来のKP48Sシリーズでは5.2kWまで電力変換し、4.8kWを系統出力、残りを蓄電ユニットに充電し有効利用していました。KP55Sシリーズでは、6.6kWまで拡大を実現。5.5kWを系統出力、残りを蓄電ユニットに充電可能になりました。

  4. 重塩害対応タイプもラインナップ
    KP48Sシリーズと同様、重塩害対応タイプもラインナップしました。
    防塵・防水規格IP65(※5)で、海岸線から500m以内又は潮風が直接当たる場所(※6)にも設置が可能となります。

  5. Echonet Lite(※7)に対応
    従来機種と同様、HEMSの共通プロトコルである「Echonet Lite通信プロトコル」の搭載により、各HEMS機器との接続を実現しました。
    また、最新の規格となるAPPENDIX ECHONET機器オブジェクト詳細規定「Release H」にもいち早く対応しています。

主な製品仕様

蓄電池ユニット
項目 仕様
種類 リチウムイオン電池
蓄電池容量 6.5kWh
充電時間 約6時間(25℃満充電まで)
設置環境 屋内設置
外形寸法(横×高さ×奥行き) 452×656×120mm
質量 約52kg
取付け方式 壁面取付(床置き)
ハイブリッドパワーコンディショナ
項目 仕様
定格容量 5.5kW
電力変換効率 約96.0%
定格入力電圧 DC330V
最大動作入力電流 DC11A/1回路
設置環境 屋外設置 ※重塩害対応タイプもあり
外形寸法(横×高さ×奥行き) 650×493×222mm
質量 約29kg
取付け方式 壁掛け方式・ネジ止め

※仕様・製品デザインなどについては現時点での予定のため、予告なく変更する場合があります。

※1
2017年2月現在 当社調べ
※2
現時点での予定です。具体的な発売日・出荷日などについては購入窓口までお問合せください。
※3
再生可能エネルギーによる発電コストが、系統からの電力料金と同等、もしくはそれ以下になる状態を指す。
※4
VPP:Virtual Power Plant (仮想発電所)
点在する小規模な再エネ発電や蓄電池、燃料電池等の設備と、電力の需要を管理するネットワーク・システムをまとめて制御すること。
※5
日本工業規格(JIS)で規定された電気機械器具の防塵や防水の程度についての等級。
IP65は「粉塵が中に入らない(耐塵形)」「あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない(防噴流形)」ことを満たすもの。
※6
海水の波しぶきが直接当たる場所以外。ただし、台風などの強風により一時的に海水が飛来する場所については設置可能
※7
エコーネットコンソーシアムが策定した通信プロトコル。国際標準化されており、HEMSにおける公知な標準インターフェースとして推奨されている。

本製品の詳細に関しては、次の担当者までお問合せください

オムロン株式会社 環境事業本部 グローバルマーケティング部
担当:斎藤 宏  TEL:075-344-8160

当社は、低圧~高圧までをサポートする太陽光発電用パワーコンディショナと蓄電池のラインナップをはじめとするエネルギー関連製品を品揃えし、関連会社のオムロンフィールドエンジニアリングの140拠点のアフターサービス網と連携しながら、住宅用及び公共・産業用のエネルギー関連市場の普及に大きく貢献するとともに、エネルギーの変換技術と制御技術を用いて「ムダなく創る・上手に貯める・かしこく使う」をサポートし、お客様のエネルギー効率の最大化に貢献してまいります。

オムロン株式会社について

オムロン株式会社は、独自のセンシング&コントロール技術を中核としたオートメーションのリーディングカンパニーとして、制御機器、電子部品、車載電装部品、社会インフラ、ヘルスケア、環境など多岐に渡る事業を展開しています。1933年に創業したオムロンは、いまでは全世界で約38,000名の社員を擁し、110を超える国や地域で商品・サービスを提供しています。
詳細については、 http://www.omron.co.jp/ をご参照ください。

報道関係からのお問合せ先
オムロン株式会社
環境事業本部 グローバルマーケティング部 鈴木純子
〒600-8530 京都市下京区塩小路通堀川東入
TEL: 075-344-8160

ニュースリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。