後付け簡単、柔軟設置で自家消費をサポートする蓄電システム 住・産共用フレキシブル蓄電システム「KPACシリーズ」の発売について | オムロン

OMRON

Japan

  1. ホーム
  2. ニュースルーム
  3. ニュースリリース - 2017年
  4. 後付け簡単、柔軟設置で自家消費をサポートする蓄電システム 住・産共用フレキシブル蓄電システム「KPACシリーズ」の発売について

後付け簡単、柔軟設置で自家消費をサポートする蓄電システム 住・産共用フレキシブル蓄電システム
「KPACシリーズ」の発売について

  • 文字サイズ
  • 小
  • 標準
  • 大
  • 2017年3月13日
  • オムロン株式会社

オムロン株式会社(本社:京都市下京区、代表取締役社長:山田 義仁、以下オムロン)は、戸建住宅や小規模産業施設に向け、フレキシブル設置と世界最小最軽量クラス(※1)の両立を実現した蓄電システム 「住・産共用フレキシブル蓄電システム:KPACシリーズ」(蓄電池容量:6.5kWh)を2017年夏より発売開始します。

商品名 発売時期(予定)※2 販売目標(3年間累計)
住・産共用フレキシブル蓄電システム 2017年夏 20,000台

(価格はすべてオープン価格)

製品の外観

住・産共用フレキシブル蓄電システム:KPACシリーズ
左から、蓄電池ユニット、パワーコンディショナ

近年、国内のエネルギー関連市場は多様な変化を見せており、2012年夏に始まった再生可能エネルギーの固定価格買取制度(以下FIT法)をはじめとし、昨年4月よりスタートした電力小売全面自由化や本年4月より施行される改正FIT法など、エネルギー需要と供給のバランスを保ち、効率よく使用するためのニーズはますます広がりをみせるものと思われます。また昨今では、住宅用太陽光発電はグリッドパリティ(※3)に到達したといわれており、自らが使用する電力をより安価に自らで作る「自家消費」への移行が進むと思われ、エネルギー関連市場は今後も一定の市場が形成されるものと想定しています。

当社はこれまでもエネルギー関連市場に関わる社会ニーズにお応えするため、太陽光発電普及のための技術AICOT®やパワーコンディショナ、太陽光発電用ハイブリッド蓄電システムなど、様々な技術や製品・サービスをご提案してまいりました。
この度発売する住・産共用フレキシブル蓄電システムKPACシリーズは、当社従来機種である太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム(KP48Sシリーズ)の「世界最小最軽量クラス」を継承し、施工性の統一を実現しました。また、業界に先駆けて重塩害対応タイプもラインナップ。日本全国どこにでも設置することができます。また2009年にスタートした住宅用余剰買取制度の買取期間(10年)の終了時期にあたる2019年以降に想定される自家消費ニーズにもお応えするものです。

当社は今後成長が見込まれる蓄電市場に対し、蓄電システムの品揃えにより、停電などの安心・安全ニーズから自家消費ニーズにも対応し、さらには今後勃興が想定されるVPP(※4)市場に向けたラインナップ強化を図りたいと考えています。

主な特長

  1. 世界最小最軽量クラスを進化
    2015年夏に発売した太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム(以下、KP48Sシリーズ)のコンセプトを継承し、世界最小最軽量クラスを更に進化させました。蓄電池は家庭用空気清浄機並みのコンパクト設計により屋内での置き場所を選びません。

  2. 施工性の統一により工数削減を実現
    従来機種との施工性の統一により、パワコンは太陽光発電用と同様に壁掛け設置、蓄電池はクレーン搬入や基礎工事を不要としたため、設置時の工数・工費の大幅削減を実現しました。
    既に太陽光発電システムを導入されている戸建て住宅などにも簡単に後付設置ができるので、余剰買取制度の買取期間(10年)終了後に想定される自家消費ニーズにも対応します。

  3. 業界に先駆け重塩害対応タイプもラインナップ
    KP48Sシリーズと同様、重塩害対応タイプもラインナップしました。
    防塵・防水規格IP65(※5)で、海岸線から500m以内又は潮風が直接当たる場所(※6)にも設置が可能となります。

  4. Echonet Lite(※7)にも対応
    HEMSの共通プロトコルである「Echonet Lite」の搭載により、各HEMS機器との接続を実現しました。
    また、最新の規格となる APPENDIX ECHONET機器オブジェクト詳細規定「Release H」にもいち早く対応しています。

このページの上へ

主な製品仕様

蓄電池ユニット
項目 仕様
種類 リチウムイオン電池
蓄電池容量 6.5kWh
充電時間 約6時間(25℃満充電まで)
設置環境 屋内設置
外形寸法(横×高さ×奥行き) 452×656×120mm
質量 約52kg
取付け方式 壁面取付(床置き)
パワーコンディショナ
項目 仕様
定格出力(通常時) 2.5kW
設置環境 屋外設置 ※重塩害対応タイプもあり
外形寸法(横×高さ×奥行き) 650×493×222mm
質量 約29kg
取付け方式 壁掛け方式・ネジ止め

※仕様・製品デザインなどについては現時点での予定のため、予告なく変更する場合があります。

※1
2017年2月現在 当社調べ(容量同等クラス)
※2
現時点での予定です。具体的な発売日・出荷日などについては購入窓口までお問合せください。
※3
再生可能エネルギーによる発電コストが、系統からの電力料金と同等、もしくはそれ以下になる状態を指す。
※4
VPP:Virtual Power Plant (仮想発電所)
点在する小規模な再エネ発電や蓄電池、燃料電池等の設備と、電力の需要を管理するネットワーク・システムをまとめて制御すること。
※5
日本工業規格(JIS)で規定された電気機械器具の防塵や防水の程度についての等級。
IP65は「粉塵が中に入らない(耐塵形)」「あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない(防噴流形)」ことを満たすもの。
※6
海水の波しぶきが直接当たる場所以外。ただし、台風などの強風により一時的に海水が飛来する場所については設置可能
※7
エコーネットコンソーシアムが策定した通信プロトコル。国際標準化されており、HEMSにおける公知な標準インターフェースとして推奨されている。

本製品の詳細に関しては、次の担当者までお問合せください

オムロン株式会社 環境事業本部 グローバルマーケティング部
担当:米田 新  TEL:075-344-8160

当社は、低圧~高圧までをサポートする太陽光発電用パワーコンディショナのラインナップと蓄電池をはじめとするエネルギー関連製品を品揃えし、関連会社のオムロンフィールドエンジニアリングの140拠点のアフターサービス網と連携しながら、住宅用及び公共・産業用のエネルギー関連市場の普及に大きく貢献するとともに、エネルギーの変換技術と制御技術を用いて「ムダなく創る・上手に貯める・かしこく使う」をサポートし、お客様のエネルギー効率の最大化に貢献してまいります。

オムロン株式会社について

オムロン株式会社は、独自のセンシング&コントロール技術を中核としたオートメーションのリーディングカンパニーとして、制御機器、電子部品、車載電装部品、社会インフラ、ヘルスケア、環境など多岐に渡る事業を展開しています。1933年に創業したオムロンは、いまでは全世界で約38,000名の社員を擁し、110を超える国や地域で商品・サービスを提供しています。
詳細については、 http://www.omron.co.jp/ をご参照ください。

報道関係からのお問合せ先
オムロン株式会社
環境事業本部 グローバルマーケティング部 鈴木純子
〒600-8530 京都市下京区塩小路通堀川東入
TEL: 075-344-8160

ニュースリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

このページの上へ