Bluetooth通信機能搭載で、測定データを簡単転送 オムロン 体重体組成計 HBF-255T カラダスキャン ~健康管理アプリ「OMRON connect(オムロン コネクト)」対応 iPhone/Androidスマートフォンでグラフ管理が可能 1月20日発売~ | オムロン

OMRON

Japan

  1. ホーム
  2. ニュースルーム
  3. ニュースリリース - 2017年
  4. Bluetooth通信機能搭載で、測定データを簡単転送 オムロン 体重体組成計 HBF-255T カラダスキャン ~健康管理アプリ「OMRON connect(オムロン コネクト)」対応 iPhone/Androidスマートフォンでグラフ管理が可能 1月20日発売~

Bluetooth通信機能搭載で、測定データを簡単転送 オムロン 体重体組成計 HBF-255T カラダスキャン ~健康管理アプリ「OMRON connect(オムロン コネクト)」対応
iPhone/Androidスマートフォンでグラフ管理が可能 1月20日発売~

  • 文字サイズ
  • 小
  • 標準
  • 大
  • 2017年1月12日
  • オムロン ヘルスケア株式会社

体重体組成計 HBF255T カラダスキャン
体重体組成計 HBF-255T カラダスキャン

オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都府向日市、代表取締役社長:荻野 勲)は、測定データをiPhoneやAndroidスマートフォンにBluetooth通信で簡単に転送して、専用アプリ「OMRON connect(オムロン コネクト、以下オムロン コネクト)」で管理することができる「オムロン 体重体組成計 HBF-255T(以下HBF-255T)」を1月20日より発売します。

  メーカー希望小売価格 販売目標
(発売後1年間)
HBF-255T オープン価格 25,000台

このたび発売するHBF-255Tは、Bluetooth通信機能を搭載した体重体組成計です。測定データは、iPhone/Androidスマートフォン専用アプリ「オムロン コネクト」に転送し、データを簡単に管理・確認することができます。オムロン コネクトは、他社の健康管理アプリとデータ連携することができるので、測定データをユーザーが日頃お使いのダイエットアプリなどで確認・管理いただけます。

本体には、過去の測定値から、乗るだけで誰が乗ったかを推定する自動認識機能を搭載。本体に乗ると自動的に電源が入り、測定を開始します。測定時間は約4秒。電源ボタンを押すことなく、簡単にすばやく体組成を測定できます。
体重は50g単位で測定し、測定結果は前回の測定値と並んで表示されるので、毎日の体重の小さな変化も確認できます。

色は、ホワイト、ブラック、レッドの3色をご用意。透明電極とガラス天板で凹凸のないフラットなデザインなので、洗面所やリビングなどにもなじんで設置できます。

詳細は次のとおりです。

主な特長

  1. Bluetooth通信機能搭載で、測定データをiPhone/Androidスマートフォン専用アプリ「オムロン コネクト」で簡単管理
    Bluetooth通信機能を搭載。iPhone/Android専用アプリ「オムロン コネクト」に、測定データを転送し、体重や体脂肪率などのデータを簡単に確認・管理することができます。
    オムロン コネクトは、他社の健康管理アプリとデータ連携することができるので、ユーザーが日頃お使いのアプリで測定データを確認・管理いただけます。

    トップ画面
    トップ画面

    体重月間グラフ
    体重月間グラフ

    <連携可能アプリ>
    • 「ヘルスケア」(Apple)
    • 「Welbyマイカルテ」(株式会社ウェルビー)
    • 「ippo-ippo ヘルレコ」(SOMPOリスケアマネジメント株式会社)
    • 「Noom(ヌーム)」(Noom)
    • 「RenoBody(リノボディ)」(ネオス株式会社)
    • 「Mealthy(メルシー)」(株式会社Mealthy)
    • 「カロミル」(ライフログテクノロジー株式会社)
    • 「あすけん」(株式会社ウィット) ※2017年4月連携予定
    • 「ヘルスデータコネクト(予定)」(株式会社HRデータラボ) ※2017年4月連携予定
    • 「CARADA」(株式会社エムティーアイ) ※2017年5月連携予定
    • 「カロナビ」(株式会社クオリア) ※2017年4月連携予定
    • 「HealthPartner2020」(株式会社ソルネット) ※2017年4月連携予定
    • 「DIP2S(ディップス)」(ダックケーブル株式会社) ※2017年3月連携予定
    • 「HEALTHPLAYER」(Practechs) ※2017年3月連携予定
    • 「ヘルスアップWEB(健康情報管理支援サービス)」
      (株式会社ベストライフ・プロモーション) ※2017年3月連携予定
    • 「ペップアップ(Pep Up)」(ヘルスデータ・プラットフォーム株式会社)
      ※2017年2月連携予定
    • 「マイソースファクトリー」(YK STORES株式会社) ※2017年8月連携予定

  2. 乗るだけで体組成が測れる「自動認識機能」搭載
    過去の測定値から、乗るだけで誰が乗ったかを推定する自動認識機能を搭載。本体に乗ると自動的に電源が入り、測定を開始します。測定時間は約4秒。電源ボタンを押すことなく、簡単にすばやく体組成を測定できます。

  3. 体組成の変化が一目でわかる「前回値表示」
    体重は50g単位で測定。体脂肪率など体組成の測定結果は前回の測定値と同時に表示されるので、細かい毎日の体重変化などが一目でわかります。

このページの上へ

主な仕様

販売名 オムロン 体重体組成計 HBF-255T カラダスキャン
表示
体重 3~100kgまで :50g単位
100~135kgまで :100g単位
BMI 3.0~90.0 :0.1単位
体脂肪率 5.0~50.0% :0.1%単位
体脂肪率判定 12段階(低い/標準/やや高い/高い)
骨格筋率 5.0~60.0% :0.1%単位
骨格筋率判定 12段階(低い/標準/やや高い/高い)
基礎代謝 385~3999Kcal :1kcal単位
対象年齢
6才以上
内臓脂肪レベル 1~30 :1レベル単位
内臓脂肪レベル判定 9段階(標準/やや高い/高い)
体年齢 18~80才
対象年齢
18才以上
メモリ
表示メモリ 前回値
本体記憶メモリ 30回分(4人合計 120回分)
通信方式 Bluetooth® Smart
設定項目
重力補正 地域番号「1」~「7」
個人データ登録 4人分
  ・生年月日 1900年1月1日~2040年12月31日
  ・性別 男/女
  ・身長 100.0~199.5cm  : 0.5cm単位
 *ゲストで測る場合の個人データは使用時に本体で設定
電源 単4形アルカリ乾電池 4個(LR03)
電池寿命 約6ヶ月(単4形アルカリ乾電池、1日4回測定、当社試験条件による)
外形寸法 幅 約327×奥行き 約249×厚さ 約30mm
質量 約1.7kg(電池含む)
付属品 お試し用乾電池(単4形アルカリ乾電池4個)、取扱説明書(品質保証書付き)

詳細お問い合わせ先
オムロン ヘルスケア株式会社
E-mail:pr_ohq@omron.co.jp
一般の方のお問い合わせ先
オムロン ヘルスケア お客様サービスセンター
フリーダイヤル:0120-30-6606
(受付時間 9:00~19:00[祝日を除く月~金])
オムロン ヘルスケアサイトはこちら

このページの上へ