高低差±5cmを正確に検知する絶対圧センサー、量産開始 | オムロン

OMRON

Japan

  1. ホーム
  2. ニュースルーム
  3. ニュースリリース - 2016年
  4. 高低差±5cmを正確に検知する絶対圧センサー、量産開始

高低差±5cmを正確に検知する
絶対圧センサー、量産開始

  • 文字サイズ
  • 小
  • 標準
  • 大
  • 2016年1月12日
  • オムロン株式会社

オムロン株式会社(本社:京都市下京区、代表取締役社長CEO:山田義仁)は、世界最高クラス(※1)の精度で±5cmの高低差における気圧の変化を正確に検知する「絶対圧センサー(※2)」を開発し、本日より量産を開始します。

絶対圧センサ

当社は本製品を、2016年1月13日(水)から15日(金)まで、東京ビッグサイトで開催される「第2回ウェアラブルEXPO」に出展します。

近年、モバイル機器やウェアラブル端末などを通じて人の位置情報や行動情報を活用するアプリケーションが広がっています。こうした中、それらの情報を高精度に取得するためのセンサーを各種機器に内蔵するニーズが高まっています。

今回量産を開始します「絶対圧センサー」は、気圧を検知するMEMSセンサーチップと信号を処理するICチップを縦2.0mm×横2.5mm×厚み0.85mmの小型パッケージに搭載することで、高低差±5cmに相当する±0.6Paの気圧変化を高精度に測定する絶対圧センサーです。圧力検出部における可動領域を拡大することでMEMSセンサーチップの高感度化を実現すると共に、ICチップにデジタルフィルターを内蔵することで徹底した低ノイズ化を図りました。これにより当社従来品比10倍(※3)の高精度化を実現した本製品を、スマートフォンやタブレットPC、フィットネス・健康管理向けウェアラブル端末、活動量計(※4)などに搭載することで、立つ、座る、寝る、倒れるなどの人の動作や、階段などの昇降を高精度に判別するアプリケーションを実現します。

オムロンは長年培った世界屈指のセンシング&コントロール技術を顧客企業各社に提供し、ウェアラブル端末などの各種機器の性能を向上することで、人々の安心・安全で快適な生活の実現に貢献しています。

(※1) 2016年1月12日現在。当社調べ。
(※2) 絶対真空をゼロ基準にして表した圧力を検知するセンサー。
(※3) ±50cmの高低差の気圧変化を検知する当社絶対圧センサーとの比較(2013年6月18日発表)。
(※4)歩数測定に加え、中強度・低強度の運動や生活上の活動(掃除機をかける、軽い荷物運び、炊事など)における活動量を測定する機器。

主な特長

  • ±5cmの高低差の気圧変化に相当する±0.6Paの相対圧力精度(デジタルフィルタ使用時)
  • パッケージサイズは、縦2.0mm×横2.5mm×厚み0.85mmと小型サイズ
  • 30kPa~110kPaと広い検出範囲
  • 電池の長寿命化に貢献する4.1~21.4uAの低消費電流(測定条件および動作モードに依存)
  • 温度センサーを内蔵し、センサー周囲温度の変化に対する気圧変動影響を補正可能
  • I2C/SPI出力方式を採用し、シリアル通信に対応

主な仕様

項目 仕様
圧力測定範囲 30kPa~110kPa
絶対圧力精度 ±100Pa
相対圧力精度 ±3.9Pa(Typ.)
相対圧力精度 (デジタルフィルタ使用時) ±0.6Pa(Typ.)
絶対温度精度 ±2℃
平均電流 4.1~21.4uA
入出力インターフェース I2C/SPI
電源電圧 1.71~3.6V

担当工場

オムロン(株)野洲事業所

【ご参考】

「第2回ウェアラブルEXPO」でのオムロン出展位置 :E23-27

オムロン株式会社について

オムロン株式会社は、独自のセンシング&コントロール技術を中核としたオートメーションのリーディングカンパニーとして、制御機器、電子部品、車載電装部品、社会インフラ、ヘルスケア、環境など多岐に渡る事業を展開しています。1933年に創業したオムロンは、いまでは全世界で約39,000名の社員を擁し、110を超える国や地域で商品・サービスを提供しています。詳細については、http://www.omron.co.jp/ をご参照ください。

報道関係からの問い合わせ先
オムロン株式会社
コーポレートコミュニケーション部 渥美
TEL: 075-344-7175
お客様からの問い合わせ先
オムロン株式会社
事業開発本部 マイクロデバイス事業推進部
営業推進部商品企画課 城島
TEL: 077-588-9200

このページの上へ