操作のしやすいコンパクトデザイン。使いやすさを追求した低周波治療器 オムロン 低周波治療器 HV-F021 12月2日発売 | オムロン
  1. ホーム
  2. ニュースルーム
  3. ニュースリリース - 2013年
  4. 操作のしやすいコンパクトデザイン。使いやすさを追求した低周波治療器 オムロン 低周波治療器 HV-F021 ~多彩なモードと15段階の強さ調節で、充実のマッサージを実現 12月2日発売~

操作のしやすいコンパクトデザイン。使いやすさを追求した低周波治療器 オムロン 低周波治療器 HV-F021 ~多彩なモードと15段階の強さ調節で、充実のマッサージを実現 12月2日発売~

  • 2013年11月27日
  • オムロン ヘルスケア株式会社

オムロン 低周波治療器 HV-F021
オムロン 低周波治療器 HV-F021

オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都府向日市、代表取締役社長:宮田喜一郎)は、低周波治療器の新商品として、コンパクトなデザインで簡単操作の「オムロン 低周波治療器 HV-F021」(以下HV-F021)を12月2日から発売します。

生活習慣の変化などにより、肩のこりや慢性の腰痛、関節痛などの症状を持つ人が増えています。厚生労働省が行った「平成22年度国民生活基礎調査」によると、日本人が訴える自覚症状の第1位は男性が「腰痛」で女性は「肩こり」、同2位は男性が「肩こり」で女性が「腰痛」、さらに女性の3位は「手足の関節の痛み」という調査結果が出ています。年齢別に見ると、男性・女性ともに20歳代から「腰痛」「肩こり」が、さらに45歳以上からは「手足の関節の痛み」がトップ3に入っています。

このたび発売するHV-F021は、コンパクトなデザインで操作も簡単な、自宅で手軽に快適にマッサージを行える低周波治療器です。
本体は、当社従来品*1に比べて長さが約56%の112mm、幅が約87%の52mmと、コンパクトデザインを採用。丸みを帯びたデザインなので手にすっぽり収まり、楽に操作を行えます。また、本体に搭載しているスイッチは、電源とモード選択、強さ選択の3種類だけのシンプル設計。選択した治療内容は大型の液晶画面に表示されるので、初めての方でも簡単にお使いいただけます。

治療箇所は、肩・腕・腰・ふくらはぎ・足裏・関節(ひじ・ひざ)の6種類。選んだ治療箇所に効果的なプログラムを選ぶことができるほか(「部位選択モード」)、「たたく」「もむ」「おす」のマッサージ(「もみ方モード」)を選択可能。計9種類のプログラムの中から、最適な治療を行えます。
低周波の刺激は15段階で調節できるので、やさしい刺激から強めの刺激まで、お好みの強さを選んで治療できます。治療開始後15分経過すると自動的に電源が切れる「オートパワーオフ機能」を搭載しているので、電源の切り忘れを防ぎます*2

色は、ピンクとホワイトの2色をご用意しました。

*1
「オムロン 低周波治療器 HV-F128」との比較
*2
手動で電源を切ることもできます

詳細は次のとおりです。

低周波治療器 HV-F021 主な特長

  1. 操作のしやすい、コンパクトデザイン
    本体は、当社従来品*に比べて長さが約56%の112mm、幅が約87%の52mmと、コンパクトデザインを採用。丸みを帯びたデザインなので手にすっぽり収まり、楽に操作を行えます。本体に搭載しているスイッチは、電源とモード選択、強さ選択の3種類だけのシンプル設計。選択した治療内容は大型の液晶画面に表示されるので、初めての方でも簡単にお使いいただけます。色は、ピンクとホワイトの2色をご用意しました。
    *オムロン 低周波治療器 HV-F128との比較

    コンパクトデザイン

  2. 6つの「部位選択モード」と3つの「もみ方モード」による、多彩なプログラム
    治療箇所は、肩・腰・腕・関節(ひじ・ひざ)・ふくらはぎ・足裏の6種類。選んだ治療箇所に効果的なプログラムを選ぶことができるほか(「部位選択モード」)、「たたく」「もむ」「おす」のマッサージ(「もみ方モード」)を選択可能。計9種類のプログラムの中から、最適な治療を行えます。

    肩・腰・腕・関節・ふくらはぎ・足裏の6種類の治療箇所

  3. お好みの強さを選べる、15段階切り替え
    低周波の刺激は15段階で調節できるので、やさしい刺激から強めの刺激まで、お好みの強さを選んで治療できます。治療開始後15分経過すると自動的に電源が切れる「オートパワーオフ機能」を搭載しているので、電源の切り忘れを防ぎます。

    「ふくらはぎ」モードで、強さレベル「5」で7分間治療をしている際の表示(残りの治療時間が「あと8分」と表示されます)

販売価格

オープン価格

販売目標

8万台(発売後1年間)

主な仕様

販売名 オムロン 低周波治療器 HV-F021
電源 DC3V(単4形アルカリ乾電池2個)
基本周波数 約1~238Hz
定格時間 15分
本体質量 約100g(電池含む)
本体寸法 縦112×横52×厚さ25mm
付属品 導子コードBタイプ(1本)、ロングライフパッド(グレー/1組2枚入り)、お試し用電池(単4形乾電池2個)、導子収納具(グレー/1個)、取扱説明書(品質保証書付き)
JANコードNo. HV-F021-PK(ピンク) :4975479405150
HV-F021-W(ホワイト) :4975479405143
医療機器認証番号 225AABZX00193000
詳細お問い合わせ先
オムロン ヘルスケア株式会社
E-mail:pr_ohq@omron.co.jp
一般の方のお問い合わせ先
オムロン ヘルスケア お客様サービスセンター
フリーダイヤル:0120-30-6606
(受付時間 9:00~19:00[祝日を除く月~金])
オムロン ヘルスケアサイトはこちら