測りやすさと検温結果の見やすさを追求した予測式体温計 オムロン 電子体温計 MC-681 『けんおんくん』 9月2日発売 | オムロン
  1. ホーム
  2. ニュースルーム
  3. ニュースリリース - 2013年
  4. 測りやすさと検温結果の見やすさを追求した予測式体温計 オムロン 電子体温計 MC-681 『けんおんくん』 ~約20秒のスピード検温 9月2日発売~

測りやすさと検温結果の見やすさを追求した予測式体温計 オムロン 電子体温計 MC-681 『けんおんくん』 ~約20秒のスピード検温 9月2日発売~

  • 2013年8月21日
  • オムロン ヘルスケア株式会社

オムロン 電子体温計 MC-681 『けんおんくん』
オムロン 電子体温計 MC-681 『けんおんくん』

オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都府向日市、代表取締役社長:宮田喜一郎)は、平均20秒ですばやく検温することができ、測りやすさと測定結果の見やすさを追求したわき専用電子体温計「オムロン 電子体温計 MC-681 『けんおんくん』(以下MC-681)」を、9月2日から発売します。

検温時間が短い予測式*1 体温計の需要は、幅広い年齢層で年々高まり、ペンシルタイプの電子体温計の国内市場のうち、予測式体温計が占める割合は2012年度で約75%*2 と、拡大を続けています。
2004年11月に発売した「オムロン 電子体温計 MC-670 『けんおんくん』(以下MC-670)」は、平均30秒の検温時間やわきに挟みやすい平らな感温部(先端部)、検温結果の読みやすい大型の液晶画面、手になじみやすい丸みを帯びた本体デザインなどがご好評をいただき、累計で650万台以上*3 を販売。ドイツのデザイン賞「iFプロダクトデザイン賞 金賞」、「レッドドット・デザイン賞」をはじめ、日本の「グッドデザイン賞」なども受賞しています。

このたび発売する「MC-681」は、「MC-670」のユーザーから寄せられた「コンパクトさ」や「より短い検温時間」へのご要望をもとに、ユニバーサルデザインはそのままに、使いやすさをさらに追求した予測式体温計です。
本体の長さは、「MC-670」に比べて約88%の110mmと、当社のわき専用電子体温計の中では最も短いコンパクトデザインを採用。それにより、よりわきに挟みやすくなりました。重さは「MC-670」に比べて約67%の約18gなので、腕の細いお子様や高齢の方でも、より楽に正確な検温をすることができます。検温結果は、高さ約9.5mmの大きな文字で大型液晶画面に表示するので、小さな文字が見えにくくなった方にも安心して使っていただけます。
検温時間は平均20秒と、「MC-670」に比べて10秒短縮。感温部と内部の高速応答センサが、体温をすばやく検知し、検知した体温の変化データを、当社独自の分析・演算技術で高速演算処理することで、約10分後の体温(平衡温)を平均20秒で予測して表示するスピード検温を実現しました。

*1
測定開始からの温度と温度変化を、マイクロコンピュータに記憶されている温度変化のパターンと照らし合わせながら、平衡温(温度変化のなくなった体深部の温度)を予測する方法
*2
オムロン ヘルスケア調べ(金額ベース)
*3
2013年7月末時点、国内での累計販売台数

詳細は次のとおりです。

主な特長

  1. わきに挟みやすい、コンパクトデザイン
    本体の長さは、当社のわき専用電子体温計の中では最も短い110mmと、よりわきに挟みやすいコンパクトデザインを採用しました。

    わきに挟みやすい、コンパクトデザイン

  2. 大きな文字で検温結果をお知らせ
    本体のコンパクトさと検温結果の見やすさの両立を実現するため、検温値の表示部には大型液晶画面を採用。高さ約9.5mmの大きな文字で検温結果を表示するので、小さな文字が見えにくくなった方にも安心して使っていただけます。

  3. すばやく検温できる、平均20秒の予測検温
    感温部(先端部)と内部の高速応答センサが、体温をすばやく検知します。さらに、検知した体温の変化データを、当社独自の分析・演算技術で高速演算処理することで、約10分後の体温(平衡温)を平均20秒で予測して表示します。なお、予測検温終了後にそのままはさみ続けると、実測検温が始まります。

  4. 挟みやすく、わきの下でずれにくいフラット感温部
    先端が平らになった、当社独自のフラット形状を感温部に採用。わきにしっかりフィットしてずれにくいため、誰でも簡単により正確な検温をすることができます。

    挟みやすく、わきの下でずれにくいフラット感温部

  5. 聞き取りやすいブザー音で、検温終了をお知らせ
    検温が終了すると、お知らせブザーが鳴ってお知らせします。ブザー音は、高音と低音を組み合わせ、ご高齢の方にも聞き取りやすい音を採用しました。

メーカー希望小売価格

2,625円(税込)

販売目標

65万台(発売後1年間)

主な仕様

販売名 オムロン 電子体温計 MC-681
電源電圧 DC 3.0V(リチウム電池 CR2016×1個)
消費電力 0.01W
電池寿命 約15,000回(予測検温)、約3,000回(実測検温)
感温部 サーミスタ
測定方式 予測・実測
体温表示 3桁+℃表示、0.1℃毎
測定精度 ±0.1℃(標準室温23℃にて、恒温水槽で実測測定した場合)
測定範囲 32.0~42.0℃
使用環境温湿度 周囲温度:+10~+40℃ 相対湿度:30~85%RH
本体質量 約18g(電池含む)
外形寸法 長さ110 × 幅30 × 厚さ14mm
付属品 お試し用電池(リチウム電池CR2016×1個)、収納ケース、
取扱説明書(医療機器添付文書・品質保証書付き)、EMC技術資料
JANコードNo. 4975479425707
医療機器認証番号 225ACBZX00050000

オムロン 電子体温計 MC-681 『けんおんくん』
オムロン 電子体温計 MC-681 『けんおんくん』

詳細お問い合わせ先
オムロン ヘルスケア株式会社
E-mail:pr_ohq@omron.co.jp
一般の方のお問い合わせ先
オムロン ヘルスケア お客様サービスセンター
フリーダイヤル:0120-30-6606
(受付時間 9:00~19:00[祝日を除く月~金])
オムロン ヘルスケアサイトはこちら