巻き方による測定誤差を軽減する新技術をカフ(腕帯)に追加 オムロン 上腕式血圧計 HEM-7320F 8月5日発売 | オムロン
  1. ホーム
  2. ニュースルーム
  3. ニュースリリース - 2013年
  4. 巻き方による測定誤差を軽減する新技術をカフ(腕帯)に追加 オムロン 上腕式血圧計 HEM-7320F ~毎日の簡単で正確な測定をサポート 8月5日発売~

巻き方による測定誤差を軽減する新技術をカフ(腕帯)に追加 オムロン 上腕式血圧計 HEM-7320F ~毎日の簡単で正確な測定をサポート 8月5日発売~

  • 2013年8月1日
  • オムロン ヘルスケア株式会社

オムロン 上腕式血圧計 HEM-7320F
オムロン 上腕式血圧計 HEM-7320F

オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都府向日市、代表取締役社長:宮田喜一郎)は、巻き方による測定誤差を軽減する新技術を追加したカフ(腕帯)を採用した血圧計「オムロン 上腕式血圧計 HEM-7320F」(以下HEM-7320F)を8月5日から発売します。

血圧を正確に測定するには、正しい姿勢をとることと、カフから出ているチューブが腕の中心にくるように、カフを正しい位置に腕にぴったりと装着することが大切です*1。装着位置のずれが、測定値に影響を与えることもあるのですが、上腕式血圧計をご使用いただいているお客さまからは、「カフを巻く位置がわかりにくい」といった声があり、初めて血圧計を使用する方でも安心して正しく使えるためのカフの改善が課題となっていました。

このたび発売するHEM-7320Fは、カフに巻き方による測定誤差を軽減する新技術を追加した上腕式血圧計です。従来機種よりご好評をいただいてきた、カフそのものが腕にフィットする構造で、片手で簡単に装着できる「フィットカフ」の内部構造を改良。カフに内蔵している、測定時に腕を圧迫するための空気袋の長さを改良し、これまでよりも長い、腕の全周をカバーする新しい形状を採用しました。これにより、腕にカフを装着した際にカフが正しい位置から左右に回転してしまっても、血管をきっちりと圧迫することができるため、正確に測定することができます。
測定を開始すると、液晶画面に測定中であることを文字でお知らせするとともに、カフが適切な強さで正しく巻けているかをチェックし、結果を光で表示します。測定終了後には、正しく測定ができた場合には「測定が完了しました」、測定中に体が動いたり、カフの巻き方がゆるかった場合には、その理由を示すマークとともに「再測定をおすすめします」というメッセージが表示されるので、正しく測定ができたかどうかがひと目でわかり、安心して毎日の血圧測定を行えます。

当社では、1973年に血圧計1号機「HEM-1」を発売して以来、誰にでも簡単に正しく使える血圧計の提供と家庭での血圧測定の重要性の啓発に努めてきました。血圧計のグローバル累計販売台数は2013年6月に1億5000万台を達成。現在では、世界110ヶ国以上の国々でオムロンの血圧計が使われています。
血圧計発売開始40年にあたり、腕にカフを巻いて測定をする上腕式血圧計シリーズを刷新します。通信機能を搭載し、パソコンやAndroidスマートフォンで測定データの管理・確認を行うことができる「HEM-7320F」と同時に、通信機能未搭載で本体にカフ収納のある「HEM-7310」とカフ収納のない「HEM-7132」、腕帯の種類が異なるお求めやすい価格の「HEM-7130」、「HEM-7120」も発売いたします。

  • *1 左手で測定する場合

詳細は次のとおりです。

上腕式血圧計 HEM-7320F 主な特長

  1. 巻き方による測定誤差を軽減する新技術を追加した「フィットカフ」(HEM-7320F/HEM-7310/HEM-7132のみ)
    従来機種よりご好評をいただいてきた、カフそのものが腕にフィットする構造で、片手で簡単に装着できる「フィットカフ」の内部構造を改良。カフに内蔵している、測定時に腕を圧迫するための空気袋の長さを改良し、これまでよりも長い、腕の全周をカバーする新しい形状を採用しました。これにより、腕にカフを装着した際にカフが正しい位置から左右に回転してしまっても、血管をきっちりと圧迫することができるため、正確に測定することができます。

    「フィットカフ」

  2. 正しく測定できたかどうかを、文字と光でお知らせ(HEM-7320F/HEM-7310のみ)
    測定を開始すると、液晶画面に測定中であることを文字でお知らせするとともに、カフが適切な強さで正しく巻けているかをチェックし、結果を光で表示します。
    測定終了後には、正しく測定ができた場合には「測定が完了しました」、測定中に体が動いたり、カフの巻き方がゆるかった場合には、その理由を示すマークとともに「再測定をおすすめします」というメッセージが表示されるので、正しく測定ができたかどうかがひと目でわかります。

    <正しく測定できた場合>
    <正しく測定できた場合>

    <正しく測定できなかった場合>
    <正しく測定できなかった場合>

  3. オムロン独自のアルゴリズム「インテリセンス」に、呼吸の早さや大きさなど一人ひとりの特徴に合わせた血圧測定を行う新技術を搭載
    血圧の測定値は、腕の太さや呼吸の状態など、さまざまな条件から影響を受けることがあります。一人ひとりに合わせた加圧と減圧コントロールを行うオムロン独自のアルゴリズム「インテリセンス」に、呼吸の早さや大きさなどによって生じうる測定値への影響を低減する新技術を追加しました。これにより、より正確で安心な血圧測定をサポートします。

  4. 血圧データをパソコンやAndroidスマートフォンで簡単管理(HEM-7320Fのみ)
    近距離無線通信技術NFCを搭載。測定データを転送し、当社の健康管理サービス「ウェルネスリンク」*1を活用してパソコンでデータの管理・確認を行うことができます。
    測定データは、おサイフケータイ機能付きのAndroidスマートフォンや携帯電話から簡単に自動転送できるほか*2、別売品の通信トレイ(HHX-IT3)を使ってUSBケーブルでパソコンに転送することも可能です。

    • *1 「ウェルネスリンク」は、NTTドコモとオムロンヘルスケアが共同出資するドコモ・ヘルスケア株式会社の健康サービス「わたしムーヴ」が提供します
    • *2 対応機種/スマートフォン:Android OS 2.3以上でおサイフケータイもしくはNFCに対応する機種(一部機種除く)、携帯電話:NTTドコモ903iシリーズ以降のおサイフケータイ(iモードFeliCa対応携帯電話)対応機種(一部機種除く)

販売価格

オープン価格

販売目標

HEM-7320F・HEM-7310・HEM-7132・HEM-7130・HEM-7120
5機種合計 30万台(発売後1年間)

主な仕様

HEM-7320F/HEM-7310/HEM-7132
販売名 オムロン 上腕式血圧計 HEM-7320F/HEM-7310/HEM-7132
表示方式 デジタル表示方式
通信方式 NFC-F(ISO/IEC 18092準拠)(※HEM-7320Fのみ)
測定方式 オシロメトリック法
測定範囲 圧力:0~299mmHg、脈拍数:毎分40~180拍
電源 専用ACアダプタ(HEM-7320Fのみ付属)、
単3形アルカリ乾電池 4個
電池寿命 約300回(単3形アルカリ乾電池 4個使用時、室温23℃、170mmHg加圧、腕周27cmの場合)
本体質量 HEM-7320F :約380g(電池、専用ACアダプタ含まず)
HEM-7310 :約640g(電池含まず)
HEM-7132 :約280g(電池含まず)
外形寸法 HEM-7320F :幅 124×高さ 90×奥行き 161mm
HEM-7310 :幅 183×高さ 99×奥行き 230mm
HEM-7132 :幅 107×高さ 79×奥行き 141mm
付属品 腕帯(フィットカフ:対応腕周17~36cm)、専用ACアダプタ(HEM-7320Fのみ)、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池4個)、収納ソフトケース(HEM-7320F/HEM-7132のみ)、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料
医療機器認証番号 HEM-7320F :225AABZX00116000
HEM-7310 :225AABZX00103000
HEM-7132 :225AABZX00106000

HEM-7130/HEM-7120
販売名 オムロン 上腕式血圧計 HEM-7130/HEM-7120
表示方式 デジタル表示方式
測定方式 オシロメトリック法
測定範囲 圧力:0~299mmHg、脈拍数:毎分40~180拍
電源 単3形アルカリ乾電池 4個、専用ACアダプタ(別売)
電池寿命 約300回(単3形アルカリ乾電池 4個使用時、室温23℃、170mmHg加圧、腕周27cmの場合)
本体質量 HEM-7130 :約280g(電池含まず)
HEM-7120 :約250g(電池含まず)
外形寸法 HEM-7130 :幅 107×高さ 79×奥行き 141mm
HEM-7120 :幅 103×高さ 80×奥行き 129mm
付属品 腕帯(軟性腕帯:対応腕周22~36cm)、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池4個)、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料
医療機器認証番号 HEM-7130 :225AABZX00105000
HEM-7120 :225AABZX00102000

【ご参考】新発売の上腕式血圧計シリーズ一覧
  HEM-7500F* HEM-7320F HEM-7310 HEM-7132 HEM-7130 HEM-7120
腕帯タイプ e-フィットカフ フィットカフ フィットカフ フィットカフ 軟性腕帯 軟性腕帯
お知らせ
ディスプレイ
早朝高血圧
確認機能
血圧値トレンド
表示
血圧値レベル
表示
平均値表示
メモリ 2人×90回 1人×90回 2人×60回 1人×60回 1人×60回 前回値メモリ
通信機能

*2013年7月30日ニュースリリース発表、8月5日発売

詳細お問い合わせ先
オムロン ヘルスケア株式会社
E-mail:pr_ohq@omron.co.jp
一般の方のお問い合わせ先
オムロン ヘルスケア お客様サービスセンター
フリーダイヤル:0120-30-6606
(受付時間 9:00~19:00[祝日を除く月~金])
オムロン ヘルスケアサイトはこちら