赤ちゃんやペットの体重が簡単に分かる体重引き算機能搭載 オムロン体重体組成計 HBF-251 カラダスキャン 9月3日発売 | オムロン
  1. ホーム
  2. ニュースルーム
  3. ニュースリリース - 2012年
  4. 赤ちゃんやペットの体重が簡単に分かる体重引き算機能搭載 オムロン体重体組成計 HBF-251 カラダスキャン ~50g単位の体重測定で、体重変化が細かく分かる 9月3日発売~

赤ちゃんやペットの体重が簡単に分かる体重引き算機能搭載 オムロン体重体組成計 HBF-251 カラダスキャン ~50g単位の体重測定で、体重変化が細かく分かる 9月3日発売~

  • 2012年8月28日
  • オムロン ヘルスケア株式会社

オムロン体重体組成計 HBF-251 カラダスキャン
オムロン体重体組成計 HBF-251 カラダスキャン

オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都府向日市、代表取締役社長:宮田喜一郎)は、1回目と2回目の体重測定値の差を表示する「体重引き算機能」搭載の体重体組成計の新商品「オムロン体重体組成計 HBF-251 カラダスキャン」(以下HBF-251)を、9月3日から発売します。

20代~40代既婚女性を対象とした体重計、体組成計の購入動機調査によると、1位の健康管理目的(25%)に続き、2位は結婚や妊娠、出産などのライフイベントを機に購入したという方が22%をしめました*1

この度発売する「HBF-251」は、1回目と2回目の体重測定値の差を50g単位で表示する体重引き算機能や、乗るだけで体重が測定できるステップON機能など、赤ちゃんや妊婦の体重管理に役立つ機能を搭載した体組成計です。

「体重引き算機能」では、赤ちゃんやペットを抱いた状態で測った合計体重と、自分だけで測った体重の差が50g単位で表示されるので、小さな赤ちゃんやペットの体重変化が細かくわかります。測定データは30回分記録されるので、日々の成長記録もわかります。
また、本体に乗るだけで自動的に電源が入り、体重測定を開始する「ステップON機能」を搭載。しゃがまずに測れるので、おなかの大きな妊娠中の体重管理に最適です*2

さらに、6歳から体脂肪率などの体組成測定ができるので、お子様の成長記録や肥満予防にも役立ちます。

色は、ホワイト、レッド、ベージュ、グリーンの4色をご用意しました。洗面所やリビングなど、設置場所のトーンに合わせてお選びいただけます。

基本的な測定項目(体重、BMI、体脂肪率、骨格筋率、基礎代謝、内臓脂肪レベル、体年齢)に加え、30回分のメモリ機能、4人分の個人データ(生年月日、性別、身長)登録など、ご家族の健康管理に最適な体重体組成計です。

  • *1 2011年3月 オムロンヘルスケア調べ
  • *2 体脂肪率などの体組成測定時には、ステップON機能はお使いいただけません。

詳細は次のとおりです。

HBF-251の主な特長

  1. 体重引き算機能搭載で、赤ちゃんやペットの体重も簡単にわかる
    赤ちゃんやペットを抱いて測った合計体重と、自分だけで測った体重の差が表示される「体重引き算機能」を搭載。50g単位で測ることができるので、小さな赤ちゃんやペットの体重変化が細かくわかります。測定データは30回分記録されるので、日々の成長記録もわかります。

    体重引き算機能

    *1回目と2回目の測定は逆でも体重差を表示します。

  2. 本体に乗るだけで体重測定を開始する「ステップON機能」
    本体に乗るだけで自動的に電源が入り、体重測定を開始する「ステップON機能」を搭載。しゃがまずに測れるので、おなかの大きな妊娠中の体重管理に最適です。

  3. 日付表示で管理しやすい30回分のメモリ機能
    登録した個人データ4人分(体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、骨格筋率、体年齢、基礎代謝、BMI)、体重引き算データ、体重データそれぞれ30回分が自動的に記録されます。

    30回分のメモリ機能

  4. 子どもの体組成も測定可能
    6歳から体脂肪率、骨格筋率、基礎代謝の測定ができるので、お子様の成長記録や肥満予防にも役立ちます。

  5. 本体は4色展開
    色は、ホワイト、レッド、ベージュ、グリーンの4色をご用意しました。洗面所やリビングなど、設置場所のトーンに合わせてお選びいただけます。

    本体は4色展開

メーカー希望小売価格

オープン価格

販売目標

6万台(発売後1年間、4色合計)

主な仕様

【HBF-251】
名称/型式 オムロン体重体組成計 HBF-251 カラダスキャン
表示
体重 2~100kgまで :50g単位
100~135kgまで :100g単位
体重差 0~133kgまで
BMI 2.5~90.0 :0.1単位
体脂肪率 5.0~50.0% :0.1%単位
体脂肪率判定 12段階(低い/標準/やや高い/高い)
骨格筋率 5.0~60.0% :0.1%単位
骨格筋率判定 12段階(低い/標準/やや高い/高い)
基礎代謝 385~3999Kcal :1kcal単位
対象年齢
6歳以上
内臓脂肪レベル 1~30 :1レベル単位
内臓脂肪レベル判定 9段階(標準/やや高い/高い)
体年齢 18~80才 :1才単位
対象年齢
18歳以上
メモリ 前回~30回前
体重計精度
2.0kgを超え67.5kgまで  : ±100g
67.5kgを超え100.0kgまで  : ±150g
100.0kgを超え135.0kgまで  : ±300g
電源 単4形マンガン乾電池4個(R03)
(単4形アルカリ乾電池(LR03)も使用可)
電池寿命 約6ヶ月(単4形マンガン乾電池使用、室温23℃、1日4回測定時)
質量 約1.7kg(電池含む)
外形寸法 幅 約323×高さ 約28×奥行き 約249mm
付属品 お試し用電池(単4形マンガン乾電池4本)
取扱説明書(品質保証書付き)
JANコードNO.
HBF-251-R (レッド)  4975479407987
HBF-251-W (ホワイト)  4975479407994
HBF-251-BG (ベージュ)  4975479408007
HBF-251-G (グリーン)  4975479407970

オムロン体重体組成計 HBF-251 カラダスキャン
オムロン体重体組成計 HBF-251 カラダスキャン

詳細お問い合わせ先
オムロン ヘルスケア株式会社
E-mail:pr_ohq@omron.co.jp
一般の方のお問い合わせ先
オムロン ヘルスケア お客様サービスセンター
フリーダイヤル:0120-30-6606
(受付時間 9:00~19:00[祝日を除く月~金])
オムロン ヘルスケアサイトはこちら