「充電お知らせランプ」が、充電時期を光でお知らせ オムロン 音波式電動歯ブラシ『メディクリーン』 HT-B473 4月10日発売 | オムロン
  1. ホーム
  2. ニュースルーム
  3. ニュースリリース - 2012年
  4. 「充電お知らせランプ」が、充電時期を光でお知らせ オムロン 音波式電動歯ブラシ『メディクリーン』 HT-B473 ~水洗いできるスリムな形状でお手入れ簡単 4月10日発売~

「充電お知らせランプ」が、充電時期を光でお知らせ オムロン 音波式電動歯ブラシ『メディクリーン』 HT-B473 ~水洗いできるスリムな形状でお手入れ簡単 4月10日発売~

  • 2012年3月8日
  • オムロン ヘルスケア株式会社

オムロン 音波式電動歯ブラシ『メディクリーン』 HT-B473
オムロン 音波式電動歯ブラシ『メディクリーン』 HT-B473

オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都府向日市、代表取締役社長:宮田喜一郎)は、充電式の音波式電動歯ブラシの新商品として、充電時期を光でお知らせする「充電お知らせランプ」機能を新搭載した「オムロン音波式電動歯ブラシ メディクリーン HT-B473」(以下HT-B473)を4月10日から発売します。

近年、歯周病や口臭、歯槽膿漏予防のために、手みがきよりも簡単に歯垢を取り除くことができる電動歯ブラシへのニーズは高く、2011年度の市場規模は前年度比約105%のおよそ150億円*1 と推定されます。その中でも、ブラシを歯にあてるだけで歯垢除去効果の高い音波式電動歯ブラシの需要が拡大しています。
このような市場背景のもと、2007年11月に発売した音波式電動歯ブラシ「メディクリーン」は、毛先の振動幅を最大で約2倍に*2 向上させた当社独自の技術や、軽くて細い本体の使いやすさが好評をいただき、発売以来シリーズ合計で135万本以上を販売しています*3

このたび発売する「HT-B473」は、充電時期を光でお知らせする「充電お知らせランプ」機能を新搭載した充電式の音波式電動歯ブラシです。
電池残量が減ってくると、本体の「充電お知らせランプ」が赤く点滅してお知らせします。これにより、電池が減っているのに気づかずに使い続け、ブラッシングの途中で動作が止まってしまうという心配がなくなり、安心して使っていただけます*4。本体を充電器に置くと「充電お知らせランプ」が点灯して充電が開始され、充電が完了すると消灯するので、ひと目で電池の状態がわかります。

本体は、洗面台に調和するガラスのような質感のデザインで、色は透明感のあるピンクとターコイズブルー、パープルの3色をご用意しました。本体は防水設計なので、水洗いが可能。凹凸の少ないデザインを採用しているので、本体に付いた歯磨き粉や汚れなどを手軽に洗い流すことができ、いつでも清潔にお使いいただけます。

ブラッシングモードや付属ブラシを絞った「HT-B472」と「HT-B471」も同時に新発売いたします。また、ドラッグストアなど一部の販売店専用モデルとして、充電式電動歯ブラシの中で最細・最軽量を実現した*5 スタンダードモデルの「HT-B470」を3月12日から発売します。

*1
オムロン ヘルスケア調べ(替えブラシ含む)
*2
オムロン ヘルスケア調べ。トリプルクリアブラシ使用時、ノーマルモードとの比較(100g負荷時)
*3
2012年2月29日時点、日本国内での販売台数(電動歯ブラシ本体のみ。替えブラシ含まず)
*4
「充電お知らせランプ」が点滅を開始してから電池が無くなるまでは、平均4回分のブラッシングが可能
*5
充電式電動歯ブラシ対象(2012年2月 オムロン ヘルスケア調べ)

詳細は次のとおりです。

音波式電動歯ブラシ メディクリーン HT-B473主な特長

  1. 充電時期を光でお知らせする「充電お知らせランプ」
    電池残量が減ってくると、本体の「充電お知らせランプ」が赤く点滅してお知らせします。これにより、電池が減っているのに気づかずに使い続け、ブラッシングの途中で動作が止まってしまうという心配がなくなり、安心して使っていただけます。本体を充電器に置くと「充電お知らせランプ」が点灯して充電が開始され、充電が完了すると消灯するので、ひと目で電池の状態がわかります。

    「充電お知らせランプ」

  2. 当社独自の立体微振動「マルチアクション音波」が効果的に歯垢を除去
    縦方向・横方向の振動を組み合わせた独自の立体微振動「マルチアクション音波」が、歯垢をすばやく除去します。みがく場所やお好みに合わせ、毛先の動きが異なる3種類のモードを選択することができます。
    「クリーンモード」は、縦方向と横方向の振動を組み合わせた立体的な振動により、毛先が楕円運動を行い、歯垢を効果的に除去します。
    「マッサージケアモード」は、毛先が縦方向と横方向に交互に大きく振動します。毛先の大きな動きが口内をやさしくマッサージし、歯ぐきをいたわりながら歯垢をしっかりと除去します(HT-B473・HT-B472のみ)。
    「ポイントケアモード」は、クリーンモードよりも毛先が縦方向に大きく振動します。それにより、前歯の裏側や奥歯、歯並びの悪いところなど磨きにくい場所にも毛先が届き、歯垢をかき出します(HT-B473のみ)。

    「クリーンモード」
    「クリーンモード」

    「マッサージケアモード」
    「マッサージケアモード」

    「ポイントケアモード」
    「ポイントケアモード」

  3. 丸洗いが可能な、お手入れしやすいデザイン
    本体は防水設計なので、水洗いが可能。また、凹凸の少ないデザインなので、本体に付いた歯磨き粉や汚れなどを手軽に洗い流すことができ、いつでも清潔にお使いいただけます。
    洗面台に調和するガラスのような質感のデザインを採用し、色は透明感のあるピンクとターコイズブルー、パープルの3色をご用意しました。お好みに合わせて選んでいただけます。

    使いやすさを追求した簡単・安心設計
    左からHT-B473-PK(ピンク)、HT-B473-B(ターコイズブルー)、HT-B473-V(パープル)

  4. 軽くて細く、「持ちやすくて疲れにくい」デザイン
    軽くて細い本体は持ちやすく、ペンスタイルでのブラッシングが可能です。
    HT-B471・HT-B470は、本体の外径が約18mm、重さが約48g(ブラシ含む)と、充電式電動歯ブラシとして最細・最軽量を実現しました。

販売価格

オープン価格

販売目標

HT-B473・HT-B472・HT-B471・HT-B470
4種合計 30万台(発売後1年間)

主な仕様

HT-B473/HT-B472
名称/型式 オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B473/HT-B472
電源電圧 AC100~110V 50/60Hz
消費電力 約2.0W(充電時)
充電方式 電磁誘導方式
使用電池 ニッケル水素電池(Ni-MH2.4V)
充電時間 約10時間(室温23℃にて)
連続使用時間 約30分※(室温23℃にて満充電後100g負荷クリーンモード時)、
オートパワーオフ約3分
モード クリーンモード、マッサージケアモード、ポイントケアモード(HT-B473のみ)
振動数 クリーンモード    約25,500回/分(無負荷時)
マッサージケアモード 約13,000~33,000回/分(無負荷時)
ポイントケアモード  約33,000回/分(無負荷時、HT-B473のみ)
使用環境温湿度 +5~+35℃、30~85%RH
保管環境温湿度 -20~+60℃、10~95%RH
質量 本体:約64g(ブラシ含む)    充電器:約160g
外形寸法 本体:全長約230mm(ブラシ含む)、外径約21mm
充電器:幅約52×高さ約36×奥行き約82mm
付属品 トリプルクリアブラシ(1本)、極細マイルドブラシ(1本、HT-B473のみ)、充電器(1台)、ブラシスタンド(1台、HT-B473のみ)、取扱説明書(品質保証書付き)
JANコードNo. HT-B473-PK(ピンク)        :4975479406416
HT-B473-B(ターコイズブルー) :4975479406430
HT-B473-V(パープル)      :4975479406423
HT-B472(シルバー)         :4975479406409

※充電池の特性として、充電を繰り返すたびに満充電での使用時間は次第に短くなります。

HT-B471/HT-B470
名称/型式 オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B471/HT-B470
電源電圧 AC100~110V 50/60Hz
消費電力 約2.0W(充電時)
充電方式 電磁誘導方式
使用電池 ニッケル水素電池(Ni-MH2.4V)
充電時間 約10時間(室温23℃にて)
連続使用時間 約30分※(室温23℃にて満充電後100g負荷クリーンモード時)、
オートパワーオフ約3分
モード クリーンモード
振動数 約25,500回/分(無負荷時)
使用環境温湿度 +5~+35℃、30~85%RH
保管環境温湿度 -20~+60℃、10~95%RH
質量 本体:約48g(ブラシ含む)    充電器:約160g
外形寸法 本体:全長約230mm(ブラシ含む)、外径約18mm
充電器:幅約52×高さ約36×奥行き約82mm
付属品 トリプルクリアブラシ(1本)、充電器(1台)、取扱説明書(品質保証書付き)
JANコードNo. HT-B471-W(ホワイト)       :4975479406393
HT-B471-PK(ピンク)        :4975479406386
HT-B470-W(ホワイト)       :4975479406379
HT-B470-PK(ピンク)        :4975479406362

※充電池の特性として、充電を繰り返すたびに満充電での使用時間は次第に短くなります。

【ご参考】音波式電動歯ブラシ「メディクリーン」シリーズ一覧
  クリーン
モード
マッサージケアモード ポイントケアモード 充電お知らせランプ 歯みがき時間ナビタイマー 付属ブラシ
HT-B473 トリプルクリア
極細マイルド
HT-B472 トリプルクリア
HT-B471 トリプルクリア
HT-B470 トリプルクリア

別売品

トリプルクリアブラシ  SB-070   メーカー希望小売価格 630円(2本入り、税込)
極細マイルドブラシ SB-080   メーカー希望小売価格 630円(2本入り、税込)
すき間みがきブラシ SB-090   メーカー希望小売価格 840円(2本入り、税込)
ダブルメリットブラシ SB-050   メーカー希望小売価格 263円(1本入り、税込)
歯ぐきマッサージブラシ  SB-060   メーカー希望小売価格 368円(1本入り、税込)

オムロン 音波式電動歯ブラシ『メディクリーン』 HT-B470
オムロン 音波式電動歯ブラシ『メディクリーン』 HT-B470

詳細お問い合わせ先
オムロン ヘルスケア株式会社
E-mail:pr_ohq@omron.co.jp
一般の方のお問い合わせ先
オムロン ヘルスケア お客様サービスセンター
フリーダイヤル:0120-30-6606
(受付時間 9:00~19:00[祝日を除く月~金])
オムロン ヘルスケアサイトはこちら