枕元に置くだけで、睡眠時間を管理
「オムロン ねむり時間計 HSL-001」
Androidアプリで寝つきと目覚めを管理して、体内時計を整える
スッキリ生活をサポートするねむり時間計とアプリサービス
「SleepDesign Lite」4月10日発売
- 2012年2月29日
- オムロン ヘルスケア株式会社

オムロン ねむり時間計 HSL-001 SleepDesign Lite
オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都府向日市、代表取締役社長:宮田 喜一郎)は、枕元に置くだけで、寝返りなどによる寝具の動きから寝つきにかかった時間、睡眠時間を計測する「オムロン ねむり時間計 HSL-001 」を4月10日に発売します。
あわせて、「就床」「起床」時刻のバラつきと睡眠時間を管理し、体内時計の正常化をサポートするAndroidアプリ「ねむり体内時計」のサービスを4月10日に開始します。
太陽の光とともに生活してきた人間にとって、夜も明るい街並みや家の中といった最近の夜の過剰な光は、眠りのリズムを乱すと考えられています。つまり、体の中で時を刻む「体内時計」がうまく調整されず、その結果、眠りの問題を引き起こすこともあります。
このたび発売する「オムロン ねむり時間計 HSL-001」(以下HSL-001)は、枕元に置くだけで、加速度センサーが、体動による寝具の動きを検知し、入眠時刻を判定。入眠から起床までの睡眠時間を本体で確認することができます。
起きやすいタイミングでアラームを鳴らす「スッキリアラーム」機能も搭載。
さらに、Androidスマートフォン用アプリ「ねむり体内時計」にデータを送ると*1、1週間の振り返りグラフと1ヶ月の体内時計がグラフ表示されるので、入眠および起床時間のばらつきがひとめで分かり、体内時計を整えるサポートをします。
色は、ホワイト、ピンク、ブルーの3色をご用意しました。
- *1
- Android OS 2.3のおサイフケータイ機能またはNFCに対応するスマートフォン(一部機種除く)、または別売のUSBトレイ(型式HX-IT3)からPC経由。
詳細は、次のとおりです。
ねむり時間計 HSL-001とアプリサービスの主な特長
枕元に置くだけで、寝具の動きから入眠時刻を検知して、睡眠時間を測定
本体を枕元に置き*1、セットボタンを押すと測定をスタート。加速度センサーが、寝返りなどによる寝具の動きを検知し、入眠時間を判断します。起床時にセットボタンを押すと測定が終了し、睡眠時間(入眠から起床まで)を表示します。
*1 設置は、枕元で、体の中心から50cm以内。起きやすいタイミングでアラームを鳴らす「スッキリアラーム」搭載
起きたい時間にアラームをセットし、アラーム設定時間から30分前までの間で*2、センサーが寝具の動きから体が起き出したことを検知するとアラームを鳴らす、スッキリアラームを搭載しています。
例えば、アラーム時刻を7:00に設定すると、6:30から7:00の間で、起きやすいタイミングにアラームを鳴らしてくれます。*2 スッキリアラームの開始時間は、標準で30分に設定されていますが、アラーム時刻前10分~60分の範囲で変更可能です。
Androidスマートフォンアプリで、就床・起床時間のばらつきを管理し、体内時計の調整をサポート
Androidスマートフォンアプリ「ねむり体内時計」にデータを転送すると*3 測定記録を分かりやすく表示・管理することができます。週間グラフでは、1週間の寝つき時間、アラームが鳴ってから起床するまでの時間(起床にかかった時間が、曜日ごとに棒グラフで分かりやすく表示されるので、就床・起床時刻のばらつきや、寝つきや起床にかかった時間がひとめで分かります。さらに、気持ちよく目覚められたかどうかを星のマークで入力し、表示することで、睡眠時間と目覚めの関係などが分かります。さらに、1ヶ月の睡眠の状態を体内時計グラフで表示。アラーム設定時刻から2時間を「おはようゾーン」、アラーム設定時刻から16時間~18時間後を「おやすみゾーン」として表示し、就床(おやすみ)時刻と起床(おはよう)時刻のばらつきが、その範囲内(2時間以内)に収まるように少しずつ生活習慣を変えることで、体内時計を整えるサポートをします。
睡眠時間と体内時計グラフは、twitterおよびfacebookへ投稿可能です。(twitterは文章のみ)
*3 Android OS 2.3のおサイフケータイ機能またはNFCに対応するスマートフォン(一部機種除く)、または別売のUSBトレイ(型式HX-IT3)からPC経由。
【1日の測定記録】 : 毎日の睡眠状態がわかる

【1週間グラフ:振り返り用】 : スッキリ星の数、スヌーズ回数、睡眠(寝つき、起床)の関係を振り返る。

【1ヶ月グラフ「体内時計」】 : ねむりの体内時計のばらつきがひとめでわかる

メーカー希望小売価格
オープン価格
販売目標
80,000台(発売後1年間)
主な仕様
| 販売名称 | オムロン ねむり時間計 HSL-001 |
|---|---|
| 表示 | 睡眠時間 23時間59分まで アラーム時刻またはスッキリアラーム時刻 現在時刻 |
| メモリ | 表示メモリ 1回分 本体記憶メモリ 最大14回分 |
| 電圧電源 | DC6V(リチウム電池 CR2032×2個) |
| 電池寿命 | 約6ヶ月(1日1回測定、新品電池使用、当社試験条件による) |
| 外形寸法 | 幅約83×高さ約83×奥行き約16mm |
| 質量 | 約64g(電池含む) |
| 付属品 | お試し用電池(CR2032×2個、内蔵)、簡易ドライバー、 スタートアップガイド、取扱説明書(品質保証書付き) |

オムロン ねむり時間計 HSL-001 SleepDesign Lite
- 詳細お問い合わせ先
- オムロン ヘルスケア株式会社
E-mail:pr_ohq@omron.co.jp - 一般の方のお問い合わせ先
- オムロン ヘルスケア お客様サービスセンター
フリーダイヤル:0120-30-6606
(受付時間 9:00~19:00[祝日を除く月~金])
オムロン ヘルスケアサイトはこちら