ジョギング時の時間・距離・ペース・消費カロリーが分かる オムロン活動量計 Jog style HJA-312 スマホアプリでグラフ管理や目標管理も可能 2月1日発売 | オムロン
  1. ホーム
  2. ニュースルーム
  3. ニュースリリース - 2011年
  4. ジョギング時の時間・距離・ペース・消費カロリーが分かる オムロン活動量計 Jog style HJA-312 スマホアプリでグラフ管理や目標管理も可能 2月1日発売

ジョギング時の時間・距離・ペース・消費カロリーが分かる オムロン活動量計 Jog style HJA-312 スマホアプリでグラフ管理や目標管理も可能 2月1日発売

  • 2012年1月16日
  • オムロン ヘルスケア株式会社

オムロン活動量計 Jog style HJA-312
オムロン活動量計 Jog style HJA-312

オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都府向日市、代表取締役社長:宮田喜一郎)は、ポケットやポーチに入れるだけでジョギング時の走行時間、距離、消費カロリー、ペースが測定できるジョギング計「オムロン活動量計 Jog style(ジョグスタイル) HJA-312」(以下HJA-312)を、2月1日から発売します。
同時に、ジョギングデータのグラフ表示や減量サポート機能などを搭載した、Androidアプリサービスもスタートします。

2007年に開催された第1回東京マラソンを機にジョギングは身近なスポーツとして広がり、2006年には606万だったジョギング人口は2010年に883万人まで増加しています。*1 それに伴い、専用シューズやウェアといったグッズやサービスステーションといったサービスなどのジョギング関連市場も活性化しています。中でも、ジョギング実施者へのアンケートで最も買いたいジョギング関連グッズを聞いたところ、「ジョギング計測グッズ」がシューズに次いで第2位となっています。*2

このたび発売するHJA-312は、ポケットやポーチに入れるだけで、歩数や一日の総消費カロリーがわかるだけでなく、ジョギング時の時間、距離、消費カロリー、ペース(1kmの走行にかかった時間)が、簡単に計測できる活動量計です。
ジョギングやウォーキングなどの運動開始時にスタートボタンを長押しすると、ワークアウトモード*3 がスタートし、時間、距離、消費カロリー、ペースの計測が始まります。運動終了時に再度スタートボタンを長押しするとワークアウトモードは終了し、運動内容が分かります。 また、週間ダイエットサポート機能により、4週間の減量目標体重(体重の4%以内)を設定すると、目標達成に必要な1週間の活動カロリー消費目標を自動設置し、減量をサポートします。
さらに、健康管理サービス「ウェルネスリンク」とつなぐと、PCでのデータ管理に加え、Androidスマートフォンアプリで、グラフ管理やダイエット目標管理などが可能です。測定データは、おサイフケータイ機能付きのAndroidスマートフォンや携帯電話から簡単に自動転送できるので*4、データ管理も簡単です。別売品の通信トレイを使って、USBケーブルでPCへのデータ転送も可能です。
ウェルネスリンク上で「オートワークアウトシステム」を設定すれば、本体の加速度センサーと独自のアルゴリズムによって、ジョギングか歩行かを判断。ワークアウトを開始しなくても、5分以上走っているとそれまで走った分をさかのぼって、ジョギング時の時間、距離、消費カロリー、ペースを自動で計測します。
色は、ホワイト、ブラック、ピンク、ブルーの4色をご用意しました。バックライト機能も搭載しているので、夜のジョギングでも表示が確認できます。小さくて軽いので、装着に便利です。

*1
笹川スポーツ財団「スポーツライフに関する調査2010」より
*2
オムロン ヘルスケア調べ
*3
ワークアウトとは、一般的に健康を保つための運動、シェイプアップのためのトレーニングをさす言葉。当商品では、自ら意識的に行うジョギングやウォーキングなど1回分のトレーニングのこと。
*4
対応機種
スマートフォン:Android OS 2.3でおサイフケータイもしくはNFCに対応する機種(一部機種除く)
携帯電話:NTTドコモ903i/703iシリーズ以降のおサイフケータイ(iモードFeliCa対応携帯電話)対応機種(一部機種除く)

詳細は、次のとおりです。

Jog style HJA-312 主な特長

  1. ワークアウトをスタートすると、ジョギング時の時間、距離、消費カロリー、ペースを計測
    ポケットやポーチに入れるだけで、歩数や一日の総消費カロリーだけでなく、ジョギング時の時間、距離、消費カロリー、ペース(1kmの走行にかかった時間)が、簡単に計測できます。
    ジョギングやウォーキングなどの運動開始時にスタートボタンを長押しすると、ワークアウトモード*3 がスタートし、時間、距離、消費カロリー、ペースの計測が始まります。運動終了時に再度スタートボタンを長押しするとワークアウトモードは終了し、運動内容が分かります。

    【ワークアウト時の表示画面】

    ワークアウト時の表示画面

  2. ダイエットをサポートする「週間ダイエットサポート」
    本体またはウェルネスリンク上で、4週間の減量目標体重(体重の4%以内)を設定すると、1週間の活動カロリー消費目標を自動設定し、減量をサポートします。
    目標達成インジケータや週間目標達成度を画面上に表示するので、週間目標があとどれぐらいで達成するのか分かるとともに、目標を達成するとバンザイマークが表示されるので、モチベーションがアップします。

    【週間ダイエットサポート表示画面】

    週間ダイエットサポート表示画面

  3. Androidスマートフォンアプリで、グラフ管理やダイエット目標管理が可能
    健康管理サービス「ウェルネスリンク」とつなぐと、PCでのデータ管理に加え、無料のAndroidスマートフォンアプリで、グラフ管理やダイエット目標管理などが可能です。
    測定データは、おサイフケータイ機能付きのAndroidスマートフォンや携帯電話から 簡単に自動転送できるので*1、データ管理も簡単です。別売品の通信トレイを使って、USBケーブルでのデータ転送も可能です。

    【アプリプログラム例】

    アプリプログラム例:ワークアウト

    <ワークアウト>
    1回ごとのワークアウト時のデータを表やグラフで分かりやすく表示します。

    アプリプログラム例:カレンダー

    <カレンダー>
    1週間分のワークアウト時のデータを、表やグラフで分かりやすく表示します。

    アプリプログラム例:週間ダイエットサポート機能

    <週間ダイエットサポート機能>
    本体やウェルネスリンクで、4週間の減量目標体重(体重の4%以内)を設定すると、ダイエットの進捗状況と週ごと振り返りが一目でわかります。

    *1
    対応機種
    スマートフォン:Android OS 2.3でおサイフケータイもしくはNFCに対応する機種(一部機種除く)
    携帯電話:NTTドコモ903i/703iシリーズ以降のおサイフケータイ(iモードFeliCa対応携帯電話)対応機種(一部機種除く)
  4. オートワークアウトシステム
    ウェルネスリンク上で、「オートワークアウトシステム」を設定すると、加速度センサーと独自のアルゴリズムによって、ジョギングか歩行かを判断。ワークアウトを開始しなくても、5分以上走っているとそれまで走った分をさかのぼって、ジョギング時の時間、距離、消費カロリー、ペースが分かります。オートワークアウトシステム作動中は、本体画面に「AUTO」が点灯します。1分以上歩行や走行をしないと記録を終了します。

    【オートワークアウト作動時の表示画面】

    オートワークアウト作動時の表示画面

    【ご参考】

    (1)本体表示画面(測定内容)

    本体表示画面(測定内容)

    (2)ウェルネスリンクPC管理画面

    ウェルネスリンクPC管理画面

メーカー希望小売価格

オープン価格

販売目標

8万台(発売後1年間)

主な仕様

名称/型式 オムロン活動量計 Jog style HJA-312
電源電圧 DC3V(リチウム電池 CR2032×1個)
電池寿命 約5ヶ月(1日12時間装着時)新品電池使用、当社試験条件による
表示
当日目標活動時間 0~999分
週間目標達成度 0.0~999.9%
脂肪燃焼量 0.0~999.9g
総消費カロリー 0~9,999kcal
歩数 0~999,999歩
距離 0.0~999.9km
ワークアウト時間 0:00’00”~24:00’00”
ワークアウト距離 0.0~999.9km
ワークアウトペース 0.0~999.9分/km
ワークアウトカロリー 0~9,999kcal
メモリ
表示メモリ 7日分
ワークアウト 9回分
BEST記録1回分
週間ダイエットサポート 8週間分
本体記憶メモリ 最大14日分
ワークアウト 最大14回分
設定
性別 男/女  
年齢 6~99才  
体重 10~136kg : 1kg単位
身長 100~199cm : 1cm単位
WALK歩幅 30~120cm : 1cm単位
JOG歩幅 30~250cm : 1cm単位
週間ダイエットサポート OFF/0.0~(体重×0.04)kg
日付 2012年1月1日~2040年12月31日
時刻 0:00~23:59 : 24時間表示
質量 約25g(電池含む)
外形寸法 幅 約47.0×高さ 約47.0×奥行き 約13.0mm
付属品 お試し用電池(リチウム電池CR2032×1個、内蔵)
落下防止用ストラップ、ストラップ用クリップ
簡易ドライバー、スタートアップガイド、
取扱説明書(品質保証書付き)
別売品 USB通信トレイ(型式:HHX-IT3 オープン価格)

オムロン活動量計 Jog style HJA-312(ブルー)
オムロン活動量計 Jog style HJA-312(ブルー)

詳細お問い合わせ先
オムロン ヘルスケア株式会社
E-mail:pr_ohq@omron.co.jp
一般の方のお問い合わせ先
オムロン ヘルスケア お客様サービスセンター
フリーダイヤル:0120-30-6606
(受付時間 9:00~19:00[祝日を除く月~金])
オムロン ヘルスケアサイトはこちら