このウィンドウを閉じる
  1. ホーム
  2. ニュースリリース/更新情報/トピックス
  3. ニュースリリース - 2009年
  4. 大きな文字で、測定結果が確認しやすい オムロン体重体組成計 HBF-202 ~乗るだけ、簡単操作の両足式体重体組成計 9月1日発売~

大きな文字で、測定結果が確認しやすい オムロン体重体組成計 HBF-202 ~乗るだけ、簡単操作の両足式体重体組成計 9月1日発売~

  • 2009年8月24日
  • オムロン ヘルスケア株式会社

オムロン体重体組成計 HBF-202
オムロン体重体組成計 HBF-202

オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都市、代表取締役社長:山田 義仁)は、大きな文字で、測定結果が見やすくなった「オムロン体重体組成計 HBF-202」(以下、HBF-202)を、9月1日から発売します。

メタボリックシンドロームの予防・改善に人々の関心が高まる中、日々の健康管理のために体重体組成計を活用する方が増えており、毎日の家族の健康管理ツールとして、操作が簡単で文字が見やすいなど、使いやすさなどのニーズが増加して来ています。

このたび発売するHBF-202は、大型表示画面に、当社最大の文字高27mmで測定結果を表示します。測定結果は、体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、骨格筋率、基礎代謝、体年齢、BMIの順に自動で切り替わり、当社従来機種のように測定後にボタン操作の必要がないので、立ったままでも見やすく、簡単に測定結果を確認できます。
本体には、4人分の個人データ(測定に必要な、年齢・性別・身長)が登録できるので、ご家族の健康管理に最適です。体脂肪率、内臓脂肪レベル、骨格筋率とそれぞれの判定機能を搭載した、乗るだけで簡単に体組成が確認できる、両足測定方式のベーシックモデルです。
カラーは、ホワイトとダークブラウンの2色をご用意しています。

詳細は、次のとおりです。

<HBF-202の商品概要>

主な特長

  1. 当社最大の文字高27mmで、測定結果を表示
    大型表示画面に、当社最大の文字高27mmで測定結果を表示します。測定結果は、体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、骨格筋率、基礎代謝、体年齢、BMIの順に自動で切り替わり、当社従来機種のように測定後にボタン操作の必要がないので、立ったままでも見やすく、簡単に測定結果を確認できます。

    【測定結果表示画面】
    測定結果表示画面

  2. 4人分の個人データを登録
    体組成の測定に必要な「年齢・性別・身長」の個人データをあらかじめ4人分登録できます。登録していない方は、ゲストモードを使って測定が可能です。

  3. 「前回値」メモリ付き
    「ゲスト/前回値」ボタンを押すと、前回の測定結果が表示されるので、測定結果を比較することができます。

メーカー希望小売価格

オープン価格

販売目標

192,000台(発売後1年間)

主な仕様

名称/型式 オムロン体重体組成計 HBF-202
電源 単3形マンガン乾電池(R6) 4個
(単3アルカリ乾電池(LR6)も可)
電池寿命 約1年(単3形マンガン電池(黒)使用、室温23℃、1日4回測定時)
表示
体重 0~100kgまで :100g単位
100~135kgまで :200g単位
体脂肪率 5.0~50.0% :0.1%単位
体脂肪率判定 低い/標準/やや高い/高い
内臓脂肪レベル 1~30 :1レベル単位
内臓脂肪レベル判定 標準/やや高い/高い
骨格筋率 5.0~60.0% :0.1%単位
骨格筋率判定 低い/標準/やや高い/高い
基礎代謝 385~3999Kcal :1kcal単位
体年齢 18~80才 :1才単位
BMI 2.5~90.0 :0.1単位
メモリ 前回値表示
体重計精度
0kgを超え67.5kgまで  : ±200g
67.5kgを超え100.0kgまで  : ±300g
100.0kgを超え135.0kgまで  : ±600g
質量 約1.7kg(電池含む)
外形寸法 幅 約290×高さ 約44×奥行き 約280mm
付属品 お試し用電池(単3形マンガン乾電池4個)
取扱説明書(品質保証書付き)
JANコードNO. HBF-202-W  4975479407574(ホワイト)
HBF-202-T 4975479407567(ダークブラウン)

オムロン体重体組成計 HBF-202
オムロン体重体組成計 HBF-202

詳細お問い合わせ先
オムロン ヘルスケア株式会社
E-mail:pr_ohq@omron.co.jp
一般の方のお問い合わせ先
オムロン ヘルスケア お客様サービスセンター
フリーダイヤル:0120-30-6606
(受付時間 9:00~19:00[祝日を除く月~金])
オムロン ヘルスケアサイトはこちら

このページの上へ