視認性や安全化など大幅な機能アップを業界最短胴で実現した デジタルタイマ、電子カウンタ/タコメータをグローバルに発売
- 2009年6月30日
- オムロン株式会社
オムロン株式会社は、下記の新商品を7月1日から発売します。 <イメージ写真>
- 形H5CX-□-N (デジタルタイマ)
- 形H7CX-□-N (電子カウンタ/タコメータ)
<詳細URL> http://www.fa.omron.co.jp/product/special/2/h5cx_h7cx/
デジタルタイマ、電子カウンタ/タコメータは、食品/包装業界、工作機械、生産ライン、機器組み込み等、多くのFA業界にて使用されています。温度調節器なども含む、これらの単品コンポーネントは、PLC+タッチパネルが多く普及している今日でも、「頻繁に設定を変えるので独立させておきたい」「視認性を重視したい」「PLCプログラムを簡略化させたい」等のご要望があります。特に、海外においては、BRICsなど新興国での生産拡大にともない、海外向け装置への組み込みやメンテナンスといったニーズで、成長を維持し続けています。
今回発売する新商品は、従来機種の使いやすさ/配線/基本操作方法等は踏襲しつつ、「奥行き短胴化」「さらなる視認性向上」「安全安心化」「機能向上」「シリーズ追加」など、大きくバージョンアップし、お客様のご要望にお応えするものです。
また、海外向けの装置組み込みのほか、海外での設備立ち上げやメンテナンスといったニーズに対応するため、グローバルに発売します。
主な特徴
<形H5CX/H7CX共通>
- 業界最短胴(※)の奥行きサイズで、盤の薄型化に貢献
DC12-24Vタイプは奥行き59mmを実現。AC100-240Vタイプも電源-入力間を絶縁分離しながら78mmを実現し、制御盤の省スペース化に大きくお役立ちします。
※ 周囲温度上限55℃の工業用タイマ/カウンタにて(2009年6月 当社調べ) - 視認性の向上
文字高さ12mm(4桁タイプ)/10mm(6桁タイプ)を実現。輝度はさらに明るく視野角はさらに広がり視認性は抜群に向上しました。
また表示色は3色(赤、緑、橙)切替が可能なので出力状態が一目で分かります。(一部機種除く)。 - 電源-入力間を絶縁分離
誤配線による故障、感電、システムダウンなどから守るために、タイマ(カウンタ)の電源-入力間を絶縁分離しました(AC100-240Vの全仕様)。安心して配線/使用して頂けます。 - フロントパネル交換可能
別売のフロントパネルに交換することで、黒/白/ライトグレーから選択可能になり、盤の色や並べる機器の色に自由に組み合わせることができます。またラウンドデザインを採用していますので、取り付ける装置に優しくマッチします。(グッドデザイン賞申請中) - その他
「3年間無償保証」「設定値リミット機能搭載」「防水/防塵構造」など
<形H5CX>
- 瞬時出力付タイプを追加
瞬時接点付アナログタイマ使用しているが、「もう少し精度が欲しい」「経過時間が見たい」などのご要望に、配線(ソケット)を変更せずにデジタル化ができます。 - 新しいモードの追加
「ストップウォッチ」「電断保持ツインタイマ」モードを追加しました。お使いいただけるアプリケーションがさらに拡がります。
<形H7CX>
- タコメータ(回転計)機能を大幅に増強
2つの入力を独立で計測するモードや2つの入力を演算するモードも追加しました。また、回転数のピーク表示や出力オフディレイ機能など、便利な機能が満載です。 - ツインカウンタ機能を搭載
1台で独立2chのカウンタとして使えるモードを搭載しました。省スペースにお役立ちします。
標準価格(税抜)
形H5CX 11,700円~16,500円
形H7CX 13,500円~24,500円
販売目標
2009年度 200,000台
生産工場
オムロン(上海)有限公司
- 詳細お問合せ先
- オムロン株式会社
インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー
コントロール機器統轄事業部
産機コンポーネント事業部 事業推進課
森 健
〒525-0035 滋賀県草津市西草津2丁目2-1
TEL: 077-565-5216
URL: http://www.fa.omron.co.jp/