このウィンドウを閉じる
  1. ホーム
  2. ニュースリリース/更新情報/トピックス
  3. ニュースリリース - 2008年
  4. 口内をやさしくマッサージする「マッサージスウィング」モードを新搭載 オムロン音波式電動歯ブラシ『メディクリーン』 HT-B454 ~ブラシの毛先まで黒いフルブラックモデル 10月1日新発売~

口内をやさしくマッサージする「マッサージスウィング」モードを新搭載 オムロン音波式電動歯ブラシ『メディクリーン』 HT-B454 ~ブラシの毛先まで黒いフルブラックモデル 10月1日新発売~

  • 2008年9月18日
  • オムロン ヘルスケア株式会社

オムロン音波式電動歯ブラシ『メディクリーン』 HT-B454
オムロン音波式電動歯ブラシ『メディクリーン』 HT-B454

オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都市、代表取締役社長:山田 義仁)は、
「毛先スウィングテクノロジー」を搭載した音波式電動歯ブラシの新商品として、口内をやさしくマッサージし、歯ぐきをいたわりながら歯垢を効果的に除去する「マッサージスウィング」モードを新搭載した「メディクリーン HT-B454」を、10月1日から発売します。

厚生労働省が2005年に行った統計調査*1によると、歯周ポケットができたり、歯石の沈着が見られるといった、歯ぐきに問題を抱えている人は日本人の4人に3人にのぼります。歯周病は重症化すると動脈硬化の促進因子にもなるといわれ、生活習慣病との関連も指摘されており、健康維持と生活習慣病予防の観点からも毎日の口腔ケアの重要性が高まっています。
なかでも、歯ぐきにやさしい歯垢除去には、ブラシの毛先を軽く歯にあて細かく動かす「毛先みがき」が効果的であると歯科医が推奨しており、力に頼らず毛先の微細な動きで歯垢を除去する電動歯ブラシが求められています。
このような市場背景のもと、2007年11月に発売した音波式電動歯ブラシ「メディクリーン」は、毛先の振動幅を最大で約2倍に*2向上させた当社独自の技術「毛先スウィングテクノロジー」や、軽くて細い本体デザインが好評をいただき、発売以来シリーズ合計で33万本以上を販売しています*3。

このたび発売する「HT-B454」は、毛先の縦方向と横方向の大きな動きが口内をやさしくマッサージし、歯ぐきをいたわりながら歯垢を効果的に除去する「マッサージスウィング」モードを新搭載した、音波式電動歯ブラシ「メディクリーン」の新モデルです。
「マッサージスウィング」モードは、従来機種で好評をいただいている、1分間に約13,000回という歯ぐきにやさしい低い振動で、毛先の振動幅を横方向に最大約2倍に向上させた「ワイドスウィング」モードと、1分間に約33,000回の振動数で、毛先の振動幅を縦方向に最大約1.5倍に向上させた「ポイントスウィング」モードを交互に組み合わせたモードです。毛先の縦方向と横方向への大きな動きが口内をやさしくマッサージし、歯ぐきをいたわりながら歯垢をしっかりと除去します。
また、ブラシの毛先部分だけではなくネック部分も黒い「ダブルメリットブラックブラシ」を新たにご用意。超極細の黒色の長い毛が歯周ポケットにかくれた歯垢をかき出し、エッジ加工の黒色の短い毛が歯の表面にこびりついた汚れまできれいに落とし、歯についた歯垢をすみずみまで落とします。
ブラシだけではなく、歯ブラシの本体や充電器カバー、さらに付属の携帯ケースも黒色で統一し、上質感のある落ち着いたデザインで仕上げました。

*1 2005年度「歯科疾患実態調査」より
*2 オムロンヘルスケア調べ。トリプルクリアブラシ使用時、本商品ノーマルモードとの比較(100g負荷時)
*3 2008年8月末時点

詳細は次のとおりです。

主な特長

  1. 口内をやさしくマッサージし、歯ぐきをいたわりながら歯垢を効果的に除去する
    「マッサージスウィング」モード

    従来機種で好評をいただいている、1分間に約13,000回という歯ぐきにやさしい低い振動で、毛先の振動幅を横方向に最大約2倍に向上させた「ワイドスウィング」モードと、1分間に約33,000回の振動数で、毛先の振動幅を縦方向に最大約1.5倍に向上させた「ポイントスウィング」モードを交互に組み合わせた「マッサージスウィング」モードを新搭載。毛先の縦方向と横方向への大きな動きが口内をやさしくマッサージし、歯ぐきをいたわりながら歯垢をしっかりと除去します。
    マッサージスウィング
    「マッサージスウィング」

  2. 黒色で統一した、上質感のある落ち着いたデザイン
    歯ブラシの本体以外にも、ブラシの毛先部分だけではなくネック部分も黒い「ダブルメリットブラックブラシ」、充電器カバー、さらに付属の携帯ケースも黒色で統一し、上質感のある落ち着いたデザインで仕上げました。
    ダブルメリットブラックブラシ
  3. 持ち運びに便利な携帯ケース
    ブラシを装着した状態で収納できる、持ち運び用の携帯ケースをご用意。会社や出張先、旅行先でも、使い慣れた電動歯ブラシを使っていただけます。
    持ち運びに便利な携帯ケース
  4. 防水性向上により、本体と充電器カバーの水洗いが可能(従来機種より継承)
    防水性を高めた本体は手軽に水洗いができるので、付着した歯磨き粉や汚れなどを洗い流すことができます。また、充電器には取り外し可能で水洗いできるカバーを取り付けました。お手入れも簡単で、いつでも清潔にお使いいただけます。
    防水性向上により、本体と充電器カバーの水洗いが可能
  5. お好みの速度を選ぶことができる「5段階速度切替」機能(従来機種より継承)
    低速(約13,000回/分)から高速(約33,000回/分)の間で5段階の速度切替が可能です。自分の好みに合う振動でブラッシングすることができます。

販売価格

オープン価格

販売目標

3万台(発売後1年間)

主な仕様

名称/型式 オムロン音波式電動歯ブラシ HT-B454
電源電圧 AC100~110V 50/60Hz
消費電力 約2W(充電時)
充電方式 電磁誘導方式
使用電池 ニッケル水素電池2個(Ni-MH2.4V)
充電時間 約16時間(室温23℃にて)
連続使用時間 約30分※(室温23℃にて満充電後100g負荷・ノーマルモード時)
オートパワーオフ3分
モード ノーマル、ワイドスウィング、ポイントスウィング、マッサージスウィング、5段階速度切替
振動数 ノーマル 約25,500回/分(無負荷時)
ワイドスウィング 約13,000回/分(無負荷時)
ポイントスウィング 約33,000回/分(無負荷時)
マッサージスウィング 約13,000~約33,000回/分(無負荷時)
使用環境温湿度 +5~+35℃、30~85%RH
保管環境温湿度 -20~+60℃、10~95%RH
本体質量 本体:約62g(ブラシ含む)
充電器:約180g
外形寸法 本体:全長約225mm(ブラシ含む)、約20×23mm(楕円形状)
充電器:幅約61×高さ約47×奥行き約83mm
付属品 ダブルメリットブラックブラシ(1本)、トリプルクリアブラシ(1本)、極細マイルドブラシ(1本)、すき間みがきブラシ(1本)、充電器(1台)、携帯ケース、取扱説明書(品質保証書付き)
JANコードNO. 4975479406157

※充電池の特性として、充電を繰り返すたびに満充電での使用時間は次第に短くなります。

別売品

ダブルメリットブラックブラシ SB-B50 メーカー希望小売価格 980円(2本入り、税込)
トリプルクリアブラシ SB-070 メーカー希望小売価格 630円(2本入り、税込)
極細マイルドブラシ SB-080 メーカー希望小売価格 630円(2本入り、税込)
すき間みがきブラシ SB-090 メーカー希望小売価格 840円(2本入り、税込)
 
※音波式電動歯ブラシ「シュシュ マイクロビブラート」で使用していた下記ブラシ2種も、「メディクリーン」シリーズの全機種で使用することができます。
ダブルメリットブラシ SB-050 メーカー希望小売価格 263円(1本入り、税込)
歯ぐきマッサージブラシ SB-060 メーカー希望小売価格 368円(1本入り、税込)

オムロン 音波式電動歯ブラシ『メディクリーン』 HT-B454
オムロン 音波式電動歯ブラシ『メディクリーン』 HT-B454

詳細お問い合わせ先
オムロン ヘルスケア株式会社
E-mail:pr_ohq@omron.co.jp
一般の方のお問い合わせ先
オムロン ヘルスケア お客様サービスセンター
フリーダイヤル:0120-30-6606
(受付時間 9:00~19:00[祝日を除く月~金])
オムロン ヘルスケアサイトはこちら

このページの上へ