このウィンドウを閉じる
  1. ホーム
  2. ニュースリリース/更新情報/トピックス
  3. ニュースリリース - 2008年
  4. 正しいダイエットの進捗状況を総合判断する「MYダイエット判定」機能を搭載オムロン体重体組成計 カラダスキャン HBF-601 オムロン体重体組成計 カラダスキャン HBF-701 ~ダイエットの目標達成をサポート 9月1日同時発売~

正しいダイエットの進捗状況を総合判断する「MYダイエット判定」機能を搭載 オムロン体重体組成計 カラダスキャン HBF-601
オムロン体重体組成計 カラダスキャン HBF-701
~ダイエットの目標達成をサポート 9月1日同時発売~

  • 2008年8月21日
  • オムロン ヘルスケア株式会社

オムロン体重体組成計 カラダスキャン「HBF-701」
オムロン体重体組成計 カラダスキャン「HBF-701」

オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都市、代表取締役社長:山田 義仁)は、ダイエットの進捗状況を判定する「MYダイエット判定」機能を搭載したオムロン体重体組成計 カラダスキャン「HBF-601」「HBF-701」を、9月1日から発売します。

理想の体型作りや、メタボリックシンドローム予防・改善のためにダイエットに取り組む方にとって、単に体重や体脂肪率の数値の変化を見るだけではなく、食事と運動でリバウンドしない正しいダイエットができているかどうかを知ることは、ダイエット継続のモチベーション維持につながります。

このたび発売するオムロン体重体組成計 カラダスキャン「HBF-601」「HBF-701」(以下HBF-601/701)は、「MYダイエット判定」機能を搭載し、「食事と運動で内臓脂肪や皮下脂肪を減らし、運動で骨格筋*1を増やすことで基礎代謝をあげる」という正しいダイエットが行われているかどうか、ダイエットの進捗状況を判定します。
当商品で初めて測定した数値が、「MY基準日」として自動記憶されます。「MY基準日」を変更したい場合には、体組成を測定後、表示部にある「MY基準日」ボタンを押すと、その日の測定データが「MY基準日」として本体に記憶されます。
HBF-601では、MY基準日と以降の測定日の体重と内臓脂肪レベル、骨格筋率の変化のバランスから総合的に、HBF-701では、体重と皮下脂肪率、骨格筋率の変化のバランスから「全身」「両腕」「体幹」「両脚」の部位ごとに、それぞれ「良好」2段階、「維持」「注意」の計4段階でダイエットの進捗状況を判定します。
また、HBF-601では、内臓脂肪レベルと体幹皮下脂肪率が同年齢の人の平均値と比較して多いか少ないのかの「同年齢比較」を5段階で表示。HBF-701は、皮下脂肪率と骨格筋率を「全身」「両腕」「体幹」「両脚」の部位別に測定するとともに、同じ体格/性別/年齢の人の平均値と比べて多いのか少ないのかを部位別に5段階で表示します。
さらに、薄型で、シンプルかつ安定感のあるデザインにしました。HBF-701では、全面電極を採用し、足の位置を気にせず乗ることができます。

詳細は次の通りです。

*1 筋肉は大きく分けると、内臓を作っている「平滑筋」、心臓を作っている「心筋」、そして体を動かすための「骨格筋」の3つに分かれます。「平滑筋」と「心筋」は運動によって変化しませんが、「骨格筋」は、運動によって鍛える(増やす)ことができる筋肉です。

カラダスキャン「HBF-601/701」の商品概要

主な特長
  1. 「MY基準日」設定で、ダイエット開始日の体組成計データを記憶
    当商品で初めて測定した数値が「MY基準日」として自動記憶されます。「MY基準日」を変更したい場合には、体組成計を測定後、表示部にある「MY基準日」ボタンを押すと、その日の測定データが「MY基準日」として本体に記憶されます。(HBF-701の場合は、2秒以上の長押し)
    HBF-601では、表示画面上に、その日のデータとともにMY基準日のデータが表示されるので、データの変化を簡単に比較することができます。
    HBF-701では、「MY基準日」ボタンを押すと、MY基準日のデータが表示されます。
  2. 業界初「MYダイエット判定」機能で、ダイエットの進捗状況をチェック
    HBF-601では、MY基準日と以降の測定日の体重と内臓脂肪レベル、骨格筋率の変化のバランスから総合的に、HBF-701では、体重と皮下脂肪率、骨格筋率の変化のバランスから「全身」「両腕」「体幹」「両脚」の部位ごとに、それぞれ「良好」2段階、「維持」「注意」の計4段階でダイエットの進捗状況を判定します。例えば、体重と内臓脂肪レベル/皮下脂肪率が減り、骨格筋率が増えていると正しいダイエットが実行されていると判断し、「良好」となります。HBF-701では、「全身」「両腕」「体幹」「両脚」の部位別にMYダイエット判定が表示されるので、気になる部位のダイエット進捗状況が簡単に確認できます。

  3. <HBF-601>

    HBF-601

    <HBF-701>

    HBF-701

    HBF-701では、MY基準日ボタンを押すとMY基準日の数値が表示されます。

  4. 「同年齢比較」機能搭載
    HBF-601では、内臓脂肪レベルと体幹皮下脂肪率が同年齢の人の平均値と比較して多いか少ないのかの「同年齢比較」を5段階で表示。HBF-701は、皮下脂肪率と骨格筋率を両腕/体幹/両脚の部位別に測定するとともに、同じ体格/性別/年齢の人の平均値と比べて多いのか少ないのかを部位別に5段階で表示します。

測定/表示項目一覧

 
HBF-601
HBF-701
体重
BMI
基礎代謝
内臓脂肪レベル
内臓脂肪レベル判定
体脂肪率
体脂肪率判定
骨格筋率
骨格筋率判定
部位別皮下脂肪率
○(体幹のみ)
部位別骨格筋率
MYダイエット判定
内臓脂肪レベル同年齢比較
体幹皮下脂肪率同年齢比較
部位別皮下脂肪率同年齢比較
部位別骨格筋率同年齢比較
体年齢

部位別:全身、両手、体幹、両脚

メーカー希望小売価格

オープン価格

販売目標

HBF-601 120,000台 (発売後1年間)
HBF-701 120,000台 (発売後1年間)

主な仕様

[HBF-601]

名称/型式 オムロン体重体組成計 カラダスキャン HBF-601
表示*
体重 0~100kgまで :100g単位
  100~135kgまで :200g単位
体脂肪率 5.0~50.0% :0.1%単位
内臓脂肪レベル 0.5~30.0 :0.5レベル単位
BMI 2.5~90.0 :0.1単位
基礎代謝 385~3999kcal :1kcal単位
体年齢 18才~80才 :1才単位
骨格筋率 5.0~60.0% :0.1%単位
体幹皮下脂肪率 5.0~60.0% :0.1%単位
体脂肪率判定 低い/標準/やや高い/高い
内臓脂肪レベル判定 標準/やや高い/高い
骨格筋率判定 低い/標準/やや高い/高い
MYダイエット判定   :4段階
  内臓脂肪レベル    4段階
  骨格筋率    4段階
同年齢比較 内臓脂肪レベル :5段階
  体幹皮下脂肪率  5段階
メモリ ポイントメモリ  
  今日/1日前/7日前/1ヶ月前/2ヶ月前/3ヶ月前
電源 単3形マンガン乾電池4個(R6)
〔単3形アルカリ乾電池(LR6)もご使用になれます〕
電池寿命 約1年(単3形マンガン乾電池<黒>使用、室温23℃、1日4回測定時)
質量 約2.1Kg(電池含む)
外形寸法 幅約300×高さ約51×奥行き約325mm
JANコード 4975479603068
付属品 お試し用乾電池(単3形マンガン乾電池4個)
取扱説明書(品質保証書付き)

※9才以下の方:体重とBMIだけの表示となります。
 81才以上の方:体組成は参考値となります。

[HBF-701]

名称/型式
オムロン体重体組成計 カラダスキャン HBF-701
表示*
体重 0~100kgまで :100g単位
  100~135kgまで :200g単位
体脂肪率 5.0~50.0% :0.1%単位
内臓脂肪レベル 0.5~30.0 :0.5レベル単位
BMI 2.5~90.0 :0.1単位
基礎代謝 385~3999kcal :1kcal単位
体年齢 18才~80才 :1才単位
部位別皮下脂肪率
  全身・両腕・体幹・両脚 5.0~60.0% :0.1%単位
部位別骨格筋率
  全身・両腕 5.0~60.0% :0.1%単位
  体幹 5.0~50.0% :0.1%単位
  両脚 5.0~70.0% :0.1%単位
体脂肪率判定 低い/標準/やや高い/高い
内臓脂肪レベル判定 標準/やや高い/高い
MYダイエット判定 :4段階
同年齢比較 部位別皮下脂肪率 :4段階
部位別骨格筋率  5段階
メモリ ポイントメモリ
今日/1日前/7日前/1ヶ月前/2ヶ月前/3ヶ月前
電源 単3形マンガン乾電池4個(R6)
〔単3形アルカリ乾電池(LR6)もご使用になれます〕
電池寿命 約1年(単3形マンガン乾電池<黒>使用、室温23℃、1日4回測定時)
質量 約2.2Kg(乾電池含む)
外形寸法 幅約300×高さ約51×奥行き約325mm
JANコード 4975479603075
付属品 お試し用乾電池(単3形マンガン乾電池4個)
取扱説明書(品質保証書付き)

※9才以下の方:体重とBMIだけの表示となります。
 81才以上の方:体組成は参考値となります。

オムロン体重体組成計 カラダスキャン「HBF-601」
オムロン体重体組成計 カラダスキャン「HBF-601」

オムロン ヘルスケア株式会社
E-mail:pr_ohq@omron.co.jp
一般の方のお問い合わせ先
オムロン ヘルスケア お客様サービスセンター
フリーダイヤル:0120-30-6606
(受付時間 9:00~19:00[祝日を除く月~金])
オムロン ヘルスケアサイトはこちら

このページの上へ