アプリケーション開発に欠かせない開発ライブラリを同梱UHF帯 RFID評価・開発キット
- 2006年12月18日
- オムロン ソフトウェア株式会社
オムロン ソフトウェア株式会社(京都市下京区 社長:荒尾真樹)は、発売以来ご好評いただいている「RFID開発キット」シリーズに、新たなラインナップとして、「UHF帯RFID評価・開発キット」を以下の通り発売します。従来シリーズの特長を引継ぎ、安価な価格設定の上、システムの導入評価に必要な機器と評価ツール、アプリケーション開発に欠かせない開発ライブラリを同梱します。
| 商品構成 | ・オムロン製リーダライタ(V750-BA50C04-JP)×1台 ・オムロン製アンテナ(V750-HS01CA-JP)×1台 ・シールラベル×100枚 ・ 設置用スタンド×1台 ・設置、評価用ツール ・ アプリケーション開発用ライブラリ*1 ・アプリケーション開発用サンプルアプリケーション(ソースコード付) |
![]() |
|---|---|---|
| 動作環境 | 動作OS:Windows 2000/XP 開発ツール:Visual Studio 2005 |
|
| 動作環境 | 2007年2月1日(木) 900,000円(税抜き価格) |
*1ライブラリ:ある特定の機能を持ったプログラムを他のプログラムから利用できるよう部品化したもの。ライブラリ自体は単独で機能せず、他のプログラムの一部として動作します。本商品ではRFID機器との情報交換と制御をつかさどる専用プログラムを指します。
近年、サプライチェーンマネージメント(SCM)市場では、物流センタにおける入出荷検品業務の効率化や在庫情報の精度・リアルタイム性向上という課題に直面しており、その解決策として、UHF帯RFIDを活用したシステム導入のニーズが急激に高まっています。
当社は2004年7月に13.56Mhz帯RFID開発キットを市場に商品出荷して以来、オムロン(株)製のRFID機器毎に開発ライブラリを用意した開発キットシリーズを発売して参りました。現在までに、RFID開発キットシリーズとして4種類、RFIDシステム構築支援キットとして2種類の商品を出荷しております。これらの実績とお客様からの多数ご要望をもとに、この度本商品を発売することになりました。
主な特長
- 容易な導入・評価作業
評価用ツールでは、運用評価テストやテスト結果の帳票出力が可能です。そのため、手間の掛かる機器設置を容易にかつ効率的に行うことができます。 - アプリケーション開発を短納期、低コスト化
開発ライブラリを同梱しています。そのためWindowsアプリケーション開発者であればRFIDアプリケーションの開発経験が無い方でも簡単にアプリケーションを作成することができ、お客様への納期短縮も実現可能です。 - 最適なシステムの自動化と最高の読取精度を実現したハードウェア
- オートチューニングマルチアクセス機能
- フィルタリング機能
- Power Level 機能
- 使用チャンネルモニタ機能
- エラーロギング機能
- 安価なオールインワンキットです
オムロンは高品質のRFIDハードウェアとソフトウェアを全てグループ内でご用意することができ、他社の同等商品と比べて安価に提供することができます。
「UHF帯 RFID評価・開発キット」の機能について
図:運用評価テスト画面イメージ
- 読取状況リアル表示機能(評価用ツール)
タグの読取状況を即座に画面に表示します。アンテナ別にタグがどのように読まれているかを把握することができます。また、デモンストレーションとして使用いただいても効果的です。 - 運用評価テスト(評価用ツール)
運用を想定した読取りを繰返し行うことで、平均処理時間やタグ別の平均認識率などのデータを集計/表示します。運用前に設置状況をご評価いただけます。 - アプリケーション開発用ライブラリ
ハードウェア制御用のコマンドをすべてカバーしたフルスペックライブラリです。実装方法は、付属サンプルアプリケーションのソースコードを公開しますので、簡単にご理解いただけます。
- 詳細お問い合わせ先
- オムロン ソフトウェア株式会社 新規事業推進部 松藤
〒600-8234 京都市下京区塩小路通堀川東入
TEL:075-352-7421
FAX:075-352-7210
オムロン ソフトウェアサイトはこちら