このウィンドウを閉じる
  1. ホーム
  2. ニュースリリース/更新情報/トピックス
  3. ニュースリリース - 2005年
  4. 64Bit OS(Windows/Linux)対応オムロン無停電電源装置(UPS)用 自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」/「UPSサービスドライバ」の無償ダウンロード開始

64Bit OS(Windows/Linux)対応オムロン無停電電源装置(UPS)用 自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」/「UPSサービスドライバ」の無償ダウンロード開始

  • 2005年11月1日
  • オムロン株式会社

64Bit OS(Windows/Linux)対応オムロン無停電電源装置(UPS)用 自動シャットダウンソフト
「PowerAct Pro」/「UPSサービスドライバ」の無償ダウンロード開始

「PowerAct Pro」は、Red Hat Enterprise Linux v.4、MIRACLE LINUX V3.0 - Asianux Inside for x86-64に対応しました。

「UPSサービスドライバ」は、Microsoft Windows Server 2003 x64 Editions および Microsoft Windows XP Professional x64 Editionに対応しました。

両ソフトウェアは、2005年11月7日より当社ホームページから無償にてダウンロードを開始します。(「PowerAct Pro」は、本ソフトを収録しているCD-ROMを持っているユーザのみとなります)

「PowerAct Pro」の追加OS
  • Red Hat Enterprise Linux v.4
  • MIRACLE LINUX V3.0 - Asianux Inside for x86-64

「UPSサービスドライバ」の追加OS
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 x64 Editions

なおPowerAct Pro、UPSサービスドライバを同梱しているUPS、およびオプション対応のPowerAct Pro(型式:PA01)には、2006年1月以降当社出荷分から順次同梱していく予定です。

64Bit OS対応の自動シャットダウンソフトの拡充により、64Bit市場の開拓も強力に推進し、さらにUPSの売上アップを図っていきます。

PowerAct Proの主な特長
  • 連携シャットダウン機能
  • 停電などの電源異常時に、同一ネットワーク上の複数のPCサーバをシャットダウンすることができます。

  • 出力コンセント制御対応(BN100XR/BN150XR/BN240XRのみ)
  • UPSの出力コンセントを個別にOFF/ONすることができます。これにより、ネットワーク機器やストレージを停電時にはPCサーバより後で停止させ、電源復旧時には先に起動させることができます。また、停電時だけでなく、通常時も手動で出力停止/開始を制御できます。

  • 冗長電源搭載サーバに対応
  • 冗長電源を搭載したPCサーバに2台のUPSを接続して使用することができます。これにより、片方のUPSの電源常時(停電など)にはシャットダウンを行わず、2台両方のUPSで電源異常が発生したときのみPCサーバをシャットダウンさせるのでシステムの稼働率を高めることができます。(1+1構成、N+1構成に対応)

  • USB通信対応(BX35F/BX50F、BZ35T/BZ50T/BZ50LT、BN100XR/BN150XR/BN240XRのみ)
  • WindowsだけでなくLinuxでもUSB通信ができます。

    (注1)Red Hat Enterprise Linux v.4の環境でUSB通信可能な機種は、
    BN100XR/BN150XR/BN240XRのみです(2005年11月1日時点)。

    (注2)LinuxでUSB通信をする場合は、オムロンUPS対応HIDドライバをインストールしてください。(Red Hat Enterprise Linux v.4、MIRACLE LINUX Standard Edition V2.1を除く)

  • リモートでのUPS管理機能
  • ネットワーク上のPowerAct ProがインストールされていないクライアントPCからもWebブラウザを使用してUPSを管理することができます。UPSに専用通信ケーブルで接続され、PowerAct Pro がインストールされたPCサーバからだけでなく、離れた場所からもUPSの監視や設定変更を行うことができます。

動作環境
対応コンピュータ DOS/V機、NEC製PC98NXシリーズ機
(NEC製PC9801、9821シリーズではご使用になれません。)
(Apple製Macintoshおよびその互換機ではご使用になれません。)
対応OSと
対応プラットフォーム
RedHat Enterprise Linux v.4 <注> x86,AMD64,EM64T
RedHat Enterprise Linux Ver3 x86,AMD64,EM64T
SUSE Linux Enterprise Server 9 x86,AMD64,EM64T
Turbolinux 10 Server x86
MIRACLE LINUX V3.0- Asianux Inside for x86-64 AMD64,EM64T
MIRACLE LINUX V3.0- Asianux Inside x86
MIRACLE LINUX Standard Edition V2.1 x86
Windows XP Professional x64 Edition
Windows Server 2003 x64 Edition
AMD64,EM64T
Windows Server 2003
Windows XP/2000/Me/98SE/98
x86
Webサーバ Windows版=Apache HTTP Server Ver1.3.33
Linux版=OS標準のhttpdを使用する。
接続インタフェース RS-232C、USB
ネットワーク通信時のプロトコル TCP/IP
対応のUPS 常時商用給電方式 BZ35T/BZ50T/BZ50LT(※)
BX35F/BX50F/BX50FW/BX75SW
BX35XFV/BX50XFV
BX35XFS/BX50XFS(※)
ラインインタラクティブ方式 BN100XR/BN150XR/BN240XR
BN50XS/BN75XS/BN100XS/BN140XS
常時インバータ給電方式 BU50SW/BU75SW/BU100SW/BU150SW BH60PCW/BH100PCW
BU50XS/BU70XS/BU100XS
BU100XR2/BU200XR2

‹注› Red Hat Enterprise Linux v.4の環境でUSB通信可能な機種は、
BN100XR/BN150XR/BN240XR のみです

(※)BZ35T/BZ50T/BZ50LT、BX35XFS/BX50XFSには、自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」を標準バンドルしていません。別途オプション(型式:PA01)をご購入ください。

UPSサービスドライバの主な特長
  • 独自の設定画面
  • 設定操作が簡単な画面からMicrosoft Windows XP Professional x64 Edition/Microsoft Windows Server 2003 x64 Editions 標準シャットダウンソフト「UPSサービス」の各機能を設定することが可能です。

  • USB通信
  • UPSサービスドライバ(USB版)に収録されている当社UPS専用の仮想COMドライバを使用することで、USB通信機能搭載の当社UPSでもMicrosoft Windows XP Professional x64 Edition/Microsoft Windows Server 2003 x64 Editions 標準シャットダウンソフト「UPSサービス」をご使用できます。

  • ファイルセーブ
  • ファイルセーブ機能を使用すれば、自動シャットダウン時に編集中の文書ファイル(Word、Excel、PowerPointなど)のファイルを自動保存することができます。

  • UPSの自動停止
  • OSシャットダウン後、UPSを自動停止できます。

  • 待機時間の設定範囲の拡大
  • 停電などの電源トラブルが発生してからOSシャットダウンを開始するまでの待機時間を「0分」から設定できます。

動作環境
対応コンピュータ DOS/V機、およびNEC製PC98NXシリーズ機
(NEC製PC9801、9821シリーズではご使用になれません。Apple製Macintoshおよびその互換機ではご使用になれません。)
対応OSと対応プラットフォーム Windows XP Professional x64 Edition (日本語/英語)
Windows Server 2003 x64 Editions (日本語/英語)
AMD64, EM64T
接続インタフェース RS-232C、USB‹注2›
対応のUPS 常時商用給電方式 BZ35T/BZ50T/BZ50LT
BX35F/BX50F/BX50FW/BX75SW
BX25XT、BX50LS‹注1›、BX75XS2
BX35XFV/BX50XFV/BX35XFS/BX50XFS‹注3›
ラインインタラクティブ方式 BN100XR/BN150XR/BN240XR
BN50XS/BN75XS/BN100XS/BN140XS
常時インバータ給電方式 BU50SW/BU75SW/BU100SW/BU150SW
BH60PCW/BH100PCW,
BU50XS/BU70XS/BU100XS
BU100XR2/BU200XR2

‹注1› BX50LSは、バックアップ電源停止信号によるUPS自動停止はできません。

‹注2› UPSサービスドライバ(USB版)に収録されている当社無停電電源装置(UPS)専用の仮想COMドライバをインストールしてください。
USB通信対応機種 : BZ35T/BZ50T/BZ50LT/BX35F/BX50F/BN100XR/BN150XR/BN240XR

‹注3› BX35XFS, BX50XFSは、自動シャットダウンソフトを同梱していません。別途オプション(型式:PA35)をご購入ください。

PowerAct Pro
UPSサービスドライバ

※記載の社名、製品名はすべて各社の商標または登録商標です。

詳細お問い合わせ先
オムロン株式会社
事業開発本部 周辺機器事業部
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-10
TEL. 03-3436-7228
オムロンパソコン周辺機器サイトはこちら

このページの上へ