使いやすさを追求したユニバーサルデザインを、低価格の実測式体温計に採用オムロン 電子体温計『けんおんくん』 MC-170 -防水タイプ・基礎体温計測用も揃えて3機種同時発売 11月1日発売-
- 2005年10月28日
- オムロン ヘルスケア株式会社

オムロン 電子体温計『けんおんくん』・MC-170
オムロンヘルスケア株式会社(本社所在地:京都市、代表取締役社長:赤星慶一郎)では、電子体温計の新商品として、使いやすさを追求したユニバーサルデザインを採用した、低価格の実測式電子体温計「オムロン電子体温計『けんおんくん』 MC-170」を、11月1日から発売します。防水タイプの「MC-171W」、基礎体温計測用の「MC-172L」も同時発売します。
現在、電子体温計の国内市場規模は年間700万台と推定されます(当社調べ)。その内訳は、予測式*1が約230万台、耳式が約70万台、通常の実測式*2が約400万台と なっており、低価格の実測式が市場の55%以上を占めています。
このたび発売する「オムロン電子体温計『けんおんくん』・MC-170」は、ユニバーサルデザインを採用した、普及タイプの実測式電子体温計です。感温部(先端部分)を平らな形状にすることで、検温中にわきや口中で体温計が動きにくくなり、より正確で安定した測定ができます。また、表示部には大型液晶画面を採用。当社従来のペンシル型実測式体温計に比べ、文字の大きさが約1.6倍になり、より見やすくなりました。検温が終了すると、ブザーが知らせる「お知らせブザー」付きです。
同時発売の「MC-171W」は、水で丸洗いできる防水タイプですので、ご家族で清潔に使っていただけます。
「MC-172L」は、基礎体温計測用です。
*1 測定開始からの温度と温度変化を、マイクロコンピュータに記憶されている温度変化のパターンと照らし合わせながら、平衡温を予測する方法。
*2 測定開始から平衡温(もうこれ以上、体温計の表示が上がらない状態)になるまでの実際の体温の状況を忠実に表示する方法。
詳細は次のとおりです。
<商品概要>
主な特長
1.検温中に動きにくい、平らな感温部(先端部)
感温部(先端部分)を平らな形状にすることにより、検温中にわきや口中で体温計が動きにくくなり、より正確な測定をしていただけます。

平らな感温部
2. 見やすい大型表示
測定値表示部には大型液晶画面を採用。当社従来のペンシル型実測式体温計に比べ約1.6倍の文字で表示することにより、より見やすくなりました。
3. お知らせブザー付き
検温が終了すると、ブザーがお知らせします。
4. 水で洗える防水タイプ(MC-171W)
水で丸洗いできるので、ご家族で清潔に使っていただけます。
5. 便利な基礎体温表付き(MC-172L)
基礎体温測定用のMC-172Lには、便利な基礎体温表がついています。
比較表
| 特徴 | 測定部位 | メーカー希望小売価格 | |
| MC-170 | お知らせブザー付きのスタンダードタイプ | わき・口中 | 1,313円(税込み) |
| MC-171W | 水で丸洗い可能な防水タイプ | わき・口中 | 1,680円(税込み) |
| MC-172L (基礎体温測定) |
基礎体温表付き | 口中 | 1,943円(税込み) |

販売価格
MC-170 1,313円(税込み)
MC-171W 1,680円(税込み)
MC-172L 1,943円(税込み)
販売目標
05年度
MC-170 40万台
MC-171W 30万台
MC-172L 20万台
主な仕様
| 名称/型式 | オムロン電子体温計 MC-170 / -171W / 172L |
|---|---|
| 電源電圧 | DC1.5V(アルカリマンガンボタン電池LR41×1個) |
| 消費電力 | 0.1mW |
| 電池寿命 | 約1100回(実測測定) |
| 感温部 | サーミスタ |
| 測定方式 | 実測 |
| 体温表示 | MC-170/-171W 3桁+℃表示、0.1℃毎 |
| MC-172L 4桁+℃表示、0.01℃毎 | |
| 測定精度 (標準室温23℃にて、恒温水槽で実測測定した場合) |
MC-170/-171W ±0.1℃ |
| MC-172L ±0.05℃(35.00~38.00℃)、 ±0.1℃(32.00~34.99℃および38.01℃~42.0℃) | |
| 測定範囲 | MC-170/-171W 32.0~42.0℃ |
| MC-172L 32.00~42.00℃ | |
| 使用環境温湿度 | 周囲温度:+10~+40℃ 相対湿度:30~85%RH |
| 保管環境温湿度 | 周囲温度:-20~+60℃ 相対湿度:30~95%RH |
| 質量 | 約13.0g(電池含む) |
| 外形寸法 | 幅19.6×長さ129.7×厚さ13.2mm |
| 付属品 | お試し用電池(アルカリマンガンボタン電池LR41×1)、収納ケース 、取扱説明書(品質保証書付き)、基礎体温表(MC-172Lのみ) |
| 医療機器許可番号 | 24BY0001 |

オムロン 電子体温計『けんおんくん』・MC-170
- 詳細お問い合わせ先
- オムロン ヘルスケア株式会社
E-mail : pr_ohq@omron.co.jp - 詳細お問い合わせ先
- *一般の方のお問い合わせ先 *
オムロン ヘルスケア お客様サービスセンター
フリーダイヤル:0120-30-6606
(受付時間 9:00~19:00[祝日を除く月~金])
オムロンヘルスケアサイトはこちら