業界初、Mac OS X v10.4/Mac OS X Server v10.4対応 無停電電源装置(UPS)用自動シャットダウンソフト ~8月25日より無償ダウンロード開始~
- 2005年8月8日
- オムロン株式会社
オムロン株式会社は2005年8月25日より、Mac OS X v10.4 / Mac OS X Server v10.4「Tiger」に対応した、当社の無停電電源装置(UPS)用自動シャットダウンソフト「UPS Power Manager」の無償ダウンロードを開始いたします。
これにより、XserveなどのMacintoshコンピュータにMac OS X v10.4/Mac OS X Server v10.4「Tiger」をご使用の場合でも、USB対応の当社のUPS(対象機種:BX35F / BX50F、BZ35T / BZ50T / BZ50LT、BN100XR / BN150XR / BN240XR)と併せて使用することで、停電などの入力電源異常時にシステムの終了処理を自動で行うことができます。また、入力電源異常が回復してUPSが再起動するとMacintoshコンピュータを自動起動できるようになりました(※)。
UPS Power Managerは、シャットダウンまでの時間が画面上で簡単に設定可能であり、また、UPSの動作状態を、監視・表示・記録することができます。さらに、UPSの出力コンセントを個別にON/OFFできます(対象機種:BN100XR/BN150XR/BN240XRのみ)。
当社は、最新のMac OS「Tiger」に対応したUPS Power Managerの無償ダウンロード開始により、文教、デザイン、DTP業界へのUPS拡販にもさらに注力していきます。
(※) Mac OS X v10.4/OS X Server v10.4対応 「UPS Power Manager」のみです。ご使用のMacintoshコンピュータによっては自動起動できない場合があります。
UPS Power Managerをご使用いただける当社のUPS
- 常時商用給電方式
BX35F / BX50F、BZ35T / BZ50T / BZ50LT - ラインインタラクティブ方式
BN100XR / BN150XR / BN240XR
ダウンロードページ(2005年8月25日より無償ダウンロード開始)
動作環境
| 対応 Macintoshコンピュータ | Apple製 eMac、iMac、Power Mac、Xserve | |
|---|---|---|
| 対応 CPU | PowerPC G4、PowerPC G5 | |
| 対応 OS | Mac OS X v10.4 / Mac OS X Server v10.4 | |
| Mac OS X v10.3 / Mac OS X Server v10.3 | ||
| メモリ | Mac OS X v10.4 Mac OS X Server v10.4 | 256MB以上 |
| Mac OS X v10.3 Mac OS X Server v10.3 |
128MB以上 | |
| ハードディスク | 80MB以上 | |
| インタフェース | USB | |
UPS Power Managerの主な機能
UPSモニタ管理機能
UPSの設定状態や運転状態を確認することができます。
入力電源異常(停電など)による自動シャットダウン機能
入力電源異常(停電など)に、MacintoshコンピュータとUPSを自動的にシャットダウンします。また、入力電源異常が回復してUPSが再起動する時にMacintoshコンピュータ(※)も自動起動します。
環境設定
シャットダウンに関する時間設定/スケジュール運転設定/ブザー設定/警告時間設定/ログ設定などのさまざまな設定を行うことができます。
スケジュール運転
スケジュール運転
また、スケジュール運転(起動時間)になると、UPSが再起動する時に、Macintoshコンピュータ(※)も自動起動します。
出力コンセント制御機能(BN100XR / BN150XR / BN240XRのみ)
UPSの出力コンセントを個別にON/OFFできます。
停電時には、Macintoshコンピュータを停止させた後に、ネットワーク機器などの周辺機器を停止させることができます。また、入力電源復旧時には、ネットワーク機器などの周辺機器を起動してからMacintoshコンピュータを起動することもできます。 商用運転時も手動でUPSの出力コンセントの制御(出力停止/開始)ができます。
(※)Mac OS X v10.4/OS X Server v10.4対応 「UPS Power Manager」のみです。ご使用されているMacintoshコンピュータによっては自動起動できない場合があります。

【UPSモニタ画面】<イメージ写真>

【ログ画面】イベントログ<イメージ写真>

【ログ画面】データログ<イメージ写真>
※記載の社名、製品名はすべて各社の商標または登録商標です。
- 詳細お問い合わせ先
- オムロン株式会社
事業開発本部 周辺機器事業部
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-10
TEL. 03-3436-7228
オムロンパソコン周辺機器サイトはこちら