このウィンドウを閉じる
  1. ホーム
  2. ニュースリリース/更新情報/トピックス
  3. ニュースリリース - 2005年
  4. 軽くて持ちやすい音波式電動歯ブラシにフレッシュブルーとレモンイエローの新色2色をシリーズ追加 オムロン音波式電動歯ブラシ『シュシュ マイクロビブラート』HT-B401-A/HT-B401-Y -ブラシスタンド付きファミリータイプ HT-B411も同時発売 8月26日新発売-

軽くて持ちやすい音波式電動歯ブラシにフレッシュブルーとレモンイエローの新色2色をシリーズ追加オムロン音波式電動歯ブラシ『シュシュ マイクロビブラート』HT-B401-A/HT-B401-Y -ブラシスタンド付きファミリータイプ HT-B411も同時発売 8月26日新発売-

  • 2005年8月10日
  • オムロン ヘルスケア株式会社

オムロン音波式電動歯ブラシ『シュシュ マイクロビブラート』(左)HT-B401-A/(右)HT-B401-Y
オムロン音波式電動歯ブラシ『シュシュ マイクロビブラート』(左)HT-B401-A/(右)HT-B401-Y

オムロンヘルスケア株式会社(本社所在地:京都市、代表取締役社長:赤星 慶一郎)は、音波式電動歯ブラシ「シュシュ マイクロビブラート HT-B401」(ホワイト)に、フレッシュブルーとレモンイエローの新色2機種「HT-B401-A」(青)、「HT-B401-Y」(黄)をシリーズ追加し、8月26日から発売します。ファミリーユース向けに歯ブラシ2本とブラシスタンドがついた「HT-B411」(シルバー)も同時発売します。

近年、歯周病や口臭、歯槽膿漏予防のために、手磨きよりも簡単に早く確実に歯垢を取り除くことのできる電動歯ブラシへのニーズは高く、市場規模は2005年度でおよそ300万台*1と推定されます。その中でもブラシを歯にあてるだけで歯垢を除去できる効果の高い音波式電動歯ブラシの需要が拡大しています。 このような市場背景のもと、2004年9月に発売した音波式電動歯ブラシ「シュシュマイクロビブラート」HT-B401/HT-B402は、日本最スリム形状と66グラムの日本最軽量の本体が「持ちやすく、疲れにくい」と好評をいただき、発売以来シリーズ合計で21万本*2を販売しております。

このたび発売する「HT-B401-A」(青)と「HT-B401-Y」(黄)は、さわやかなフレッシュブルーとレモンイエローを採用。既存のホワイト(「HT-B401」)に2色を加えることで、購入者の幅広い好みに応えます。 また、同時発売の「HT-B411」(シルバー)は、家族でご使用いただけるよう付属品として歯ブラシ2本とブラシスタンドを同梱したファミリーユースモデルです。当社のユーザー調査では約3割が「夫婦や子供など家族で使用している」との回答でした。そこで、家族4名まで対応できるよう、付属のブラシスタンドをご用意しました。

*1 当社調べ
*2 「HT-B401」「HT-B402」の発売当初の販売目標のおよそ170%

【ご参考】音波式電動歯ブラシ「シュシュマイクロビブラート」シリーズ一覧

 
ダブルメリットブラシ
歯ぐきマッサージブラシ
ブラシスタンド
速度切り替え
 HT-B401、-A、-Y
1本
-
-
-
 HT-B411
2本
-
-
 HT-B402
1本
1本
-

詳細は次のとおりです。

主な特長

  1. フレッシュブルーとレモンイエローの新色2色をシリーズ追加
    (HT-B401-A、HT-B401-Y)
    さわやかなフレッシュブルーとレモンイエローの2色をシリーズ追加しました。これにより購入者は、既存のホワイトに加え、自分の好みより3色から選ぶことができます。
  2. 付属のブラシスタンドで、ファミリーユースに対応(HT-B411)
    ご家族でご使用いただけるよう、付属品として歯ブラシ2本とブラシスタンドを同梱したファミリーユースタイプです。当社のユーザー調査では約3割が「夫婦や子供など家族で使用している」との回答でした。そこで、ご家族4名まで対応できるよう、付属のブラシスタンドをご用意しました。
  3. 当社独自の「ダブルメリット植毛」を採用(従来機種より継承)
    超極細毛の長い毛先が歯周ポケットにかくれた歯垢をかき出し、エッジ加工の短い毛先が歯の表面にこびりついた汚れまできれいに落とします。2種類の毛先を使うことにより、歯についた歯垢をすみずみまで落とすことができます。
    電動歯ブラシにダブルメリット植毛を採用しているのは、当社のみです。

    ダブルメリット植毛

  4. 当社独自の超高速微振動「マイクロビブラート音波」で汚れをしっかり除去(従来機種より継承)
    ブラシ部が1分間に25,500回の超高速で楕円運動することにより、歯に軽くあてるだけで、歯のすき間や奥歯の歯垢まで、しっかり浮かして取り去ります。

超高速微波動「マイクロビブラート音波」

販売価格

オープン価格
想定市場価格
HT-B401-A,-Y 5,000円前後
HT-B411 6,000円前後

販売目標

3機種合計 8万台 (発売後1年間)

主な仕様

 名称/型式 オムロン音波式電動歯ブラシ
HT-B401-A/HT-B401-Y/HT-B411
 電源電圧  AC100~120V 50/60Hz
 消費電力  約2W(充電時)
 充電方式  電磁誘導方式
 使用電池  ニッケル水素電池2個(Ni-MH2.4V300mAh)
 充電時間  約16時間(室温23℃にて)
 連続使用時間 約30分※(室温23℃にて満充電後250g負荷時)
オートパワーオフ3分
 振動数  HT-B401/411 約25,500回/分(無負荷時)
 使用環境温湿度  +10~40℃・30~85%RH
 保管環境温湿度  -20~+60℃・10~95%RH
 本体質量 本体:約63g
ダブルメリットブラシ:約3g
充電台:約160g
 外形寸法  本体:全長約225×直径約22mm(ブラシ含む)
充電台:幅約60×高さ約82×奥行き約72mm
 電源コードの長さ  約120cm
 付属品 ダブルメリットブラシ(1本)※HT-B411は2本、
ブラシスタンド:収納2本(1台)(HT-B411のみ)、充電台(1台)、
取扱説明書(品質保証書付き)
 JANコードNO. HT-B401-A : 4975479607530
HT-B401-Y : 4975479607523
HT-B411 : 4975479467998
※充電池の特性として、充電を繰り返すたびに満充電での使用時間は次第に短くなります。

別売品

ダブルメリットブラシ SB-050 メーカー希望小売価格 263円(税込)
歯ぐきマッサージブラシ SB-060 メーカー希望小売価格 368円(税込)

オムロン 音波式電動歯ブラシ『シュシュ マイクロビブラート』
オムロン 音波式電動歯ブラシ『シュシュ マイクロビブラート』 HT-B411

詳細お問い合わせ先
オムロン ヘルスケア株式会社
E-mail : pr_ohq@omron.co.jp
詳細お問い合わせ先
*一般の方のお問い合わせ先 *
オムロン ヘルスケア お客様サービスセンター
フリーダイヤル:0120-30-6606
(受付時間 9:00~19:00[祝日を除く月~金])
オムロンヘルスケアサイトはこちら

このページの上へ