ダイエットに役立つ「骨格筋率」を表示できる普及価格タイプの体重体組成計オムロン体重体組成計 カラダスキャン[チェック]HBF-3578月1日発売
- 2005年7月5日
- オムロン ヘルスケア株式会社
![オムロン体重体組成計 カラダスキャン[チェック] HBF-357](img/h0705-1.gif)
オムロン体重体組成計 カラダスキャン[チェック] HBF-357
オムロンヘルスケア株式会社(本社所在地:京都市、代表取締役社長:赤星 慶一郎)は、家庭用健康医療機器の新商品として、ダイエットに役立つ骨格筋の測定機能を搭載した普及価格タイプのオムロン体重体組成計 カラダスキャン[チェック]HBF-357(以下「HBF-357」)を、8月1日から発売します。
近年、糖尿病や高血圧・心筋梗塞などの生活習慣病につながる大きな要因として、肥満が従来にもまして重要視されており、年代や性別を問わず、健康管理においてダイエットは大きな関心事となっています。ダイエットに重要なことは、基礎代謝を増やしてエネルギーを消費しやすい体質を作ることです。そのためには、余分な体脂肪を減らし、かつ骨格筋(筋肉トレーニングなどの運動により増やすことのできる筋肉)を維持・増大させていくことが大切です。
このたび発売する「HBF-357」は、ダイエットに役立つ「骨格筋*1」を測定し、骨格筋率を表示します。従来、本機能はカラダスキャンシリーズの上位機種に搭載されていました。
「HBF-357」は、全身に流した微弱電流による電気抵抗値と身長・体重・年齢・性別と、独自に収集した人体の基礎データから作った推定式(アルゴリズム)により、体脂肪率や骨格筋率などを算出しています。当社では、推定式に用いる骨格筋の基礎データ収集にMRI*2を用いることで、筋肉を「平滑筋」や「心筋」、「骨格筋」といった組織別に分類することができるため、骨格筋だけを分離してその比率を算出することが可能です。
当商品は、「骨格筋率」の他に、「体重」「体脂肪率」「基礎代謝」「BMI」「内臓脂肪レベル」「体年齢」を表示します。
色は清潔感のあるホワイトと落ち着きのあるネイビーの2種類です。
なお、「骨格筋率」「体年齢」の表示機能を省いた「HBF-356」も同時に発売します。
*1 筋肉は大きく分けると、内臓を作っている「平滑筋」、心臓を作っている「心筋」、そして体を動かすための「骨格筋」の3つに分かれます。
「平滑筋」と「心筋」は運動によって変化しませんが、「骨格筋」は運動によって増やすことができます。この骨格筋を鍛えることで、基礎代謝を増やすことができるため、ダイエットに役立つとされています。
*2 MRI(Magnetic Resonance Imaging:磁気共鳴画像)は、磁気と電波を使って、体の断層画像を撮影する装置です。体の断面を縦、横、斜めなど自由に撮影できること、骨や空気による画像への影響を受けにくく、体を構成する組織をはっきりと識別することが特徴です。
< 「HBF-357」の商品概要 >
主な特長
1.ダイエットに役立つ骨格筋率を表示
ダイエットに役立つ骨格筋を測定し、「骨格筋率」を表示します。
筋肉トレーニングなどの運動で骨格筋を鍛えることで、基礎代謝を増やし、太りにくく痩せやすい体をつくることができます。
2.基礎代謝、内臓脂肪レベルなど7つの指標を表示
体重、体脂肪率のほか、基礎代謝、内臓脂肪レベル(30段階表示)、BMI値も測定するため、さまざまな指標から自分の肥満傾向を把握し、健康管理に役立てることができます。
さらに、測定した基礎代謝と身長、体重、性別の個人データを、日本人の基礎代謝と体格の標準と比較して何才に相当するかを、当社独自指標である「体(からだ)年齢」に変換し、参考値として表示します。
3.入力操作や結果確認が簡単
表示画面搭載の操作部は、本体から取り外すことができるため、入力操作や測定結果の確認を手元で行えます。これにより、しゃがみ込んで操作をする必要がありません。
主な仕様
| 販売名 | オムロン体重体組成計 カラダスキャン[チェック]HBF-357(-W ホワイト、-A ネイビー) |
|
|---|---|---|
| 電源電圧 | 体重最小表示 | 0~100kgまで :100g単位 100~135kgまで :200g単位 |
| 体脂肪率 | 5.0~50.0% :0.1%単位 | |
| 骨格筋率 | 5.0~50.0% :0.1%単位 | |
| 内臓脂肪レベル* | 1~30 :1レベル単位 |
|
| BMI | 2.5~90.0 :0.1単位 | |
| 基礎代謝 | 385~5,000kcal :1kcal単位 | |
| 体年齢* | 18~80才:1才単位 | |
| 体脂肪率判定 | 低い/標準/やや高い/高い | |
| 内臓脂肪レベル判定* | 標準/やや高い/高い | |
| 設定項目 | 身長
100.0~199.5cm 年齢 10~80才 性別 男/女 [上記の設定項目を4人分登録できます] |
|
| 体重計精度 | 0kgをこえ67.5kgまで:±200g 67.5kgをこえ100kgまで:±300g 100kgをこえ135kgまで:±600g |
|
| 電源 | 単3形マンガン乾電池4本(R6) [単3形アルカリ電池(LR6)もご使用になれます] |
|
| 電池寿命 | 約1年(単3形マンガン乾電池<黒>使用・室温23℃、1日4回測定時) | |
| 使用環境温湿度 | +5~+35℃ 30~85%RH | |
| 保管環境温湿度 | -20~+60℃ 10~95%RH | |
| 質量 | 約2,120g(電池含む) | |
| 外形寸法 | 表示操作部
幅 約283×高さ 約44×奥行き 約155mm 本体 幅 約284×高さ 約71×奥行き 約334mm |
|
| 付属品 | お試し用乾電池(単3形マンガン乾電池4本)、 取扱説明書(品質保証書付き)、別冊「活用ハンドブック」 |
|
| JANコードNO. | 4975479602757(W) 4975479602740(A) |
|
• HBF-356
| 販売名 | オムロン体重体組成計 カラダスキャン[チェック]HBF-356(-Wホワイト、-Pピンク) |
|
|---|---|---|
| 電源電圧 | 体重最小表示 | 0~100kgまで :200g単位 100~135kgまで :500g単位 |
| 体脂肪率 | 5.0~50.0% :0.1%単位 | |
| 骨格筋率 | 5.0~50.0% :0.1%単位 | |
| 内臓脂肪レベル* | 1~30 :1レベル単位 |
|
| BMI | 2.5~90.0 :0.1単位 | |
| 基礎代謝 | 385~5,000kcal :1kcal単位 | |
| 体脂肪率判定 | 低い/標準/やや高い/高い | |
| 内臓脂肪レベル判定* | 標準/やや高い/高い | |
| 設定項目 | 身長
100.0~199.5cm 年齢 10~80才 性別 男/女 [上記の設定項目を4人分登録できます] |
|
| 体重計精度 | 0kgをこえ67.5kgまで:±400g 67.5kgをこえ100kgまで:±600g 100kgをこえ135kgまで:±1,500g |
|
| 電源 | 単3形マンガン乾電池4本(R6) [単3形アルカリ電池(LR6)もご使用になれます] |
|
| 電池寿命 | 約1年(単3形マンガン乾電池<黒>使用・室温23℃、1日4回測定時) | |
| 使用環境温湿度 | +5~+35℃ 30~85%RH | |
| 保管環境温湿度 | -20~+60℃ 10~95%RH | |
| 質量 | 約1,920g(電池含む) | |
| 外形寸法 | 表示操作部
幅 約290×高さ 約41×奥行き 約152mm 本体 幅 約288×高さ 約62×奥行き 約333mm |
|
| 付属品 | お試し用乾電池(単3形マンガン乾電池4本)、 取扱説明書(品質保証書付き) |
|
| JANコードNO. | 4975479602733(W) 4975479602726(P) |
|
メーカー希望小売価格
HBF-357 オープン価格
*想定市場価格 10,000円前後
HBF-356 オープン価格
*想定市場価格 8,000円前後
販売目標
HBF-357 初年度 15万台
HBF-356 初年度 27万台
![オムロン体重体組成計 カラダスキャン[チェック] HBF-356](img/h0705-2.gif)
オムロン体重体組成計 カラダスキャン[チェック] HBF-356
- 詳細お問い合わせ先
- オムロン ヘルスケア株式会社
E-mail : pr_ohq@omron.co.jp - 詳細お問い合わせ先
- *一般の方のお問い合わせ先 *
オムロン ヘルスケア お客様サービスセンター
フリーダイヤル:0120-30-6606
(受付時間 9:00~19:00[祝日を除く月~金])
オムロンヘルスケアサイトはこちら