6つのフレキシブルアームと8つのエアバッグが足全体をもみほぐす オムロン エアフットマッサージャ HM-251『足 Cure(アシキュア)』 ~ 4月6日 発売 ~
- 2005年3月30日
- オムロン ヘルスケア株式会社

オムロン エアフットマッサージャ HM-251
オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都市、代表取締役社長:赤星 慶一郎)は、家庭用マッサージ器の新商品として、オムロン エアフットマッサージャ「HM- 251 『足Cure(アシキュア)』」を、4月6日から発売します。
近年、足の疲れやむくみを訴える人が増加し、リフレクソロジ-(足裏マッサージ)が、若い女性を中心に人気を集めています。このような中、手軽に足マッサージが受けられる店舗は、ここ数年で倍増しています。(当社調べ)
このたび発売する「HM-251」は、当社独自の6つのフレキシブルアームと、8つのエアバッグが、ふくらはぎや足を包み込むようにもみほぐし、血行を促進して足の疲れを緩和するエア式のフットマッサージャです。
本体の向きを変えることで、ふくらはぎと足、それぞれのマッサージが可能です。マッサージの種類はふくらはぎモード、足モードのそれぞれに「疲労回復コース」と「リラックスコース」をご用意しました。強さは3段階で調節可能です。
ふくらはぎモードの「疲労回復コース」では、当社独自の「エアミルキング*マッサージ」を採用。内側のエアバッグがふくらむと同時に、フレキシブルアームが内側に倒れ、ふくらはぎ全体をしっかり押さえつけます。その後、フレキシブルアームに取り付けられた3つのエアバッグが足首から順に心臓に向かってふくらみ、マッサージします。これにより、ふくらはぎの血行を促進し、疲れを緩和します。
また、足モードでは、指圧棒が土踏まずのカーブに沿って足裏を刺激する足裏指圧機能も搭載しました。
* ミルキング(アクション)とは
ふくらはぎの筋肉が乳をしぼるように血管を圧迫し、血液を心臓に送り返す動作をミルキングアクションといいます。運動不足や長時間同じ姿勢でいると、足の筋肉の働きが弱まり、むくみやだるさの原因になります。ミルキングアクションを促進するためには、適度な運動やマッサージが有効です。
詳細は次のとおりです。
主な特長
1.オムロン独自の「フレキシブルアーム」と、8つのエアバッグを採用
当社独自の6つの「フレキシブルアーム」と、8つのエアバッグが足全体をもみほぐします。
6つのフレキシブルアームは、内側に倒れ、ふくらはぎや足を上からしっかり押さえつけます。これによりマッサージ中、足の浮きを押さえるとともに、ふくらはぎの上部や足の甲までを包み込むようにもみほぐします。

2.オムロン独自の「エアミルキングマッサージ」*を採用
内側のエアバッグがふくらむと同時に、フレキシブルアームが内側に倒れ、ふくらはぎ全体をしっかり押さえつけます。その後、フレキシブルアームに取り付けられた3つのエアバッグが足首から順に心臓に向かってふくらみ、マッサージします。これにより、ふくらはぎの血行を促進し、疲れを緩和します。
*ふくらはぎマッサージの「疲労回復コース」のみの動作です。
「エアミルキングマッサージ」 イメージ図
1.内側のエアバッグがふくらんだまま外側のエアバッグ(足首側、中央)がふくらみます。
2.内側と外側中央のエアバッグがふくらんだまま外側のエアバッグ(足首側)が排気し、太もも側がふくらみます。
3.全てのエアバッグが排気します。
3. 指圧棒が足裏を刺激
足モード使用時には、指圧棒が、土踏まずのカーブに沿って足裏を刺激します。(ON/OFF切り替え可能)
指圧棒イメージ図
4. 1台で「ふくらはぎ」と「足」をマッサージ
本体の向きを変えるだけで、ふくらはぎと足、それぞれのマッサージが可能です。
ソファや座椅子はもちろん、床に座ってもお使いいただけます。
マッサージの種類はふくらはぎと足、それぞれのモードに「疲労回復コース」と「リラックスコース」をご用意しました。強さは3段階で調節可能です。
【ふくらはぎモード イメージ図】
8つのエアバッグがふくらはぎ全体をもみほぐします。
【足モード イメージ図】
8つのエアバッグが、足全体をほぐし、指圧棒*が土踏まずを刺激します。
*「足裏指圧」ONの時の動作
主な仕様
| 販売名 | オムロン エアフットマッサージャ HM-251 |
|---|---|
| 使用目的/効果効能 | あんま、マッサージの代用
・疲労回復 ・血行をよくする ・筋肉の疲れをとる ・筋肉のコリをほぐす ・神経痛、筋肉痛の緩解・疲労回復 ・血行をよくする |
| 使用電源 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 42/40.5W(50/60Hz) (無負荷、足モード、疲労回復コース) |
| 定格時間 | 24分 |
| 使用温湿度 | +5~+35℃ 30~85%RH |
| 質量 | 約11kg |
| 外形寸法 | 幅約56×高さ約33×奥行き約36cm |
| タイマー | 約12分 |
| マッサージメニュー | [疲労回復コース] 足、ふくらはぎ [リラックスコース] 足、ふくらはぎ |
| 付属品 | 取扱説明書(品質保証書付き) |
| JANコードNO. | 4975479606045 |
| 医療用具許可番号 | 24BY0001 |
メーカー希望小売価格
オープン価格
*想定市場価格 45,000円前後
販売目標
初年度 20,000台

オムロン エアフットマッサージャ HM-251
- 詳細お問い合わせ先
- オムロンヘルスケア株式会社
E-mail : pr_ohq@omron.co.jp
- 詳細お問い合わせ先
- オムロン ヘルスケア お客様サービスセンター
フリーダイヤル:0120-30-6606
(受付時間 9:00~19:00[祝日を除く月~金])
オムロンヘルスケアサイトはこちら