大型表示画面で、見やすさを追求した手首式血圧計 オムロンデジタル自動血圧計 HEM-6000 ~ 3月24日 発売 ~
- 2005年3月10日
- オムロンヘルスケア株式会社
![オムロン体重体組成計 カラダスキャン[チェック]HBF-358](img/h0310b-1.gif)
オムロンデジタル自動血圧計 HEM-6000
オムロンヘルスケア株式会社(本社所在地:京都市、代表取締役社長:赤星 慶一郎)は、家庭用健康医療機器の新商品として、大型表示画面で、見やすさを追求した手首式血圧計「オムロンデジタル自動血圧計 HEM-6000」を、3月24日から発売します。
現在、高齢化社会の到来や、生活習慣病への意識の高まりにより、家庭で血圧管理をする人が増えてきています。当社のユーザー調査によると、毎日測定する人は約55%、そのうち1日2回以上測定する人は、65%に達しました。そのうち、携帯に便利で簡単に測定できる手首式血圧計利用者は、「視認性」「操作性」を重視されており、表示の見やすさやボタン操作の簡便さに対する改良ニーズが大きいことが分かりました。
このたび発売する「オムロン自動血圧計 HEM-6000」は、表示画面を大きくすることで見やすさを追求した家庭用手首式血圧計です。
「当商品は、表示画面を当社従来品(HEM-650比較)より30%、文字の大きさを 36%大きくすることで、測定値がより見やすくなりました。
さらに、測定/停止スイッチを押すだけで電源が入り、自動的に測定が始まる「ワンプッシュスイッチ」を採用。測定途中で停止したいときも、同じスイッチを押すだけなので、スイッチの押し間違いを軽減します。スイッチのサイズも当社従来品より94%大きくし、押しやすくなりました。
また、測定時に手首を正しい位置に誘導する当社独自の「手首高さガイド*1」機能を搭載しているので、手首をテーブルに置いて測定する(手首の位置が心臓の高さから離れる)などといった間違った測定方法による測定誤差を防止します。
なお、手首高さガイド機能を省いたお求め安い価格のHEM-6011も同時発売します。
詳細は次のとおりです。
- *1) 手首式血圧計で正しい測定をするためには、手首と心臓の高さを合わせることが大切なポイントの1つです。当商品は、内蔵するセンサーが手首の位置を検知し、手首を心臓の高さまで音と表示でガイドし、手首が心臓の高さと一致すると自動的に測定を開始します。当社ではこの機能を「手首高さガイド」と呼んでいます。
「HEM-6000」の商品概要
主な特長
- 見やすい大型画面表示
測定/停止スイッチを押すだけで電源が入り、自動的に測定が始まる「ワンプッシュスイッチ」を採用。測定途中で停止したいときも、同じスイッチを押すだけなので、スイッチの押し間違いを軽減します。スイッチのサイズも当社従来品より94%大きくし、押しやすくなりました。
- 「ワンプッシュボタン」の採用で、スイッチの押し間違えを軽減
測定された体組成データは、表示操作部にある4つの測定項目別スイッチ(「体重/体脂肪率」「基礎代謝/BMI」「骨格筋率/内臓脂肪レベル」「体年齢」)を押すだけで、大型表示画面に表示されるので、知りたい数値をすぐに確認することができます。
- 使いやすい「簡単装着カフ」を採用
カフ*2の形がU字型の立体構造になっているので、片手でも簡単にぴったりと手首に巻きつけられます。
- 手首の位置をセンシングする「手首高さガイド」機能を搭載
内蔵するセンサーが手首の位置を検知し、手首を心臓の高さまで音と表示でガイド。手首が心臓の高さと一致すると自動的に測定を開始する「手首高さガイド」機能を搭載しています。これにより、手首をテーブルに置いて測定するなどといった間違った測定方法による測定誤差を防止します。
- 90回分の測定データを自動記録
90回分の測定データを、脈拍、日時とともに自動記録するので、毎日の家庭血圧管理に役立ちます。また、直近3回分の血圧測定結果の平均値も自動算出し
- *2) カフとは、手首の血管を圧迫するための帯です。
販売価格
- HEM-6000 オープン価格 *想定市場価格 10,000円前後
- HEM-6011 オープン価格 *想定市場価格 8,000円前後
販売目標
- HEM-6000 初年度 7万台
- HEM-6011 初年度 9万台
主な仕様
| 販売名 | オムロンデジタル自動血圧計 HEM-6000ファジィ |
|---|---|
| 表示方式 | デジタル表示方式 |
| 測定方式 | オシロメトリック法 |
| 測定範囲 | 圧力/0~299mmHg
脈拍数/40~180拍毎分 |
| 測定精度 | 圧力/±4mmHg以内
脈拍数/読み取り数値の±5%以内 |
| 電源 | 単4形アルカリ乾電池(2本) |
| 電池寿命 | 約300回
(単4形アルカリ乾電池使用時、室温23℃、1日2回170mmHg加圧の場合) |
| 使用環境温湿度 | +10~+40℃・30~85%RH |
| 保管環境温湿度 | -20~+60℃・10~95%RH |
| 設定可能な手首
周囲長 |
135~215mm |
| 本体質量 | 約110g(電池含まず) |
| 外形寸法 | 幅70×高さ54×奥行き37mm(手首カフ含まず) |
| 付属品 | お試し用電池(単4形アルカリ乾電池2本) 収納ケース、
取扱説明書(品質保証書付き) |
| JANコードNO. | 4975479605048 |
| 販売名 | オムロンデジタル自動血圧計 HEM-6011ファジィィ |
|---|---|
| 表示方式 | デジタル表示方式 |
| 測定方式 | オシロメトリック法 |
| 測定範囲 | 圧力/0~299mmHg
脈拍数/40~180拍毎分 |
| 測定精度 | 圧力/±4mmHg以内
脈拍数/読み取り数値の±5%以内 |
| 電源 | 単4形アルカリ乾電池(2本) |
| 電池寿命 | 約300回
(単4形アルカリ乾電池使用時、室温23℃、1日2回170mmHg加圧の場合) |
| 使用環境温湿度 | +10~+40℃・30~85%RH |
| 保管環境温湿度 | -20~+60℃・10~95%RH |
| 設定可能な手首
周囲長 |
135~215mm |
| 本体質量 | 約110g(電池含まず) |
| 外形寸法 | 幅70×高さ54×奥行き37mm(手首カフ含まず) |
| 付属品 | お試し用電池(単4形アルカリ乾電池2本) 収納ケース、
取扱説明書(品質保証書付き) |
| JANコードNO. | 4975479605055 |
オムロンデジタル自動血圧計 HEM-6000
- 詳細お問い合わせ先
- オムロンヘルスケア株式会社
E-mail : pr_ohq@omron.co.jp
- 詳細お問い合わせ先
- オムロン ヘルスケア お客様サービスセンター
フリーダイヤル:0120-30-6606
(受付時間 9:00~19:00[祝日を除く月~金])
オムロンヘルスケアサイトはこちら