使いやすさを追求したユニバーサルデザイン採用の上腕式血圧計 オムロンデジタル自動血圧計 HEM-7000 ~ 3月24日 発売 ~
- 2005年3月10日
- オムロンヘルスケア株式会社

オムロンデジタル自動血圧計 HEM-7000
オムロンヘルスケア株式会社(本社所在地:京都市、代表取締役社長:赤星 慶一郎)は、家庭用健康医療機器の新商品として、使いやすさを追求したユニバーサルデザイン採用の上腕式血圧計「オムロンデジタル自動血圧計 HEM-7000」を、3月24日から発売します。
近年、家庭血圧に関する研究が進み、家庭での血圧測定は、薬効の確認がより正確にできることや、早朝高血圧や白衣性高血圧など病院での血圧測定では分からない症状の発見に役立つなど、その重要性がさらに注目されています。また、早朝高血圧は脳卒中や心不全などの脳心血管イベントの発症と相関性が高いことも分かり、家庭での継続的な血圧測定によって、重篤な病気の予防に役立つとの期待も高まっています。そのため、患者さんに家庭での血圧測定を推奨し、診療に活用する医師が増えています。
家庭での血圧測定結果を診療に活用するために、医師はデータの信頼性の向上を重視しており、現在、家庭血圧計には計測機器としての精度はもちろん、患者が正しく、簡単に測れるような操作性の向上が求められています。
このたび発売する「オムロンデジタル自動血圧計 HEM-7000」は、ユニバーサルデザインの考え方を取り入れ、当社独自の腕帯*1「フィットカフ *2」を改良し巻きやすさを追求、さらに本体表示画面を大きくすることで見やすさを向上させた家庭用血圧計です。
HEM-7000は、当社独自の「フィットカフ」に、新たに「腕帯グリップ」を取り付けました。このグリップに親指を当てて持つことで、腕帯が持ちやすくなり、よりスムーズに装着することが可能になりました。
また、腕帯にオレンジのラインを付けることにより、装着時に、正しい位置である肘関節内側の中心に合わせやすくなりました。
また、表示画面を当社従来機種(HEM-780比較)より20%、文字の大きさを 13%大きくすることで、測定値がより見やすくなりました。
さらに、測定/停止スイッチを押すだけで電源が入り、自動的に測定が始まる「ワンプッシュスイッチ」を採用。測定途中で停止したいときも、同じスイッチを押すだけなので、スイッチの押し間違いを軽減します。
- *1) 腕帯とは血圧測定時に腕を圧迫するためのものです。上腕血圧計の場合は、上腕に巻きつけます。
- *2) フィットカフは、柔軟に曲がるソフト芯の採用により、腕にかぶせて巻き上げるだけの簡単装着を可能にした、当社独自の腕帯です。
「HEM-7000」の商品概要
主な特長
- 腕帯が巻きやすい「腕帯グリップ」を採用
当社独自の腕帯「フィットカフ」に、新たに「腕帯グリップ」を取り付けました。このグリップに親指をあてて持つことで、腕帯が持ちやすくなり、よりスムーズな装着が可能になりました。

- 正しい位置の目印となる「オレンジライン」
いった間違った測定方法による測定誤差を防止します。

- 見やすい大型画面表示
測定された体組成データは、表示操作部にある4つの測定項目別スイッチ(「体重/体脂肪率」「基礎代謝/BMI」「骨格筋率/内臓脂肪レベル」「体年齢」)を押すだけで、大型表示画面に表示されるので、知りたい数値をすぐに確認することができます。
- 使いやすい「簡単装着カフ」を採用
表示画面を当社従来機種(HEM-780比較)より20%、文字の大きさを13%大きくすることで、測定値がより見やすくなりました。。
- 測定中の体の動きをお知らせする「体動」マーク
測定中の体の動きは測定誤差の原因となるため、測定中に体が動いた場合、「体動」マークを表示してお知らせします。測定中に4回以上体動があった場合は、測定値の信頼性が不充分なため「体動」マークと“E”のエラーマークを表示し、測定結果を表示しません。この場合、再測定が必要です。体の動きが2回または3回の場合は「体動」マークを表示。自動的に補正した測定値を表示しますが、測定しなおすことをおすすめします。
- 90回分の測定データを自動記録
90回分の測定データを、脈拍、日時とともに自動記録するので、毎日の家庭血圧管理に役立ちます。また、直近3回分の血圧測定結果の平均値も自動算出します。
販売価格
- HEM-7000 オープン価格 *想定市場価格 11,000円前後
- HEM-7011 オープン価格 *想定市場価格 9,000円前後
販売目標
- HEM-7000 初年度 10万台
- HEM-7011 初年度 15万台
主な仕様
| 販売名 | オムロンデジタル自動血圧計 HEM-7000ファジィ |
|---|---|
| 表示方式 | デジタル表示方式 |
| 測定方式 | オシロメトリック法 |
| 測定範囲 | 圧力/0~299mmHg
脈拍数/40~180拍毎分 |
| 測定精度 | 圧力/±4mmHg以内
脈拍数/読み取り数値の±5%以内 |
| 電源 | 単3形マンガン乾電池(4本)
専用ACアダプタ(AC100V)(別売品) |
| 電池寿命 | 約300回(単3形マンガン乾電池使用時、室温23℃、1日2回170mmHg加圧の場合)
*アルカリ乾電池でも使えます。 |
| 使用環境温湿度 | +10~+40℃・30~85%RH |
| 保管環境温湿度 | -20~+60℃・10~95%RH |
| 本体質量 | 約355g(電池含まず) |
| 外形寸法 | 幅131×高さ84×奥行き155mm |
| 腕帯 | 幅120×長さ480mm(質量約130g)
エア管長さ600mm |
| 付属品 | 腕帯(型式HEM-CUFF-R、対象腕周17~32cm)
お試し用電池(単3形マンガン乾電池4本) 収納ソフトケース、 取扱説明書(品質保証書付き) |
| JANコードNO. | 4975479605024 |
| 販売名 | オムロンデジタル自動血圧計 HEM-7011ファジィ |
|---|---|
| 表示方式 | デジタル表示方式 |
| 測定方式 | オシロメトリック法 |
| 測定範囲 | 圧力/0~299mmHg
脈拍数/40~180拍毎分 |
| 測定精度 | 圧力/±4mmHg以内
脈拍数/読み取り数値の±5%以内 |
| 電源 | 単3形マンガン乾電池(4本)
専用ACアダプタ(AC100V)(別売品) |
| 電池寿命 | 約300回(単3形マンガン乾電池使用時、室温23℃、1日2回170mmHg加圧の場合)
*アルカリ乾電池でも使えます。 |
| 使用環境温湿度 | +10~+40℃・30~85%RH |
| 保管環境温湿度 | -20~+60℃・10~95%RH |
| 本体質量 | 約355g(電池含まず) |
| 外形寸法 | 幅131×高さ84×奥行き155mm |
| 腕帯 | 幅140×長さ480mm(質量約130g)
エア管長さ600mm |
| 付属品 | 腕帯(型式HEM-CUFF-S、対象腕周22~32cm)
お試し用電池(単3形マンガン乾電池4本) 収納ソフトケース、 取扱説明書(品質保証書付き) |
| JANコードNO. | 4975479605031 |
オムロンデジタル自動血圧計 HEM-7000
- 詳細お問い合わせ先
- オムロンヘルスケア株式会社
E-mail : pr_ohq@omron.co.jp
- 詳細お問い合わせ先
- オムロン ヘルスケア お客様サービスセンター
フリーダイヤル:0120-30-6606
(受付時間 9:00~19:00[祝日を除く月~金])
オムロンヘルスケアサイトはこちら