OMRON

組込みシステム・PC周辺機器 Japan


UPSホーム

製品情報

サポート/サービス

導入事例/構成事例

OEM/カスタマイズ

トピックス

全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. 製品情報>
  4. UPS一覧

無停電電源装置(UPS)一覧

オムロンの無停電電源装置(UPS)は、FA・産業機器市場で培った厳しい品質基準・信頼性基準を満足しています。オフィス用途から産業機器用途まで豊富な機種を品揃えしています。


無停電電源装置 運搬上のご注意について(2008/9/5)

BU60RE BY120S BY80S BY35S BZ35LT2 BY50S BU75RW BU100RW BU200RW BU300RW BN300S BN220S BN240XR BN150XR BN100XR BN150S BU1002SW BU3002SW BY50FW BY75SW BU50SW BU75SW BU100SW BU150SW BX50FW BX75SW BN100S BN75S BN50S BX50F BX35F BZ50LT2 BU100RE

もう、UPSのご愛用者登録はお済みですか?UPSご購入後1ヶ月以内に「ご愛用者登録」をしていただきますと、以下の特典を受けることができます!(1)バッテリ無償提供サービスが受けられます!(2)4年後にバッテリ交換時期をお知らせします! (3)シャットダウンソフトのバージョンアップ情報が受けられます!


 

無停電電源装置(UPS)デモ機貸し出し受付開始 Windows Server 2008 R2/Windows 7/Mac v10.6/VMware vSphere 4/ESXi 4 対応 自動シャットダウンソフト PowerAct Pro

FA・産業機器、組み込み現場の電源トラブル解決には、オムロンUPS 毎月発行「UPSニュース」  

64ビットOS対応 先進のUPS


ご使用条件に合わせて最適UPSを自動選定! UPS自動選定ツール



形式から選ぶ

■  常時商用 BZシリーズ
長寿命バッテリ搭載。小型&軽量テーブルタップ型UPS
BZ35LT2/BZ50LT2
■  常用商用 BXシリーズ
オフィスに最適な超薄型、コンパクトボディ
BX35F/BX50F
CEマーキング適応、UL1778取得、組込み用途に最適
BX50FW/BX75SW
■  常用商用 BYシリーズ
小型・正弦波出力UPS
BY35S/BY50S
複数台のPCにも対応。小型・正弦波出力UPS
BY80S/BY120S
薄型・正弦波出力UPS
BY50FW/BY75SW
■  ラインインタラクティブ BNシリーズ
500〜3000VAのフルラインアップ
BN50S/BN75S/BN100S/BN150S
BN220S/BN300S
19インチラックにすっきり収まる、薄型ラックマウントタイプUPS
BN100XR/BN150XR/BN240XR
■  常時インバータ BUシリーズ
出力力率を大幅改善
BU75RW/BU100RW/BU200RW/BU300RW
入出力電圧200〜240V対応UPS
BU1002SW/BU3002SW
産業機器、組み込み用途に最適なコンパクトモデル
BU50SW/BU75SW/BU100SW/BU150SW
様々な電源環境に余裕で対応、高機能で省スペースなラックマウントタイプUPS
BU100XR2[販売終了]/BU200XR2
-10〜55℃までの環境下で使用可能なUPS(BHシリーズ後継機種)
BU60RE/BU100RE 2012年2月28日発売

無停電電源装置(UPS)生産終了機種一覧

無停電電源装置(UPS)後継機種一覧

▲上へ戻る



電源管理ソリューション

オムロンは、お客様のシステムの電源を管理するためにシャットダウンソフトやSNMP管理などのソリューションをご用意しています。UPSと組み合わせてご使用いだくことで、お客様の様々なニーズにお応えします。


電源管理ソリューション

Windows 7 対応状況

シャットダウンソフトのLinux対応について

自動シャットダウンソフトを WindowsXP SP2 で使用する際の注意事項

64Bit OS(Windows/Linux)対応自動シャットダウンソフトについて



オプション

無停電電源装置(UPS)用各種オプションのご紹介



バッテリ 交換/増設

交換用バッテリパック・増設用バッテリユニット価格、バッテリ交換方法



UPSの型式から該当バッテリを検索
無停電電源装置(UPS)の交換用バッテリパック・増設用バッテリユニットの価格一覧


バッテリ交換手順を検索
「ランプが点滅しているけど・・・?」 「ブザーが鳴っている・・・?」
このようなときは、バッテリ交換が必要なことをお知らせしている可能性があります。
バッテリが劣化すると正常にバックアップできず、大切な機器やデータを守ることができません。 バッテリの交換をお勧めいたします。交換手順のご案内はこちらをご覧ください。


UPSリプレイスサービス
今まで使用されていた当社製の無停電電源装置(UPS)や古くなった交換用バッテリは当社にて無料で引取いたします。また、使用済みの他社製UPSも無償で引取るサービスも行っております。(規定がありますので、詳しくは説明ページをご覧下さい)


バッテリの寿命について・点検方法について
バッテリには寿命があります。
定期的な点検・バッテリ交換が必要です。詳しくはこちら


ご使用のバッテリが寿命に近づいている場合、バッテリの放電時、まれにバッテリの電圧が急激に降下することがあります。
この状態で、入力電源異常やバッテリ自動テストによるバックアップ動作に入りますと、無停電電源装置の出力電圧が低下、もしくは出力停止になることがあります。そのため、接続機器によっては電圧低下により動作が不安定になったり、動作停止状態になることがあります。
使用期間を目安に、早めにバッテリを交換することをおすすめします。


▲上へ戻る

UPS構成事例/仮想化サーバ(VMware/Hyper-V)/NAS/RAID/Macintoshコンピュータ他

ストレージ機器動作検証サイト

ファクトリコンピュータ動作検証サイト

毎月発行 FA・産業機器向けオムロンUPSニュース