Simple Shutdown Software(オープンソース版)
ダウンロード
Simple Shutdown Software(オープンソース版)
【エンベデットシステムにオムロンUPS管理機能を搭載しませんか?】
・
入力電源異常(停電など)時にコンピュータとUPSを自動的にシャットダウンできる自動シャットダウン「Simple Shutdown Software(オープンソース版)」を無償ダウンロードにて提供いたします。
・
本ソフトおよびソースを使用することにより、ご使用されるLinux/Windowsシステムに自動シャットダウン機能を組込むとができます。
<無償ダウンロードで提供するもの>
| 1) |
自動シャットダウンソフト「Simple Shutdown Software」 プログラム |
| 2) |
自動シャットダウンソフト「Simple Shutdown Software」 ソース |
| 3) |
マニュアル |
【主な特長】
・
入力電源異常(停電など)時にコンピュータのシャットダウンと当社無停電電源装置(UPS) の自動停止を行うことができます。
・
ソースコードを元に修正/再コンパイルなどを実施すれば、ご使用されるLinux/Windowsシステムに当社無停電電源装置(UPS)の管理機能を組み込むことができます。
【接続図】

【Simple Shutdown Software Ver2.40/2.30/2.20 動作環境】
| 対応コンピュータ |
DOS/V機、およびNEC製PC98-NXシリーズ機
(NEC製PC9801,9821シリーズではご使用になれません。)
(Apple製Macintoshおよびその互換機ではご使用になれません。) |
動作確認済みOSと
プラットフォーム |
Windows 7
Windows Server2008 R2
Windows XP
Windows Server 2003
Windows Server 2003R2
Windows Vista
Windows Server 2008 |
x86,AMD64,EM64T |
【 Ver.2.20(Linux版) 】
Red Hat Enterprise Linux Ver.6.x
CentOS Ver.5.x |
x86,AMD64,EM64T |
| 接続インタフェース |
RS-232C/USB |
無停電電源装置
(UPS) |
RS-232C
対応機種 |
BX50FW/BX75SW/BY50FW/BY75SW
BN50S/BN75S/BN100S/BN150S/BN220S/BN300S
BN100XR/BN150XR/BN240XR
BU75RW/BU100RW/BU200RW/BU300RW
BH60PCW/BH100PCW
BU50SW/BU75SW/BU100SW/BU150SW
BU1002SW/BU3002SW
BU60RE/BU100RE |
USB
対応機種 |
BZ35LT2/BZ50LT2/BZ35T/BZ50T/BZ50LT
BX35F/BX50F
BY50FW/BY75SW
BY35S/BY50S/BY80S/BY120S
BN50S/BN75S/BN100S/BN150S/BN220S/BN300S
BN100XR/BN150XR/BN240XR
BU75RW/BU100RW/BU200RW/BU300RW
BU1002SW/BU3002SW |
【Simple Shutdown Software Ver2.10 動作環境】
| 対応コンピュータ |
DOS/V機、およびNEC製PC98-NXシリーズ機
(NEC製PC9801,9821シリーズではご使用になれません。)
(Apple製Macintoshおよびその互換機ではご使用になれません。) |
動作確認済みOSと
プラットフォーム |
Cent OS Ver.5.X |
x86,AMD64,EM64T |
Windows 7
Windows Server2008 R2
Windows XP
Windows Server 2003
Windows Server 2003R2
Windows Vista
Windows Server 2008 |
x86,AMD64,EM64T |
| 接続インタフェース |
RS-232C/USB |
無停電電源装置
(UPS) |
RS-232C
対応機種 |
BX50FW/BX75SW/BY50FW/BY75SW
BN50S/BN75S/BN100S/BN150S/BN220S/BN300S
BN100XR/BN150XR/BN240XR
BU75RW/BU100RW/BU200RW/BU300RW
BH60PCW/BH100PCW
BU50SW/BU75SW/BU100SW/BU150SW
BU1002SW/BU3002SW
BU60RE/BU100RE |
USB
対応機種 |
BZ35LT2/BZ50LT2/BZ35T/BZ50T/BZ50LT
BX35F/BX50F
BY50FW/BY75SW
BY35S/BY50S/BY80S/BY120S
BN50S/BN75S/BN100S/BN150S/BN220S/BN300S
BN100XR/BN150XR/BN240XR
BU75RW/BU100RW/BU200RW/BU300RW
BU1002SW/BU3002SW |
【Simple Shutdown Software Ver2.00 動作環境】
| 対応コンピュータ |
DOS/V機、およびNEC製PC98-NXシリーズ機
(NEC製PC9801,9821シリーズではご使用になれません。)
(Apple製Macintoshおよびその互換機ではご使用になれません。) |
動作確認済みOSと
プラットフォーム |
Cent OS Ver.5.X |
x86,AMD64,EM64T |
Windows XP
Windows Server 2003
Windows Server 2003R2
Windows Vista
Windows Server 2008 |
x86,AMD64,EM64T |
| 接続インタフェース |
RS-232C/USB |
無停電電源装置
(UPS) |
RS-232C
対応機種 |
BX50FW/BX75SW/BY50FW/BY75SW
BN50S/BN75S/BN100S/BN150S/BN220S/BN300S
BN100XR/BN150XR/BN240XR
BU75RW/BU100RW/BU200RW/BU300RW
BH60PCW/BH100PCW
BU50SW/BU75SW/BU100SW/BU150SW
BU1002SW/BU3002SW
BU60RE/BU100RE |
USB
対応機種 |
BZ35LT2/BZ50LT2/BZ35T/BZ50T/BZ50LT
BX35F/BX50F
BY50FW/BY75SW
BY35S/BY50S/BY80S/BY120S
BN50S/BN75S/BN100S/BN150S/BN220S/BN300S
BN100XR/BN150XR/BN240XR
BU75RW/BU100RW/BU200RW/BU300RW
BU1002SW/BU3002SW |
【Simple Shutdown Software Ver1.00 動作環境】
| 対応コンピュータ |
DOS/V機、およびNEC製PC98-NXシリーズ機
(NEC製PC9801,9821シリーズではご使用になれません。)
(Apple製Macintoshおよびその互換機ではご使用になれません。) |
動作確認済みOSと
プラットフォーム |
Fedora Core 4 |
x86,AMD64,EM64T |
| Redhat Enterprise Linux Ver.3 |
AMD64, EM64T |
| MIRACLE LINUX V3.0 |
x86 |
| Turbolinux 10 Server |
x86 |
| インターフェース |
RS-232C |
無停電電源装置
(UPS) |
BU50SW/BU75SW/BU100SW/BU150SW
BU1002SW/BU3002SW
BU100XR2/BU200XR2
BH60PCW/BH100PCW
BX50FW/BX75SW
BY50FW/BY75SW
BN50XS/BN75XS/BN100XS/BN140XS
BN100XR/BN150XR/BN240XR |
【取扱説明書のダウンロード】
Simple Shutdown Software(オープンソース版)Ver 2.40
Simple Shutdown Software(オープンソース版)Ver 2.30/2.20
Simple Shutdown Software(オープンソース版)Ver 2.10
Simple Shutdown Software(オープンソース版)Ver 2.00
Simple Shutdown Software(オープンソース版)Ver 1.00
ご使用上の注意 ※以下の内容に同意の上、入手方法へお進みください。
本ソフトウェアおよび関連文書(以下 本プログラムと総称)をご使用する場合、以下の注意事項に従ってください。
1.
お客様は本プログラムをどのような目的にも使用することができますが、オムロン株式会社(以下当社といいます)はいかなる種類の保証も行いません。こうした保証には、本プログラムに欠陥がないことの保証、商用性の保証、特定用途へ適合性の保証、非侵害性の保証が含まれ、かつこれらに限定されません。万一、本プログラムに何らかの欠陥があった場合、あるいは何らかの危害または損害をもたらした場合、当社は一切の責任を負いません。また、それに応じて必要なサービス、修復、修理のコストはすべてお客様が負担するものとします。
2.
本プログラム(複製物を含む)の著作権は、当社に帰属します。
3.
お客様は、本プログラムを複製することができます。ただし、その複製物には適切な著作権表示と無保証である旨を明確かつ適正に付記しなければなりません。
4.
お客様は、次の事項を遵守することを条件に、本プログラムを変更することができます。
| (1) |
適切な著作権表示を本プログラム上に明確かつ適正に表示すること。 |
| (2) |
本プログラムを変更した場合はその旨を本プログラム上に明確かつ適正に表示すること。 |
5.
お客様は次の事項を遵守することを条件に、本プログラムを第三者に頒布することができます。
| (1) |
適切な著作権表示を本プログラム上に明確かつ適正に表示すること。 |
| (2) |
本プログラムに変更を加えたものを頒布する場合、第4項に従って、変更した旨を本プログラム上に明確かつ適正に表示すること。 |
| (3) |
本プログラムが当社より無償でダウンロードにて提供されていること、及び、その取得方法を明確に表示すること。 |
| (4) |
当社は無保証である旨を本プログラム上に明確かつ適正に表示すること。 |
| (5) |
本プログラムの頒布先に、本注意事項を記載し、遵守させること。お客様は、何ら変更を加えていない本プログラムを有償で第三者に頒布することはできません。 |
【入手方法】
以下よりダウンロードしてください。
| ※ |
Ver.2.00以上は32ビット/64ビットでご使用いただけます。 |
【変更履歴】
Simple Shutdown Software Ver 2.20(Linux版)
| リリース日 |
内容 |
| 2011/10/27 |
| (1) |
Red Hat Enterprise Linux Ver.6に対応 |
| (2) |
仮想化機能KVM(Kernel-based Virtual Machine)に対応 |
|
Simple Shutdown Software Ver 2.40(Windows版)
| リリース日 |
内容 |
| 2011/3/7 |
| (1) |
株式会社日立製作所製 電源管理ソフト JP1/Power Monitorに対応 |
|
Simple Shutdown Software Ver 2.30(Windows版)
| リリース日 |
内容 |
| 2010/11/15 |
| (1) |
バッテリーローによるシャットダウンを実行したときに、シャットダウンコマンドによるUPSの自動停止ができない現象を改善 |
|
Simple Shutdown Software Ver 2.20(Windows版)
| リリース日 |
内容 |
| 2010/5/31 |
| (1) |
ご使用されるコンピュータの環境によって、入力電源異常でOSはシャットダウンするがUPSが停止しない現象を改善 |
|
Simple Shutdown Software Ver 2.10(Windows版)
| リリース日 |
内容 |
| 2009/11/30 |
| (1) |
Windows 7 /Windows Server 2008 R2対応版リリース |
| (2) |
メモリ消費が徐々に増える現象を改善 |
|
Simple Shutdown Software Ver 2.10(Linux版)
▲上へ戻る |